- Kompakte Bauweise mit minimalen Abmessungen und Gewichten
- Innovatives Kühlsystem bei der druckfesten Variante
- Erhöhte Leistungsdichte und Zuverlässigkeit
Simotics HV C ist die neue Reihe kompakter Hochspannungsmotoren für Applikationen, bei denen Wassermantelkühlung oder druckfeste Kapselung in Ex d IIB-Ausführung gefragt sind. Mithilfe innovativer Maßnahmen im Konstruktionsdesign zeichnet sich die Reihe Simotics HV C durch hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen aus. Die druckfeste Variante erzielt durch ein innovatives Kühlkonzept eine deutliche Leistungserhöhung bei gleicher Baugröße. Die wassergekühlte Variante erhöht ihre Ausnutzung durch optimierte Kühlung. Durch verbesserte Temperaturverteilung steigen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Im Zusammenspiel mit dem schwingungsoptimierten und robusten Gehäusedesign erweitern sich Leistungsspektrum und Einsatzgebiete der Hochspannungsmotoren. Die kompakten und zuverlässigen Simotics HV C sind für die verschiedensten Applikationen in Marine und Bergbau sowie in der Papier-, Metall-, Chemie-, Öl- und Gas-Industrie geeignet.
- Gewinner in der Kategorie "3D-Druck-Anwendung des Jahres" für weltweit erste, erfolgreich getestete Gasturbinenschaufeln aus dem 3D-Drucker
Siemens gewinnt den "3D-Printing-Industry-Award" in der Kategorie "3D-Druck-Anwendung des Jahres". Das Unternehmen wurde für den weltweit ersten erfolgreichen Test von additiv gefertigten Gasturbinenschaufeln geehrt. Michael Petch, Chefredakteur der Plattform "3Dprintingindustry.com', überreichte Vertretern von Siemens die Auszeichnung bei der Preisverleihung mit internationalen Additive-Manufacturing-Experten in London.
- Anbindung von 20.000 Endkundenanschlüssen und verteilten Energiequellen geplant bis 2020
- Ziel des Projekts: Stromerzeugung und -verbrauch in Rotterdam intelligent zu steuern, beginnend im Distrikt Merwe-Vierhavens
- Dezentrales Energiemanagementsystem DEMS für Smart Electricity Grid Rotterdam ausgewählt
Die Stadt Rotterdam, der niederländische Netzbetreiber Stedin und der niederländische Energiedienstleister Lyv Smart Lyving starten mit Siemens als Technologiepartner das Pilotprojekt Smart Electrical Grid in Rotterdam. Im Verlauf des Projektes sollen über die nächsten drei Jahre 20.000 Anschlüsse für beispielsweise intelligente Gebäude, Büros, Industrieanlagen sowie dezentrale Stromerzeuger realisiert werden. Herzstück ist das dezentrale Energiemanagementsystem DEMS von Siemens. Die Omnetric Group, das Siemens Joint Venture mit Accenture, liefert für das Projekt die IT-Infrastruktur.
- Erweitertes Portfolio für dezentrale Energieerzeugung im unteren Megawattbereich
Siemens hat neue Gasmotoren der E-Serie mit einer Leistung von bis zu zwei Megawatt (MW) vorgestellt: die Modelle SGE-86EM für den 50-Hz-Markt und SGE-100EM für den 60-Hz-Markt. Die neuen 12-Zylinder-Motoren der E-Serie zeichnen sich durch großes Volumen pro Zylinder, durch großen Gesamthubraum und durch höchste Effizienz dieser Klasse aus. Mit den neuen 2-MW-Motoren SGE-86EM und SGE-100EM erweitert Siemens sein Angebot effizienter Produkte und Lösungen für eine saubere dezentrale Energieerzeugung im unteren MW-Bereich.
- Mikhail Timoshenko (24) gewinnt den Siemens Opera Contest France
- Siemens ein langjähriger Partner der Opéra National de Paris
- Siemens Arts Program fördert exzellente Nachwuchstalente
Siemens kürt zum ersten Mal den Gewinner des Siemens Opera Contest France in der Opéra Garnier in Paris. Der 24-jährige Bariton Mikhail Timoshenko überzeugte die Fachjury bestehend aus Jean-Yves Kaced, Development Direktor der Pariser Oper, Matthias Schulz, Intendant Staatsoper Berlin, Dr. Clemens Trautmann, Geschäftsführer Deutsche Grammophon und Prof. Dr. Stephan Frucht, künstlerischer Leiter des Siemens Arts Program.
- Sound Transit zieht Option aus dem 2016 geschlossenen Vertrag
- Insgesamt 152 Stadtbahnen für Seattle und die Region Central Puget Sound
- Auslieferung ab Anfang 2019
Der Regionalverkehrsanbieter Sound Transit hat bei Siemens weitere 30 Stadtbahnen vom Typ S70 (Light Rail Vehicle, LRV) bestellt. Sie sind für den Betrieb im Regionalnetz des Großraums Seattle und der Region Central Puget Sound im US-Bundesstaat Washington vorgesehen. Damit wird eine Option eines im Jahr 2016 unterzeichneten Vertrages eingelöst. Damals orderte Sound Transit 122 S70-Züge. Mit der neuerlichen Bestellung wächst die Anzahl der Siemens-Fahrzeuge für die Region Seattle auf insgesamt 152. Gebaut werden die Bahnen im Siemens-Werk in Sacramento, Kalifornien, wo derzeit die erste Tranche produziert wird. Die Auslieferung der jetzt bestellten LRV beginnt ab Anfang 2019.
Siemens hat von der Elektrizitätswerk Zermatt AG den Auftrag erhalten, die neue Seilbahn zum Matterhorn glacier paradise (Klein Matterhorn) im schweizerischen Zermatt zu elektrifizieren. Für die Bergstation in 3883 Meter Höhe liefert Siemens eine Mittelspannungsschaltanlage vom Typ 8DJH. Die Anlage soll die zuverlässige Energieversorgung der Seilbahn und der Station sicher stellen. Damit wird die Schaltanlage die höchst gelegene in Europa sein. Bis zum Winter 2018 soll die Seilbahn, die zur Zermatt Bergbahn AG gehört, fertig gestellt werden.
- Zentrales Lager für Digital Factory in der Region Amberg geplant
- Modernisierung und Digitalisierung der globalen IT im Unternehmen
- Bündelung der Ausbildungskompetenzen in Deutschland
Siemens geht weitere gezielte Effizienzverbesserungen in einzelnen Geschäften konsequent an. So soll unter anderem die geographische Aufstellung der Unternehmens-IT überprüft und die Digitalisierung der eigenen Unternehmensprozesse vorangetrieben werden. Darüber hinaus ist in der Division Digital Factory eine Zentralisierung der Läger geplant. Hinzu kommen eine Bündelung der Ausbildungskompetenzen, um den Anforderungen der künftigen Arbeitswelt weiterhin gewachsen zu sein, sowie Maßnahmen zur Absicherung der Wettbewerbsposition bei Mobility.
Das Dresser-Rand Geschäft, Teil von Siemens Power and Gas, hat den Auftrag für drei Turboverdichterstränge mit Gasturbinenantrieb für die Verdichterstation Wang Noi in Thailand erhalten. Der Kunde ist Samsung Engineering Co. Ltd. Das Unternehmen errichtet die Verdichterstation für das staatliche Öl- und Gasunternehmen PTT Public Company Limited (PTT) aus Thailand. Das Projekt soll 2018 fertiggestellt werden.
- Modernes Prüflabor für die Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)
- Siemens investiert 35 Millionen Euro in den Neubau
- Reduktion der Prüfzeiten, höhere Prüfströme und innovative Prüftechnik
Siemens errichtet in Nürnberg ein modernes Systemprüfhaus für Stromrichter der neusten Generation, die in internationalen Hochspannungsübertragungsprojekten eingesetzt werden. Auf dem Gelände des Nürnberger Transformatorenwerks entsteht im Auftrag der Geschäftseinheit Transmission Solutions in der Siemens-Division Energy Management bis Frühjahr 2018 auf einer Fläche von rund 9.400 Quadratmetern eine Prüfhalle mit fünf Prüffeldern, Leitständen und Büroflächen. Die Gesamtinvestitionen in Gebäude und Technik belaufen sich auf rund 35 Millionen Euro.