Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. März 2017,
aktualisiert am24. Mai 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Innovatives Konstruktionskonzept für Simotics HV C
Das Bild zeigt die Hochspannungsmotoren der Reihe Simotics HV C.
Die Grundlage der außergewöhnlichen Leistungsdichte und Robustheit sind innovative Maßnahmen im Konstruktionsdesign und mit der Finite Elemente Methode (FEM) optimierte moderne Gehäusekonzepte.
Beim Kühlkonzept der luftgekühlten druckfesten Variante sind Elemente der Röhrenkühlung in das rippengekühlte Gehäuse integriert, wodurch sich insbesondere die Kühlung von Hotspots deutlich verbessert. Gleichzeitig optimiert ein modernes Lüfterdesign mit Innenkühlkreislauf die Entwärmung. Auch bei der wassermantelgekühlten Variante wurden Temperaturverteilung und Entwärmung durch ein erneuertes Kühlkonzept erheblich verbessert. Dadurch steigen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in beiden Varianten.
Zugleich optimieren konstruktive Maßnahmen der Fußstruktur das Schwingungsverhalten des robusten Gehäuses. Das strömungsoptimierte Lüfterhaubendesign reduziert die Geräuschentwicklung bei gleichbleibend hoher Performance.
Der druckfeste Anschlusskasten von Simotics HV C ist bei größtmöglicher Kompaktheit für 6 Kilovolt (kV) und 11 kV baugleich und spart bis zu mehrere Hundert Kilogramm Gewicht. Die variable Position des Anschlusskastens vereinfacht durch mehr Flexibilität Anlagenplanung und Installationsarbeiten.
Innen liegende Leitungskanäle sorgen auch bei extremen Bedingungen für Robustheit und senken den Verkabelungsaufwand. Durch das Konzept der integrierten Leitungsverlegung ist die Verkabelung von den unterschiedlichsten Außeneinflüssen abgeschirmt.
Die hochgradige Standardisierung der Produktionsprozesse und Schnittstellen der Simotics HV C und die Einbindung in alle Vertriebs- und Engineering-Tools ermöglichen leistungsbezogen kurze Lieferzeiten.
Weitere Informationen zum Thema Simotics HV C unter
www.siemens.de/simotics-hv-c
www.siemens.de/simotics-hv-c
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.de.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952