Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Mai 2017Power and GasErlangen
Siemens stellt neue Gasmotoren der E-Serie mit 2 MW Leistung vor
Das Bild zeigt einen Gasmotor der E-Serie mit einer Leistung bis zu 2 Megawatt.
2015 hat Siemens die Guascor-Motoren und Generator-Sets als Teil des Produktportfolios von Dresser-Rand übernommen und die Motoren nun unter dem Kürzel "SGE" für "Siemens Gas Engine" integriert. Die früheren Guascor-Motoren sind robuste, effiziente Wärme- und Stromlieferanten, die auch in kritisch anspruchsvollen Anwendungsbereichen zuverlässig arbeiten. Die Produkte wurden nach anspruchsvollen Bedingungen entwickelt und unter diesen getestet. Die Wurzeln der Technologie reichen ein halbes Jahrhundert zurück. Mittlerweile sind 4.700 Guascor-Motoren in mehr als 50 Ländern weltweit im Einsatz. Das erweiterte Siemens-Portfolio bietet nun Gasmotoren im Bereich von 300 kW bis 2 MW, industrielle und aeroderivative Gasturbinen mit einer Leistung von 4 bis 66 MW und die großen Hochleistungs-Gasturbinen für Kraftwerke liefern bis zu 425 MW.
Die Verbrennungstechnologie des neuen Gasmotors der E-Serie nutzt das thermodynamische Prinzip des Miller-Kreisprozesses, der hohe Zuverlässigkeit, minimale Emissionen und längere Laufzeiten zwischen den Wartungsintervallen gewährleistet. Mit einem mechanischen Wirkungsgrad von etwa 47 Prozent und einem elektrischen Wirkungsgrad von 45,4 Prozent bietet der Motor ein hohes Leistungsniveau sowohl bei der Primärenergieerzeugung als auch bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die neue Motor-Serie kann Energie, Wärme und Kühlung für den Eigenbedarf für eine Vielzahl von gewerblichen, industriellen und kommunalen Einsatzbereichen liefern. Daraus ergibt sich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit mehr als 3.000 Betriebsstunden und in umfangreichen Tests im Siemens-Forschungs- und Entwicklungszentrum für Motoren in Miñano (Spanien) hat sich der neue Motor als zuverlässige, effiziente Maschine mit wettbewerbsfähigen Kapital- und Betriebskosten bewährt.
"Der neue E-Serien-Motor ist eine kompakte, effiziente Alternative zu den 2-MW-Motoren, die heute im Markt verfügbar sind", sagt Eva Garmendia, Product Line Manager. "Die Lieferzeiten gehören zu den kürzesten der Branche: Vom Konzept bis zur Lieferung eines kompletten Motor-Generator-Sets dauert es nur 24 Wochen."
Die neue Serie ist das Ergebnis einer fundierten Marktforschung, mit der besonders wichtige Produkteigenschaften ermittelt wurden. "Der neue Gasmotor der
E-Serie bietet unseren Kunden eine Lösung, welche die beste Alternative in dieser Klasse auf dem Markt ist – höchste Effizienz, herausragende Zuverlässigkeit, bewährte Technologie und dem kleinsten Einbauvolumen von 34,5 Kubikmetern", so Iñaki Iruretagoiena, R&D Director für Motoren.
E-Serie bietet unseren Kunden eine Lösung, welche die beste Alternative in dieser Klasse auf dem Markt ist – höchste Effizienz, herausragende Zuverlässigkeit, bewährte Technologie und dem kleinsten Einbauvolumen von 34,5 Kubikmetern", so Iñaki Iruretagoiena, R&D Director für Motoren.
Besonders gut geeignet sind die Siemens-Motoren der E-Serie für erneuerbare Energien und Abfallverbrennungsanlagen, für die industrielle Energieerzeugung und für die Kraft-Wärme-Kopplung etwa in Blockheizkraftwerken. Durch die Stromerzeugung für den Eigenbedarf und die Rückgewinnung von Abwärme, die in einem konventionellen Kraftwerk normalerweise verloren gehen würde, kann die KWK-Technologie die Energiekosten senken und den CO2-Ausstoß vermindern.
Kraft-Wärme-Kopplung wird häufig in großen Gebäudekomplexen eingesetzt, so auch in dem geplanten Siemens Campus in Erlangen. Mit dem Campus wird in Erlangen ein neuer Stadtteil entstehen, der zugleich der erste CO2-neutrale Siemens-Standort werden soll. In Zusammenarbeit mit den kommunalen Energieversorgern wird der Erlanger Campus dank modernster Gebäude- und Energietechnik CO2-neutral betrieben. Ein dezentrales Energiesystem, das mit einer separaten KWK-Anlage auf Basis von vier neuen SGE-86EM-Motoren arbeitet, wird die Fernwärme und kühlung für den Campus liefern. Dieses System wird im Rahmen eines gemeinsamen Konzepts in die bestehende Energieinfrastruktur eingebunden und macht eine kostspielige Weiterentwicklung oder den Ausbau überflüssig. Die Einheiten sollen 2018 an den Standort geliefert werden.
Weitere Informationen zum Siemens Campus in Erlangen finden Sie unter www.siemens.com/presse/siemens-campus
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753