- Siemens Arts Program fördert exzellente Nachwuchstalente und verleiht den Preis Siemens Opera Contest France an Sarah Shine
Die junge Sopranistin Sarah Shine gewinnt den Siemens Opera Contest France an der Opéra Garnier in Paris. Sarah Shine wurde 1993 in Irland geboren und schloss ihr Studium 2015 an der Irish Royal Academy of Music bei Veronica Dunne ab. Seit September 2017 studiert sie an der Akademie der Opéra national de Paris.
- Absichtserklärung zielt auf Kooperation zwischen Siemens und der chinesischen State Power Investment Corporation (SPIC)
- Siemens potenzieller Partner der SPIC für Entwicklung einer eigenen Generation von großen Gasturbinen
Siemens und die chinesische State Power Investment Corporation (SPIC) haben heute ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ihre Bereitschaft für eine technologische Zusammenarbeit bei großen Gasturbinen zu bekräftigen. Die Absichtserklärung wurde in Berlin von Joe Kaeser, dem Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG und von Qian Zhimin, dem Vorstandsvorsitzenden der SPIC, im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang im Rahmen seines Deutschlandbesuchs unterzeichnet.
- Stadt Taoyuan erhält vollautomatische Metro
- Green Line mit 27,8 Kilometern und 21 Stationen
- Anbindung an den Flughafen Taoyuan International Airport
- CBTC-Zugbeeinflussungssystem maximiert Durchsatz und Kapazität
Ein Konsortium bestehend aus dem südkoreanischen Fahrzeughersteller Hyundai Rotem, dem taiwanesischen Bauunternehmen BES Engineering und Siemens wird für die Metrolinie "Green Line" der taiwanesischen Stadt Taoyuan die elektrische und mechanische Ausrüstung auf schlüsselfertiger Basis liefern. Den Auftrag erteilte die Stadtregierung Taoyuan City. Der Lieferanteil von Siemens umfasst das funkbasierte Zugbeeinflussungssystem (Communications-Based Train Control – CBTC) vom Typ Trainguard MT, das Antriebssystem der Fahrzeuge sowie die Bahnstromversorgung mit Gleichstrom. Das Signalsystem ermöglicht den unbegleiteten Zugbetrieb (Grade of Automation, GoA4).
Siemens wird bis Mitte nächsten Jahres 102 SF6-freie gasisolierte Hochspannungs-Schaltanlagen (GIS) vom Typ 8VM1 an Siemens Gamesa liefern. Die Schaltanlagen schützen jede Windturbine individuell vor Überlast und Kurzschluss und ermöglichen eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die für Windparks entwickelte 8VM1 aus dem blue GIS Portfolio arbeitet mit einer Vakuum-Leistungsschalter-Technologie und mit "Clean Air" als Isoliermedium statt Schwefelhexaflourid (SF6). Die Anlagen sind für den britischen Offshore-Windpark East Anglia One bestimmt, der ab 2020 bis zu 600.000 britische Haushalte mit Strom versorgen wird. Siemens Gamesa baut den Windpark für ScottishPower Renewables auf einer Fläche von circa 300 Quadratkilometern und verwendet ein neues Anschluss- und Parknetzkonzept mit einer Spannung von 66 Kilovolt (kV). Im Vergleich zu dem gängigen 33 kV-Anschluss erhöht es die Übertragungskapazität pro Kabel bei gleichzeitig geringeren Übertragungsverlusten und senkt damit Kosten. An den Windturbinen hat Siemens Gamesa dazu die Umspanntrafos und Umrichter angepasst. Siemens wird alle 102 Schaltfelder bis Mitte 2019 ausliefern.
- Einfache Überwachung von Messstellen für Prozessdaten
- Integrierte GPS-Funktionalität für Lokalisierung und Uhrzeitsynchronisation
- Extension Board zum Anschluss zusätzlicher Sensoren über Modbus RTU
Siemens erweitert die Einsatzmöglichkeiten seiner Fernwirkeinheiten aus der Simatic RTU3000C-Produktfamilie mit neuer Hardware und Software: Die neue Simatic RTU3031C (Remote Terminal Unit/ RTU) verfügt über eine integrierte GPS-Funktionalität zum Abgleich der Soll-/Ist-Position. Damit ist sie nicht nur für statische Anwendungen wie etwa die Überwachung dezentraler Messstellen in der Wasserwirtschaft, sondern auch für mobile Anwendungen geeignet, die Lokalisierungsfunktionen erfordern. Dazu zählt beispielsweise die Positionsüberwachung von schwimmenden Schifffahrtszeichen oder das Container-Tracking. Zudem bringt Siemens ein Extension Board auf den Markt, mit dem Anwender bis zu acht zusätzliche Sensoren an die Fernwirkeinheiten anbinden können. Eine neue Firmware für die Produktfamilie bietet Anwendern zudem neue Funktionen, wie beispielsweise die Anbindung an redundante Leitstellen sowie neue Programmbausteine für statistische Auswertungen der Prozesswerte.
- Siemens-Division Building Technologies garantiert vertraglich geregelt Strom- und Wassereinsparungen für sieben Jahre
- Entwicklung maßgeschneiderter Energiesparmaßnahmen mithilfe gezielter Datenanalyse aus Automationssystemen
Dubai Airports erzielt mit intelligenter Gebäudetechnologie und Datenanalyse von Siemens Building Technologies vertraglich garantiert jährliche Energieeinsparungen von nahezu 20 Prozent. Dazu werden in den Terminals 1, 2 und 3 sowie in Concourse B am Flughafen Dubai International (DXB) eine Reihe von Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Das siebenjährige Projekt konzentriert sich auf die Luft- und Wasseranlagen. Daraus resultiert eine Reduktion des CO2- Ausstoßes um rund 25.000 Tonnen, einhergehend mit jährlichen Strom- und Wassereinsparungen in Höhe von 50 Gigawattstunden (GWh) und etwa 80 Millionen Litern Wasser. Die Initiative ist Teil einer umfassenden Energiesparstrategie von Dubai Airports und wird an beiden Flughäfen die Umweltauswirkungen minimieren.
- Strom-Redundanz zur Eliminierung einzelner Fehlerquellen
- Ausgezeichnetes Industrie-Design
- Geeignet für digitale Substations, Transportwesen und Öl- & Gas-Industrie
Siemens bringt zwei kompakte und robuste Ethernet Switches auf den Markt: Der IEEE 1588 konforme Ruggedcom RSG908C und der Ruggedcom RSG910C senken die Betriebsgesamtkosten, indem sie die Zeitsynchronisation und Datenkommunikation in einem Netzwerk kombinieren. Für enge Einbauverhältnisse bieten die neuen Switches eine integrierte DIN-Hutschiene sowie Schnittstellen an der Gehäusevorderseite. Zudem verfügen sie über redundante Stromeingänge entweder für Wechselstrom oder Gleichstrom, abhängig von der gewählten Stromversorgung. Dadurch werden einzelne Fehlerquellen eliminiert. Die Geräte ermöglichen eine verlässliche Kommunikation in rauen Umgebungen mit stark schwankenden Umwelt- und Klimabedingungen. Damit eignen sie sich insbesondere für den Einsatz in digitalen Substations, im Transportwesen sowie in der Öl- und Gasbranche.
- Konsortium aus Siemens und Škoda Transportation beauftragt
- Lieferung der ersten Wagen innerhalb von 32 Monaten
- Verbesserung des Fahrgastkomforts sowie Reiseerlebnisses
Die Tschechischen Bahnen České dráhy (ČD) haben bei einem Konsortium aus Škoda Transportation und Siemens 50 Reisezugwagen vom Typ Viaggio Comfort bestellt. Die Auslieferung der ersten Wagen erfolgt innerhalb von 32 Monaten. Siemens übernimmt das Engineering, Produktion der Rohbaukästen sowie die Lieferung der Fahrwerke und zeichnet für die dynamische Inbetriebsetzung sowie Zulassung verantwortlich. Škoda übernimmt die elektrische und mechanische Endmontage, die statische Inbetriebsetzung und liefert Hilfsbetriebeumrichter und Schaltschränke. Der Gesamtauftragswert beläuft sich auf rund 115 Millionen Euro.
- Europäische Norm (EN) 54-16-konforme Beschallungs- und Sprachalarmanlage mit professioneller Klangqualität und niedriger Latenz
- Hohe Flexibilität bei Systemgröße und Redundanzstufen
- Echtzeit-Engineering für Konfiguration und Wartung ohne Neustart des Systems
Im Juni 2018 stellt die Siemens-Division Building Technologies eine neue Beschallungs- und Sprachalarmanlage (PA/SAA) vor. Das modulare und skalierbare System kann an Gebäude jeder Art und Größe angepasst werden. Es ist einsetzbar in Notsituationen und für Komfort-Anwendungen wie öffentliche Ansagen und Hintergrundmusik. Das PA/SAA-System, das unter dem Namen Cerberus PACE (Public Address and Controlled Evacuation) auf den Markt gebracht wird, kann mehrere Redundanzstufen abdecken und ist auch für die schrittweise Modernisierung veralteter Beschallungs- und Sprachalarmanlagen geeignet. Dank Echtzeit-Engineering können Wartungsarbeiten und Konfigurationsänderungen während der Geschäftszeiten durchgeführt werden. Professionelle Klangqualität und niedrige Latenz sorgen für klare Kommunikation.
- Finanzierung für Kunden von Siemens Gamesa weltweit entscheidend
- Bevorzugte Finanzierungsvereinbarung mit Siemens Financial Services bietet ein komplettes Lösungspaket aus Ausrüstung, Services und Kapital für die Windbranche
- Bosco-Le-Piane-Projekt in Italien profitiert von der Zusammenarbeit
Siemens Gamesa Renewable Energy hat sich mit Siemens Financial Services (SFS) zusammengeschlossen, um seinen Kunden aus der Windbranche Lösungen zur Überwindung von Finanzierungshürden anbieten zu können. Das Unternehmen bietet nun ein komplettes Lösungspaket an, das Ausrüstung, Services und Finanzierungsoptionen umfasst. Die Finanzierung ist für die Kunden eines der Haupthindernisse, denn sie ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Das Angebot einer Finanzierungslösung hat sich deshalb als Win-Win-Situation für Siemens Gamesa-Kunden bei der Umsetzung von Clean-Energy-Projekten weltweit herausgestellt. Erst kürzlich profitierte das Bosco-Le-Piane-Windenergieprojekt in Italien von der Zusammenarbeit zwischen Siemens Gamesa und SFS. Es ist der vierte große Onshore-Windpark in Italien, der von SFS für Kunden finanziert wurde, die Technologie von Siemens Gamesa einsetzen. Weitere Projekte waren Melfi, Tricarico und E-Vento.