- Innovationscampus zur Ansiedlung von
Hightech-Unternehmen
- Labor für
Wasserstoffforschung mit der Fraunhofer-Gesellschaft
- Rund 30
Millionen Euro Investitionen, 100 neue Arbeitsplätze
Siemens, der Freistaat Sachsen und die
Fraunhofer-Gesellschaft haben heute in Görlitz eine Absichtserklärung
unterzeichnet, um den Standort langfristig zu stärken und den Strukturwandel in
der Lausitz zu unterstützen. Dabei soll auf dem Siemens-Werksgelände in Görlitz
ein Innovationscampus und „Start-Up-Accelerator“ entstehen – Ziel ist es,
weitere Technologie- und Industrieunternehmen, Start-ups sowie
Forschungsinstitute anzusiedeln. Der Fokus liegt dabei auf Digitalisierung,
Automatisierung, Energietechnik und innovativen Werkstoff- und
Fertigungstechnologien.
- Kompaktes Gerät mit gebündelter Funktionalität für Messen, Überwachen, Datenübertragung
- Getrennte Erfassung von Energieverbrauch und Energierückspeisung
- Betriebsstunden- und Schaltspielzähler ermöglichen vorbeugende Wartung
- Inbetriebnahme, Messwerte und Statusinformationen über Profinet möglich
Siemens hat soeben das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 in den Markt eingeführt. Das neue Gerät ist das kompakteste seiner Art für Gleichstrom-Anwendungen und sorgt für eine einfache und genaue Leistungsmessung. Industrieweit einmalig ermöglicht das DC-Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546 erstmals Strom- und Spannungsmessung, Leistungsüberwachung, Kommunikation und viele weitere Funktionen in nur einem kompakten Gerät. Bislang waren hierfür jeweils mehrere Einzelkomponenten erforderlich. Das sorgt für eine Platz- und Kostenersparnis.
- Siemens FABRIC kombiniert Design und Daten zu einer faszinierenden Story über Berlin
- Kiani Del Valle präsentiert das von Vladimir Karaleev kreierte Outfit in einem audiovisuellen 360-Grad-Hexadome
- Darüber hinaus stellt Siemens den vom Musiker und Komponisten Andrew Claristidge (Acid Washed) produzierten "The Berlin Soundtrack" vor, der auf SoundCloud verfügbar ist
Siemens stellt auf der Mercedes Benz Fashion Week am 2. Juli in Berlin ein außergewöhnliches Datenvisualisierungsprojekt vor – Siemens FABRIC. Das Projekt zeigt die zentrale Rolle von Daten bei der Transformation globaler urbaner Zentren in die Smart Cities der Zukunft.
- Gemeinsam mit der Ernst von Siemens Kunststiftung und weiteren Förderern ist Siemens Partner des 4. Kunstareal-Festes am 13. und 14. Juli
- Unternehmenszentrale zeigt neue Fotoausstellung von "Munich Street Collective" sowie firmeneigene Kunst von Baselitz und Struth
- Libeskind-Skulptur wird mit LED-Technik eindrucksvoll illuminiert
Als Förderer des 4. Kunstareal-Festes am Samstag, 13. Juli und Sonntag, 14. Juli in München öffnet Siemens seine Unternehmenszentrale für die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung ermöglicht freien Eintritt in alle Museen und Institutionen im Kunstareal. Im Siemens-Headquarters können Besucher an beiden Wochenendtagen zwischen 12 und 17 Uhr ausgewählte Kunstwerke besichtigen, wie die permanent ausgestellten Arbeiten von Thomas Struth, Georg Baselitz und Rupprecht Matthies.
- Vertrag unterzeichnet: Rolls-Royce übernimmt eAircraft
- Verkauf beschleunigt Entwicklung nachhaltiger Luftfahrt
- Rolls-Royce will führender Anbieter von elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge werden
- Siemens wird den Übergang zur elektrischen Luftfahrt mit seinem digitalen Lösungsportfolio weiter unterstützen
- Abschluss der Transaktion voraussichtlich Ende 2019
Siemens und Rolls-Royce haben heute auf der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) eine Vereinbarung über den Verkauf der eAircraft-Einheit von Siemens unterzeichnet. Mit der Unternehmensstrategie Vision 2020%20 will Siemens die Fokussierung seines Portfolios schärfen. Aus diesem Grund wird das Geschäft mit elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge deutlich bessere Wachstumsperspektiven mit einem neuen Eigentümer haben, der eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird für Ende 2019 erwartet. Die Partner haben sich darauf geeinigt, die finanziellen Details der Transaktion nicht offen zu legen.
- Gründung der "Operating Company" Gas and Power führt zu Synergien und Optimierung von Supportfunktionen
- Notwendige Maßnahmen beinhalten Kapazitätsanpassungen an die Marktentwicklung
- Weltweit sollen 2.700 Stellen wegfallen, davon rund 1.400 in Deutschland
- Maßnahmen sollen sozialverträglich umgesetzt werden
Siemens hat heute die Arbeitnehmervertreter über weitere geplante Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Operating Company Siemens Gas and Power (GP) informiert. "Unsere neue Aufstellung als Operating Company Gas and Power schafft Synergien, durch die unsere Geschäfte noch wettbewerbsfähiger in dem Strukturwandel unserer Branche agieren können. Die geplanten Maßnahmen helfen uns dabei, mehr Wachstumschancen zu schaffen. Außerdem können wir dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt erhöhen und unser Geschäft besser sichern", sagte Lisa Davis, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Gas and Power.
- Siemens Arts Program und das Hallé Orchester (UK) veranstalten erstmals globalen Dirigentenwettbewerb
- Gewinner erhält Zwei-Jahres-Engagement und 15.000 britische Pfund
- Wettbewerb im Februar 2020 in Manchester, Teilnahmefrist bis 1. Juli
Siemens veranstaltet erstmals einen Dirigentenwettbewerb auf internationaler Ebene. In Kooperation mit dem renommierten Hallé Orchester aus Manchester ruft das Siemens Arts Program den "Siemens Hallé International Conductors Competition" (SHCC) ins Leben. Das Finale findet im Februar 2020 über einen Zeitraum von drei Tagen statt und würdigt das beste Nachwuchstalent mit einem zweijährigen Engagement als Assistant Conductor für Hallé. Neben der künstlerischen Leitung des Hallé Youth Orchestra erhält der Gewinner einen Geldpreis von 15.000 britischen Pfund und die Möglichkeit, sich durch zahlreiche Gastdirigate auf der Weltbühne zu etablieren. Die prestigeträchtige Position des Hallé Assistant Conductor wurde schon von Edward Gardner, Andrew Gourlay, Ewa Strusińska, Jamie Phillips und Jonathon Heyward besetzt.
- Liubov Medvedeva erhält ersten Preis beim Opernwettbewerb des Siemens Arts Program an der Opéra Garnier in Paris
- Siemens Opera Contest unterstützt herausragende Nachwuchskünstler
Die Sopranistin Liubov Medvedeva (21) ist die Gewinnerin des diesjährigen Siemens Opera Contest France an der Opéra Garnier in Paris. Medvedeva wurde 1998 in Kharp, Russland geboren, wo sie von 2004 bis 2012 Musik mit den Schwerpunkten Gesang und Klavier studierte. Unter anderem besuchte sie Kurse am Staatlichen Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und gewann 2014 den ersten Preis beim Elena Obraztsova International Competition of Young Opera Singers im russischen St. Petersburg.
- Markteinführung: Cerberus Portal, eine cloudbasierte Brandschutzsoftware zur Überwachung von Brandmeldesystemen.
- Daten aus der Brandmeldezentrale werden vom Gateway Cerberus Connect X300 verschlüsselt und über die integrierte Firewall in die Cloud übertragen.
- Bei Systemvorfällen wird das Wartungspersonal in Echtzeit benachrichtigt, um rasch reagieren, Kunden informieren und Besuche vor Ort vorbereiten zu können.
Cerberus Portal ist die erste Komponente der neuen Cerberus Cloud-Apps und damit der erste Schritt in Richtung Digitalisierung der Siemens-Brandschutzprodukte. Dies entspricht ganz dem Trend in der Brandschutzbranche: "In unserer Branche findet eine disruptive Revolution statt – eine Revolution namens Digitalisierung. Ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung unser Geschäft völlig auf den Kopf stellen wird", erklärt Johannes Mario Kahlert, Head Fire Safety bei Siemens Smart Infrastructure.
- Siemens stellt auf der Ligna neue CNC für Holzbearbeitungsmaschinen vor
- Sinumerik MC ist die offene CNC für individuelle Maschinenlösungen
Siemens stellt im Rahmen der Holzbearbeitungsmesse Ligna die Sinumerik MC als durchgängige und offene CNC vor. Dank ihrer optimalen Bewegungsführung, der hohen Automatisierungsleistung und des integrierten Windows 10 Betriebssystems ist sie die ideale Steuerung speziell für Holz-, Glas- und Steinbearbeitungsmaschinen. Auch für Anwendungen im Bereich Additive Manufacturing, Klebeauftrag, Blechschneiden, einfaches Schleifen und Laser- oder Wasserstrahlschneiden ist die Steuerung mit ihrem offenen Bedienkonzept geeignet.