Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. Mai 2019Smart InfrastructureZug
Brandschutz mit Cloud-Anbindung
Cerberus Portal ist eine cloudbasierte Brandschutzsoftware zur Überwachung von Brandmeldesystemen
Cerberus Portal ist eine cloudbasierte Brandschutzsoftware zur Überwachung von Brandmeldesystemen
Als Cloud-Anwendung kann Cerberus Portal von jedem beliebigen Onlinegerät – PC, Laptop oder Tablet – und auf jedem beliebigen Betriebssystem verwendet werden. So ist der Fernzugriff auf alle Informationen der Brandmeldezentrale wie Störungen, Alarme und allgemeiner Systemstatus möglich. Dank einer einfachen Benutzeroberfläche und einer übersichtlichen Darstellung aller angebundenen Standorte kann sich der Bediener auf das konzentrieren, was wirklich relevant ist: den ununterbrochenen Betrieb des Brandschutzsystems. Bei einem Vorfall lassen sich die Echtzeitdaten im Cerberus Portal genau überprüfen, bevor ein Servicetechniker entsendet wird. Dieser wird bereits im Vorfeld über den Vorfall informiert, sodass er beim Eintreffen vor Ort bestens gerüstet ist und alle erforderlichen Informationen, Tools und Geräte zur Hand hat.
Da Cerberus Portal eine Onlineanwendung ist, braucht sich das Bedienpersonal nicht um Aktualisierungen zu kümmern, sondern kann sich voll auf ihre Kunden konzentrieren und ihnen den bestmöglichen Service bieten.
Das Gateway Cerberus Connect X300 sorgt dafür, dass alle relevanten Daten in Echtzeit an Cerberus Portal übertragen werden. Die Daten werden mit Edge-Computing-Technologie lokal im Gateway vorverarbeitet, bevor sie in die Cloud übertragen werden. Dieses Multi-Protokoll-Gateway ist mit Produkten von Siemens und Drittanbietern kompatibel und lässt sich leicht installieren und in Betrieb nehmen. Dank verschlüsselter Übertragungstechnologie und einer integrierten Firewall ist jederzeit für Sicherheit gesorgt.
Cerberus Portal und Cerberus Connect X300 sind mit den vernetzten Cerberus PRO-Zentralen (FC722, FC723, FC724, FC726) kompatibel.
In absehbarer Zeit werden weitere Cerberus Cloud-Apps hinzukommen, um Wartungsunternehmen noch umfassender zu unterstützen, wie zum Beispiel die mobile App Cerberus Test und Cerberus Tunnel speziell für Serviceanbieter. Cerberus Test zeigt die getetesten Melder in Echtzeit auf einem Smartphone an und reduziert so den manuellen Aufwand bei der regelmässigen Wartung. Dadurch wird das Testen von Brandmeldern effizienter und laut erster Schätzungen um bis zu 40 Prozent schneller. Mit Cerberus Tunnel kann eine virtuelle Version der Brandmeldezentrale über eine sichere Verbindung auf einem Remote-Bildschirm angezeigt werden. Brandschutztechniker können in Verbindung mit anderen Tools die Konfigurationen der Zentralen dezentral einrichten und ändern. Da der Fernzugriff auf Brandmeldezentralen nicht in allen Ländern gestattet ist, richtet sich die Verwendung von Cerberus Tunnel nach den im jeweiligen Land gültigen Vorschriften.
Die Digitalisierung von Brandschutzsystemen und der zugehörigen Wartungsaktivitäten spart Serviceanbietern Zeit und Reisekosten. Schätzungen zufolge können Wartungsunternehmen mit den Cerberus Cloud-Apps bei gleichem Personalaufwand bis zu 10 Prozent mehr Kunden betreuen.
Johannes Mario Kahlert: "Diese neue Technologie ermöglicht die Schaffung neuer Remote-Services, erhöht die Kundenzufriedenheit und erschliesst neue innovative Anwendungsbereiche wie prädiktive Wartung. Mit Cerberus Portal und den in naher Zukunft verfügbaren Softwareprodukten ist Siemens Fire Safety auf dem besten Weg, ein Vorreiter bei der digitalen Revolution zu werden."
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zum Thema Cerberus Portal unter
https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/brandschutz/cloud/cerberus-portal.html
https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/brandschutz/cloud/cerberus-portal.html
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Kontakt
Aynur Saltik
Siemens AG
1000 Deerfield Parkway
IL 60089-4513 Buffalo Grove
USA
IL 60089-4513 Buffalo Grove
USA
+1 (312) 560-3679