Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Mai 2019Digital IndustriesHannover
Sinumerik MC – die offene CNC für Bearbeitungsmaschinen

Die Sinumerik MC ermöglicht durch das Windows 10-Betriebssystems die einfache Einbindung individueller Software zur Steuerung und Bedienung der Bearbeitungsmaschinen. Das offene Bedienkonzept und die umfangreichen Schnittstellen machen die Sinumerik MC zu einer durchgängigen und offenen Steuerung, die sich mühelos in vorhandene Maschinenlösungen integrieren lässt. Mit der neuesten Generation des bewährten Sinumerik NC-Kerns ist die Sinumerik MC optimal ausgestattet, um die Anforderungen spezifischer Branchen, wie der Holzbearbeitungsbranche, zu erfüllen. Sie ermöglicht genaueste Bewegungsführung und – dank G-Code-Programmierung – Freiheit und Flexibilität bei der Maschinensteuerung. Die integrierte Simatic-Steuerung S7-1500F erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und steigert so die Automatisierungsleistung.
Die Sinumerik MC bietet Safety Integrated als einheitlichen Siemens Industrie Standard im Bereich Safety und setzt das mehrstufige Defense-in-Depth-Konzept für IT-Sicherheit um.
Die Sinumerik MC bietet Safety Integrated als einheitlichen Siemens Industrie Standard im Bereich Safety und setzt das mehrstufige Defense-in-Depth-Konzept für IT-Sicherheit um.
Neu ist die Projektierung im TIA-Portal, mit der sich die Sinumerik MC in das hocheffiziente Engineering-Framework einfügt. Damit eröffnet sie den Maschinenherstellern neue Möglichkeiten beim Engineering. Für die Erstellung der Automatisierungsprogramme der Steuerung stehen im TIA-Portal die gängigen PLC-Sprachen wie auch Hochsprachenprogrammierung zur Verfügung. Mit der einfachen Inbetriebnahme über Sinumerik Operate for Commisioning ist die Sinumerik MC die ideale CNC für kundenspezifische Maschinenlösungen mit individueller Bedienoberfläche.
Weitere Informationen zur Sinumerik MC finden Sie unter
www.siemens.de/sinumerik-mc
Weitere Informationen zu Siemens auf der Ligna 2019 finden Sie unter
http://www.siemens.de/ligna
Weitere Informationen zur Sinumerik MC finden Sie unter
www.siemens.de/sinumerik-mc
Weitere Informationen zu Siemens auf der Ligna 2019 finden Sie unter
http://www.siemens.de/ligna
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Thomas Kießling
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (172) 1564256