- Neue intelligente Ventile mit Wärmetauscher-Optimierung für Heizgruppen, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Automatische und sichere Inbetriebnahme durch direktes Laden der Parameter aus der Cloud
- Flexible Montage je nach Platzverhältnissen
Siemens Smart Infrastructure bietet mit dem „Intelligent Valve“ erstmals selbstoptimierende, dynamische Ventile mit Cloud-Anbindung für Heizgruppen, Lüftungs- und Klimaanlagen an. Die Geräte kontrollieren den Durchfluss, messen Temperatur und Leistung und passen die Ventileinstellungen automatisch an den Wärmetauscher an. Die Ventile können über die Siemens-App „ABT Go“ und WLAN schnell und sicher in Betrieb genommen werden. Die Geräte lassen sich flexibel, d.h. an den Platzverhältnissen ausgerichtet, montieren. Durchflussfühler, Ventil und Reglerbox können dabei getrennt angebracht werden. Dank der Möglichkeit, jederzeit zusätzliche Funktionen aus der Cloud zu laden, bleibt das intelligente Ventil immer aktuell.
- Investition steigert internationale Wettbewerbsfähigkeit des Werks weiter
- Komplette Fahrwerkrahmen können bearbeitet werden
- Schnellere und genauere Abläufe, mehr Qualität, vorausschauende Wartung
Mit einer neuen digitalen Großanlage für automatisiertes Schweißen digitalisiert Siemens Mobility seine Fertigung: Damit können Drehgestellrahmen für Schienenfahrzeuge mit einem Diagonalmaß von bis zu 6 Metern und einem Gewicht von 7 Tonnen automatisiert hergestellt und qualitativ weitere bedeutende Fortschritte erzielt werden. Siemens Mobility investierte rund 1,5 Mio. Euro in die rund 65 Tonnen schwere und 21 Meter lange Anlage, die feierliche Inbetriebnahme erfolgte heute. Drehgestelle aus dem Werk Graz werden weltweit bei zahlreichen Siemens-Schienenfahrzeugen eingesetzt, wie etwa bei den in Österreich bekannten Fahrzeugen Vectron, Railjet und Cityjet der ÖBB.
- Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ermöglicht schnelle lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose und Service aller Umrichter der Sinamics G-Reihe
- IOP-2 beinhaltet zusätzlich Applikationen und Funktionen für eine erweiterte Inbetriebnahme des Sinamics G120X
Siemens erweitert mit dem Sinamics IOP-2 Firmware-Update FW V2.3 SP1 den Funktionsumfang der bewährten Bedieneinheit für die Umrichter der Sinamics G-Reihe. Damit ist die lokale Inbetriebnahme, Bedienung, Beobachtung sowie Diagnose und Service für die Umrichter der Sinamics G-Reihe noch einfacher. Die Nutzer profitieren zudem von der Möglichkeit, spezielle Anwendungsfunktionen in das Projekt-Menü zu übertragen. Diese Anwendungsfunktionen sind dann über eine Liste einfach zugänglich, was die Inbetriebnahme der ausgewählten Funktionen über „Schnellstart“ oder „Erweiterten Start“ vereinfacht. Der Bediener kann seine Anwendungen in der Folge auch ohne spezielle Fachkenntnisse der Betriebsparameter ausführen.
- Effiziente Holzbearbeitung digital vernetzt
Unter dem Motto " Digital Enterprise – Thinking industry further " zeigt Siemens auf der Ligna 2019 in Hannover vom 27. - 31. Mai 2019 in Halle 16, Stand C14, ein breites Portfolio an innovativen Steuerungs- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der holzbe- und verarbeitenden Industrie. Beim Messeauftritt stehen die Vorteile der Digitalisierung im Fokus, mit denen sich die Unternehmen der holzverarbeitenden und holzbearbeitenden Branche schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und die zunehmende Individualisierung von Produkten einstellen können.
- Ottakringer Brauerei setzt für exakte Kohlenstoffdioxid-Messungen auf Durchflussmesser von Siemens
Als familiengeführtes Traditionsunternehmen legt die Brauerei Ottakringer größten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Dies gilt auch für den Einsatz von Kohlenstoffdioxid (CO₂), welches sowohl für die Filtration des Biers als auch bei der Abfüllung nötig ist. Durch die Verwendung von Sitrans FC-Durchflussmessgeräten von Siemens kann Ottakringer seinen CO₂-Verbrauch jetzt exakt ermitteln und bilanzieren. Auf diese Weise lassen sich Arbeitsprozesse optimieren und die Energieeffizienz der Brauerei steigern.
- 180 moderne Parkscheinautomaten wurden erfolgreich installiert
- leicht zu bedienen - betriebssicher - stylisches Design mit LED Leuchtring
- Bequem bezahlen mit: Münzen, Handyparken, Kreditkarten und via NFC
Siemens Mobility modernisierte mit 180 neuen Parkscheinautomaten das Parken in der Stadt Salzburg: Heute wurde der letzte der neuen, besonders bequem nutzbaren Automaten installiert. Der Austausch aller bisherigen Geräte lief seit Anfang April und ist nun abgeschlossen.
- Die Sinumerik von Siemens wird zum „Digital Native"
Siemens stellt mit der Sinumerik ONE die erste „Digital Native CNC“ vor und treibt so die digitale Transformation der Werkzeugmaschinenindustrie voran. Die neue Steuerung wartet mit Software zur Erstellung der Maschinensteuerung und dem dazugehörigen digitalen Zwilling aus einem Engineeringsystem auf und trägt so zu einer nahtlosen Integration von Hardware und Software bei. Dank des nahtlosen Zusammenspiels von virtuellem und realem Portfolio sowie einer hoch performanten Hardware setzt die Sinumerik ONE neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, Leistungsstärke und Digitalisierung. Sie ist die zukunftsweisende CNC für die Werkzeugmaschine in der zunehmend digitalen Fertigung. Maschinenhersteller wie Maschinenbetreiber profitieren vom durchgängigen digitalen Zwilling von Produkt, Produktion und Performance.
- Innovative Gebäudeleittechnik von Siemens
- Nachhaltige Modulbauweise ermöglicht kurze Bauzeit
- Haustechnik von Siemens mit allen Vorzügen innovativer Gebäudeleittechnik
Das neu eröffnete Bürohaus auf dem Gelände der Salzer Gruppe in St. Pölten setzt zukunftsweisende Maßstäbe für ein nachhaltiges und flexibles Arbeitsumfeld. Zum Einsatz kam das innovative Baukastensystem von Lukas Lang Building Technology. Das dreistöckige Gebäude mit ca. 1.185 m² Nutzfläche besteht aus vorgefertigten Holzkomponenten, die auf der Baustelle zusammengestellt wurden. So konnte das Bürohaus inklusive Bodenplatte innerhalb von nur sechs Monaten um ca. € 3,2 Mio. errichtet werden.
- Neue Firmware bringt Fast PTI Modus für präzise Positionierung bei noch höherer Geschwindigkeit
- Fast PTI Modus kommt mit Auto-Tuning-Funktion
- Firmwareupdate ermöglicht den Einsatz des Sinamics V90 in neuen Applikationen
Mit der Firmwareversion V1.11 wird das bewährte Servoantriebssystem Sinamics V90 um neue Funktionen erweitert. Das Antriebssystem wird um den Fast PTI Modus ergänzt. Damit erhöht sich die Pulse-Train-Input-Performance (PTI-Performance) um 70 Prozent. So verbessert sich die Reaktionsgeschwindigkeit vom Pulse-Train-Input-Kommando zur Ansteuerung des Motors. Dies ermöglicht den Einsatz des Sinamics V90 in neuen Applikationen, die eine noch dynamischere Performance benötigen, zum Beispiel im Hochgeschwindigkeitslabeling oder im Bereich der LED-Fertigung (LED pick & place).
- Siemens macht die Produktion des Lebensmittelherstellers fit für die Zukunft und sichert Wettbewerbsfähigkeit des Traditionsunternehmens
- Spitz erhält künftig ganz genaue Daten und Analysen über die Produktion
- Fruchtsäfte und andere Lebensmittel können flexibler, effizienter und qualitativ hochwertiger produziert werden
Spitz will in seinen Kernmärkten in und um Österreich wachsen. Die Wertschöpfungsketten des Unternehmens sollen laufend verbessert werden. Um die Produktion zukunftsfit zu machen, hat der traditionsreiche Lebensmittelhersteller in einem umfassenden Digitalisierungsprojekt gemeinsam mit Siemens die Herstellung von Fruchtsäften und Co. in Attnang-Puchheim optimiert. Das ist die Basis für weiteres Wachstum und sichert die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Österreich langfristig ab. Spitz kann künftig neue Produkte schneller auf den Markt bringen – ein wichtiger strategischer Wettbewerbsvorteil. Der digitale Datenaustausch ermöglicht die Flexibilisierung und zeitliche Optimierung der Herstellung und führt letztendlich dazu, Lebensmittel schneller und mit weniger Ressourcenaufwand herzustellen.