Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens' neue Stellantriebe für Kleinventile sind leise, kommunikationsfähig und vielseitig

In der kalten Jahreszeit, in der mehr Zeit in Innenräumen verbracht wird, kommt es auf effiziente Heizungsregelung an. Die aktualisierten SSA-Stellantriebe erfüllen diese Anforderungen und zeichnen sich durch einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme aus. Alle neuen Stellantriebe werden vorkonfiguriert ausgeliefert und sind sofort installationsbereit. Dank Schutzart IP54 können die Stellantriebe in jeder Montage-Lage installiert werden, auch über Kopf. Dadurch ist ein vielseitigerer Einsatz möglich. Die neue LED-Statusanzeige auf den SSA-Stellantrieben sorgt für schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme. Sie gibt die Ventilposition und die unterschiedlichen Betriebszustände an und hilft Kunden mit Funktionen wie Selbstkalibrierung, durch die nach einem Stromausfall der ordnungsgemäße Betrieb ohne technische Unterstützung oder manuelles Eingreifen wiederhergestellt werden kann. Für Gebäudenutzer ergibt sich so ein komfortabler Aufenthalt ohne Störungen. Die Selbstkalibrierungsfunktion erkennt automatisch die Hub-Endlage und sorgt für den richtigen Sitz des Stellantriebs auf dem Ventil. Dies führt zu einer hohen Regelungsgenauigkeit und zu Energieeinsparung.
Hochwertige Funktionen für mehr Anwendungsvielfalt
Neue Funktionalitäten wie Feedbacksignal und Umschaltung auf den manuellen Modus machen den Betrieb noch einfacher, zeitsparender und kostengünstiger. Dank manueller Übersteuerung können Ventile und Stellantriebe denkbar einfach getestet werden, da das System selbst nicht in Betrieb sein muss. Die manuelle Übersteuerung ist sogar bei Stromausfall verfügbar. Der Hauptvorteil für Kunden ist die neue KNX-Kommunikationsfähigkeit der SSA-Stellantriebe. Sie ermöglicht Anwendungsmöglichkeiten mit Raumthermostaten sowie Raumanwendungen mit Raumautomationsstationen und einfacher Anbindung an Bediengeräte. Die aktualisierten SSA-Stellantriebe zeichnen sich durch einen geringeren Verdrahtungsaufwand aus, da ein und dasselbe Kabel für die Kommunikation und Stromversorgung verwendet wird. Das wiederum führt zu optimierten Betriebsabläufen. Dank zweier digitaler Eingänge können Fensterkontakt, Präsenzmelder oder Taupunktfühler angeschlossen werden. Dadurch wird der Verdrahtungsaufwand noch weiter verringert, bei der Installation lassen sich Kosten sparen, und an der Automationsstation werden weniger Ein-/Ausgänge belegt.
Weitere Informationen zum Acvatix Portfolio finden Sie unter www.siemens.com/bt/de/Acvatix
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens
zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.800 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 2.6 Milliarden Euro. Siemens
verbindet die physische und digitale
Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und
Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die
Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen
Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der
Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen
für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG
Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Siemens
Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie
für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa
sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.at