[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","current_language_id":"de","nav_path":"\/at\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/de-de\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release11. Februar 2021Siemens AG ÖsterreichWien
Das digitale Stromnetz: 54.480 Smart Meter montiert
Lieferung
und Inbetriebnahme eines intelligenten Strommesssystems (Smart Meter)
gemeinsam mit Wels Strom in Oberösterreich erfolgreich abgeschlossen
Smart Meter als technische Basis und ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Österreich
Als
einer der ersten größeren Stromversorger Österreichs hat Wels Strom
gemeinsam mit Siemens Österreich zur Gänze auf digitale Stromzähler
umgestellt. Insgesamt 54.480 Smart Meter sind in den beiden
vergangenen Jahren montiert worden. Zusätzlich wurden 350 Gateways in
die Trafostationen integriert und das Siemens UDIS Head-End-System für
die automatisierten Ablesungen und Schalthandlungen in Betrieb genommen.
Die Übersicht über das Stromnetz kann nun
in der Kundenzentrale von Wels Strom beobachtet werden – mögliche
Störungen werden in Echtzeit aufgezeigt und können rasch behoben und
ausgewertet werden.
Lieferung
und Inbetriebnahme eines intelligenten Strommesssystems (Smart Meter)
gemeinsam mit Wels Strom in Oberösterreich erfolgreich abgeschlossen
Smart Meter als technische Basis und ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Österreich
Als
einer der ersten größeren Stromversorger Österreichs hat Wels Strom
gemeinsam mit Siemens Österreich zur Gänze auf digitale Stromzähler
umgestellt. Insgesamt 54.480 Smart Meter sind in den beiden
vergangenen Jahren montiert worden. Zusätzlich wurden 350 Gateways in
die Trafostationen integriert und das Siemens UDIS Head-End-System für
die automatisierten Ablesungen und Schalthandlungen in Betrieb genommen.
Die Übersicht über das Stromnetz kann nun
in der Kundenzentrale von Wels Strom beobachtet werden – mögliche
Störungen werden in Echtzeit aufgezeigt und können rasch behoben und
ausgewertet werden.
Wels
Strom hat hierfür die IM150 und IM350 Smart Meter von Siemens verbaut.
Im Gegensatz zum alten, analogen Ferraris-Stromzähler funktionieren die
intelligenten Zähler elektronisch und verfügen
über eine Reihe neuer Funktionen. Auf Wunsch des Kunden wird alle 15
Minuten der Stromverbrauch gemessen und täglich übertragen. Die Daten
sind dann 60 Tage lang im Gerät verschlüsselt sicher gespeichert. Für
die Datenbündelung, Datenumsetzung und Weiterleitung
an das zentrale Head-End-System UDIS wird das hochsichere und flexibel
remote konfigurierbare Kommunikations-Gateway SGW1050 eingesetzt.
Zusammen mit erneuerbaren Energien und dezentralisierten
Energielieferanten sind diese Komponenten von Siemens ein maßgeblicher
Bestandteil in einem intelligenten Verteilernetz. Darüber hinaus wird
in parallelen Forschungsprojekten mit neuen Energieverbrauchsstellen wie
intelligenten eCar-Ladestationen aufgezeigt wie wichtig es zukünftig
sein wird das Stromnetz mit den vorhandenen
Smart Metern regulieren zu können.
Der
digitale Stromzähler Smart Meter ist die technische Basis und ein
wichtiger Baustein für die Energiewende in Österreich. EU-weit wird die
Einführung maßgeblich vorangetrieben, um die bis 2030
definierten Ziele für Klima und Energie zu erreichen: weniger
Treibhausgasemissionen, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen und höhere
Energieeffizienz. Durch das Sichtbarmachen des aktuellen
Stromverbrauchs, einen genauen Überblick über Verbrauchsverläufe und
die eigenen Verbrauchsgewohnheiten werden Einsparpotenziale für den
Kunden aufgezeigt. Dadurch soll Strom bewusster und somit sparsamer
eingesetzt werden.
Siemens
zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.800 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 2.6 Milliarden Euro. Siemens
verbindet die physische und digitale
Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und
Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die
Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen
Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der
Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen
für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG
Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Siemens
Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie
für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa
sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.at
Die
Wels Strom GmbH ist ein Tochterunternehmen der eww ag (51%) und Energie
AG (49%). Das Unternehmen ist Betreiber eines leistungsfähigen Strom-
und Energieübertragungsnetzes, das über
35.000 Haushalte und mehr als 400 Betriebe in der Stadt Wels, Thalheim
sowie Teilen der Gemeinden Marchtrenk, Gunskirchen, Buchkirchen und
Steinhaus mit Strom versorgt. Die Energiegewinnung erfolgt aus der Kraft
von Wasser, Sonne, Wind und hocheffizienter
Kraft-Wärme-Kopplung. Zur Erzeugung von Strom sind vier eigene
Kraftwerke im Einsatz.
Wels Strom liefert auch Strom in ganz Österreich an Großbetriebe,
Bündel- und Kettenkunden, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft sowie
Privatkunden. Im Mittelpunkt des Handels stehen Servicequalität sowie
nachhaltige und ökologische Energiegewinnung. Wels Strom
beschäftigt sich außerdem mit Prozesswärme, Trocknung,
Netzersatzsysteme und vertreibt Mikrogasturbinenanlagen in Österreich
und Deutschland. Letztere ermöglichen eine effiziente und
umweltfreundliche Verwendung von Primärenergie durch
Kraft-Wärme-Kopplung.
Mit E-Carsharing, eigenen E-Ladekarten sowie individuellen Monitoring-
und Abrechnungsservices für E-Ladesysteme ist Wels Strom auch im Bereich
der E-Mobilität tätig.