- Westnetz GmbH erweitert Umspannwerk Bekond mit SF6-freiem 24 kV-Schaltfeld
- Klimaneutrales Isolationsgas Clean Air ersetzt Fluorgase
- Nutzerfreundliche Kompatibilität zwischen bestehender Anlage und neuester umweltfreundlicher Technologie aus dem blue GIS Portfolio
Die E.ON-Tochter
Westnetz, einer der größten Verteilnetzbetreiber Deutschlands, hat zusammen mit
Siemens Smart Infrastructure das Umspannwerk Bekond in Rheinland-Pfalz,
Deutschland, um ein fluorgasfreies Leistungsschaltfeld vom Typ NXPLUS C
24 erweitert. Weltweit ist es das erste Schaltfeld
dieses Typs, das mit dem klimaneutralen Isolationsgas Clean Air in den
operativen Betrieb geht. Mit dieser Installation wird zum einen die
Funktionsfähigkeit fluorgasfreier Lösungen im Netzbetrieb sowie die unkomplizierte
Erweiterung der Bestandstechnologie mit neuester umweltfreundlicher
Technologie aufgezeigt.
- Der
Cube kreiert einzigartige digitale Kunstwerke, die auf der Stimme eines
jeden Menschen basieren
- Gewinner
des Developers' Lounge-Hackathons besucht mit Siemens die Expo Dubai
- Siemens CIO Hanna Hennig
spricht in ihrer Keynote darüber, dass jeder programmieren kann, ohne erst ein
Programmierexperte werden zu müssen
Mit der
physischen Rückkehr des Web Summit ist auch Siemens wieder auf der größten
Technologiekonferenz der Welt vertreten. Mit mehr als 400 Siemens-Teilnehmern
und einer Diamond-Level-Partnerschaft wird das Unternehmen mit einem eigenen
Stand, einer Developers' Lounge, Masterclasses und Mentoren sowie als
Jurymitglied für den Startup-Wettbewerb vertreten sein.
- Beide Partner starten Entwicklungen, um Qualität und Verlässlichkeit in der Kommunikation zwischen Maschinen zu steigern
- Ziel ist, Qualitäts- und Sicherheitsinformationen über eine zentrale Datenquelle umgehend verfügbar zu machen und so disruptive Geschäftsmodelle zu ermöglichen
- Verankerung physischer Produkte in digitaler Welt mittels Smart Contracts, Blockchain und industriellem Edge-Computing
Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, und
Siemens, ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung,
planen auf dem Gebiet der Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) zu
kooperieren. Gemeinsam wollen sie Lösungen entwickeln, um in industriellen
Wertschöpfungsketten ein Höchstmaß an Vertrauen in den digitalen Datenfluss
zwischen Maschinen zu erreichen. Industriekunden können so strengere
Vorschriften in der Wertschöpfungskette in verschiedenen Ländern einhalten und disruptive
Geschäftsmodelle in verschiedenen Branchen anbieten – von der Lebensmittel-
über die Pharma- und Elektro- bis hin zur Automobilindustrie.
- Zählerdatenmanagementsystem EnergyIP für 1,2 Millionen Smart Meter
- Zehnjahresvertrag umfasst Service und Wartung
- Mit der Software soll der Stromverbrauch um bis zu sechs Prozent und der Stromverlust um mehr als zehn Prozent gesenkt werden
Siemens Smart Infrastructure und seine Partner
Sagemcom und Bitė Lietuva sind gemeinsam daran beteiligt, in Litauen 1,2
Millionen intelligente Zähler zu implementieren. Siemens stellt dem litauischen
Verteilnetzbetreiber ESO das Zählerdatenmanagementsystem EnergyIP sowie
Service- und Wartungsleistungen für einen Zeitraum von 10 Jahren zur Verfügung.
Sagemcom liefert 1,2 Millionen intelligente Zähler, sogenannte Smart Meter, und
das Head-End-System Siconia, das die von den Zählern generierten Daten
ausliest. Der litauische Telekommunikationsanbieter Bitė Lietuva ist für die
Kommunikationstechnologie zuständig. Die neue Smart-Meter-Infrastruktur
ermöglicht es ESO, den Stromverbrauch um bis zu 6 Prozent zu senken, die Stromverluste
im gesamten Leitungsnetz um mehr als 10 Prozent zu reduzieren und die
Energieeffizienz im gesamten Betrieb zu erhöhen.
- Zwei
Gewinner: Christian Blex und Oscar Jockel setzen sich im Auswahlverfahren gegen
10 Kandidat*innen aus 189 Bewerber*innen durch
- Das
„Siemens Conductors Scholarship for the Karajan Academy of the Berliner
Philharmoniker“ enthält zweijährige Akademieausbildung sowie Leitung eines
eigenen Porträtkonzertes
- Stipendium
beinhaltet zudem Assistenzstelle des Chefdirigenten der Berliner
Philharmoniker, Kirill Petrenko
Die beiden deutschen Dirigenten Christian Blex (28) und Oscar
Jockel (25) haben das „Siemens Conductors Scholarship“ gewonnen. Die zwei
Nachwuchs-Dirigenten konnten sich in einem dreitägigen Dirigierwettbewerb in
der Philharmonie Berlin gegen 10 Kandidat*innen der insgesamt 189 Bewerberinnen
und Bewerber aus 30 Ländern durchsetzen. Jockel und Blex überzeugten beide die
Jury unter dem Vorsitz von Kirill Petrenko unter anderem mit ihren Dirigaten
von Beethovens Leonore-Ouverture. Die Gewinner erhalten mit dem „Siemens
Conductors Scholarship“ ein Stipendium im Rahmen der zweijährigen Ausbildung
der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Dazu gehört die Assistenz des
Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, sowie die Leitung
eines eigenen Porträtkonzertes mit den Mitgliedern der Karajan-Akademie im
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin.
- Ladeinfrastruktur für einen der führenden Bushersteller Australiens
- Digitale Depotmanagement-Lösung von Siemens für Reporting und Monitoring
- Unterstützt Einführung emissionsarmer Verkehrsmittel in Australien
Custom Denning, einer der führenden australischen Bushersteller, hat sich bei seinen „Element“-Elektrobussen, die komplett in Australien entwickelt und gebaut werden, für Ladestationen und die digitale Depotmanagement-Lösung von Siemens entschieden. Die Stationen dienen zum Laden seiner Prototyp-Elektrobusse und sollen auch für künftige eBus-Bestellungen seiner Kunden verfügbar sein.
- S-Bahn Hamburg: Hansestadt wird Vorreiterin für digitalen Bahnbetrieb
- Fahrgäste profitieren von größerem Zugangebot und mehr Pünktlichkeit
Die Deutsche Bahn (DB) und Siemens haben den weltweit ersten Zug entwickelt, der im Eisenbahnverkehr von allein fährt. Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der DB, und Dr. Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, präsentierten das Fahrzeug des Projekts Digitale S-Bahn Hamburg heute gemeinsam mit Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, bei der Premierenfahrt.
- Installation einer Mittelspannungsschaltanlage mit Clean Air-Technologie im Umspannwerk Münichtal in der Steiermark, Österreich
- Innovatives Isoliermedium besteht aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft
- Fluorgasfreie Energieverteilungs-Lösung leistet Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit der Energie Steiermark Gruppe
Das Umspannwerk Münichtal der Energie
Steiermark Gruppe hat jetzt eine nachhaltige Mittelspannungsschaltanlage von
Siemens. Die Energieverteilungsanlage ist seit Jahresende 2020 in Betrieb und
wurde nun nach einer Testphase offiziell dem Kunden übergeben. Damit hat
Siemens zum ersten Mal in Österreich eine fluorgasfreie Schaltanlage des
klimaschonenden blue-Portfolios bei einem Kunden installiert.
- Durch Übernahme des französischen Start-ups Wattsense wird das Siemens-Angebot an Gebäudeautomation für kleine und mittelgroße Gebäude erweitert
- Niedrigerer Energiebedarf und höherer Komfort durch Digitalisierung in noch mehr Gebäuden
- Wattsense bleibt eine getrennte, eigenständige Einheit innerhalb von Siemens
Siemens Smart Infrastructure hat die Übernahme des französischen Start-ups Wattsense abgeschlossen. Wattsense ist ein Hardware- und Softwareunternehmen, das ein innovatives Plug-and-Play-fähiges IoT-Managementsystem für kleine und mittelgroße Gebäude anbietet und so Siemens‘ Gebäudeproduktportfolio erweitert. Wattsense wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dardilly in der Nähe von Lyon/Frankreich.
- Sqills ist
ein führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für
Bestandsmanagement, Reservierung und Fahrkartenkauf
- Die Übernahme
unterstreicht das Engagement, mit dem Siemens Mobility den Ausbau seines
Softwareportfolios für digitale, intermodale und vernetzte Mobilitätslösungen
vorantreibt
Die Übernahme des niederländischen Unternehmens Sqills durch Siemens Mobility ist abgeschlossen. Sqills ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen in den Bereichen Bestandsmanagement, Reservierung und Fahrkartenkauf für Verkehrsbetriebe rund um den Globus. Sqills wird als rechtlich eigenständige, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Siemens Mobility geführt. In dieser Struktur wird Sqills seine Führungsposition bei innovativen, smarten und umfassenden Mobilitätslösungen weiter ausbauen können.