Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. Oktober 2021Siemens AGLissabon
Siemens zeigt auf dem Web Summit 2021 die Macht der Stimmen der Besucher
Das
Herzstück des Siemens-Auftritts auf dem diesjährigen Web Summit ist der Cube,
eine Kunstinstallation, die auf die Kraft der Transformation aufmerksam macht.
Siemens ist davon überzeugt, dass jeder Einzelne Aspekte des täglichen Lebens
verändern kann, und gibt den Teilnehmern des Web Summit die Möglichkeit, genau
das zu tun - angefangen bei ihrer eigenen Stimme. Der Cube wird die
Stimmen aller Besucher des Standes in ein digitales Kunstwerk verwandeln. Je
nachdem, wie viele Menschen sich auf diese Weise beteiligen, wird Siemens dann
einen Schritt weiter gehen und entsprechend viele Laptops an portugiesische
öffentliche Schulen spenden, die sich der portugiesischen Plattform UBBU - code literacy angeschlossen haben. Dieses
Projekt ermöglicht es Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, ihre eigene
Stimme zu entwickeln, indem sie die Möglichkeit erhalten, das Programmieren,
eine der "Sprachen" der Zukunft, zu erlernen.
Zusätzlich
zum Cube wird Siemens eine Lounge für Entwickler einrichten. In diesem
Raum wird es ein eigenes Programm geben, darunter den Future Tech Hack, der sich der
Verbesserung der Zukunft von Städten und Industrie widmet. Dieser Hackathon
wird am 3. November 2021 stattfinden, und der Gewinner wird mit Siemens nach
Dubai reisen, um die Expo 2020 zu besuchen.
Hanna
Hennig, CIO der Siemens AG, wird am 3. November 2021 in ihrer Keynote- auf der
Full-Stack-Bühne des Web Summit auftreten. In ihrem Vortrag zum Thema "A
Codeless Future? The Rise of Low Code/No Code" wird sie erläutern, wie
wichtig es ist, allen Menschen den Zugang zu digitalen Fähigkeiten wie dem
Programmieren zu ermöglichen - ohne dass sie Experten auf diesem Gebiet sein
müssen. Dies ist ein wichtiges Thema in einer Zeit, in der ein Mangel an
IT-Experten technologische Initiativen behindert.
Die
Besucher haben außerdem die Möglichkeit, an fünf Masterclasses teilzunehmen,
die zeigen, wie Siemens-Technologie das Leben von Menschen rund um den Globus
in Bereichen wie autonome Fahrzeuge, Wassermanagement und Surfen verbessert.
Mit
seiner Präsenz auf dem Web Summit will Siemens zeigen, dass es als fokussiertes
Technologieunternehmen in einer einzigartigen Position ist, die reale und die
digitale Welt zu verbinden. Auf diese Weise trägt das Unternehmen dazu bei,
Industrie, Infrastruktur und Verkehr zu modernisieren, indem es Systeme
intelligenter, produktiver, effizienter und nachhaltiger macht. Heute verändert
Siemens das tägliche Leben von Millionen von Menschen durch zweckgerichtete
Technologie, die hilft, eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Die
Technologie des Unternehmens ist allgegenwärtig und ermöglicht es seinen
Kunden, Branchen wie die Fertigung, Gebäude, Stromnetze, das Transportwesen und
das Gesundheitswesen zu verändern - Branchen, die das Rückgrat unserer
Volkswirtschaften bilden.
Siemens
möchte auch Talente für das Unternehmen begeistern, vor allem in der
Informationstechnologie. Das Unternehmen betreibt ein globales IT-Zentrum in
Portugal, dem Land, in dem der Web Summit stattfindet.
Um mehr
über die Präsenz von Siemens auf dem Web Summit 2021 zu erfahren, klicken Sie hier.
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 55,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Bernhard Wardin
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
80333 München
+49 173 3270510