- Ab 2017 "gratis-tanken" an bis zu 100 Siemens-Standorten in Deutschland
- Ladestationen liefern Ökostrom und werden international vernetzt
Siemens-Mitarbeiter in Deutschland können ab dem Jahr 2017 an bis zu hundert Standorten des Unternehmens ihre Elektrofahrzeuge kostenlos "auftanken". Die Flatrate gilt nicht nur für reine Elektroautos, sondern auch für Plug-in-Hybridfahrzeuge. Dazu greift Siemens auf sein bestehendes Netz an Ladesäulen zurück und erweitert es mit Normal- oder Schnellladestationen.
- Software, digitale Services und Plattformen als Wachstumstreiber
- Cloudbasiertes, offenes Betriebssystem MindSphere unternehmensweit ausgerollt
- Kooperation mit IBM: "IBM Watson Analytics" wird in MindSphere integriert
- Investitionen in Forschung und Entwicklung steigen auf über fünf Milliarden Euro
Siemens will seine Position als digitales Unternehmen weiter stärken und im Bereich Software, digitale Dienste und Cloud-Plattformen bis zum Jahr 2020 jährlich zweistellig wachsen. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Siemens mit digitalen Services einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro, mit Softwarelösungen rund 3,3 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von rund zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt Siemens deutlich über dem jährlichen Marktwachstum von etwa acht Prozent.
- Elektroflugzeug "Extra 330LE" fliegt Weltrekord
- Bestleistung im Steigflug: in 4 Minuten 22 Sekunden auf 3.000 Meter Höhe
- Internationaler Luftsportverband FAI bestätigt Weltrekord
Das Kunstflugzeug "Extra 330LE" mit einem Antriebssystem von Siemens hat am 25. November 2016 einen neuen Weltrekord im Steigflug aufgestellt. Auf dem Flugplatz Dinslaken Schwarze Heide erreichte der Elektroflieger in nur vier Minuten und 22 Sekunden eine Höhe von 3.000 Metern – das entspricht einer Steiggeschwindigkeit von 11,5 Metern pro Sekunde. Damit konnte der Pilot Walter Extra den bisherigen Weltrekord des US-Amerikaners William M. Yates aus dem Jahr 2013 um eine Minute und 10 Sekunden überbieten. Der Weltluftsportverband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) hat den Rekordflug in der Kategorie "Elektroflugzeuge mit einem Gewicht bis zu 1.000 Kilogramm" offiziell anerkannt.
- Zum dritten Mal Bundespatenunternehmen von "Jugend forscht"
- Bundeswettbewerb findet im Mai 2017 in Erlangen statt
- Siemens zeichnet zehn Forscher für 558 Erfindungen aus
Nach 1976 und 1997 richtet Siemens als Bundespatenunternehmen zusammen mit der Stiftung Jugend forscht zum dritten Mal Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb aus. Erstmals wird der 52. Bundeswettbewerb vom 25. bis 28. Mai 2017 in Erlangen, Bayern, stattfinden. Dort ermittelt eine Jury aus den 200 Gewinnern der vorangegangenen Landeswettbewerbe die Sieger, die am 28. Mai von der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekürt werden.
- Kohlendioxid-Emissionen von 2,2 auf 1,7 Millionen Tonnen verringert
- Einsparungen für Siemens in Höhe von 20 Millionen Euro erwartet
- Kunden minimieren mit Siemens-Lösungen ihre Kohlendioxid- Emissionen um 521 Millionen Tonnen
Ein Jahr nach dem Start seines Programms zur Dekarbonisierung treibt Siemens die CO2-Reduktion bereits stark voran. Das Unternehmen konnte seinen CO2-Ausstoß von 2,2 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2014 auf 1,7 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2016 verbessern. Ein Großteil der Kohlendioxid-Einsparungen – 200.000 Tonnen – entfällt dabei auf Standorte in Deutschland. Weltweit gelang es den Kunden des Unternehmens mithilfe von Siemens-Lösungen ihren CO2-Ausstoß im Geschäftsjahr 2016 um 521 Millionen Tonnen zu reduzieren. Dies entspricht über 60 Prozent der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen Deutschlands.
- Cedrik Neike und Michael Sen in den Vorstand der Siemens AG berufen
- Roland Busch führt künftig als CTO die Forschung und Entwicklung sowie die Strategische Unternehmensentwicklung
- Lisa Davis übernimmt neben Vorstandsaufgaben die Leitung der US-Landesgesellschaft
Die Siemens AG hat Cedrik Neike und Michael Sen in den Vorstand berufen und die Verantwortlichkeiten im Gremium neu ausgerichtet. Damit verjüngt das Unternehmen seinen Vorstand und schafft die Voraussetzungen, die Umsetzung der Vision 2020 zu beschleunigen.
- Bundeskanzlerin Merkel zu Gast beim Festakt am 29. November in Berlin
- Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien
Werner von Siemens, geboren am 13. Dezember 1816, wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Siemens feiert das Jubiläum seines Firmengründers mit einer Gala-Veranstaltung am 29. November in der Mosaikhalle am Unternehmenssitz in Berlin. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel werden mehr als 100 prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien erwartet. Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, wird den Festakt eröffnen. Nathalie von Siemens, Ur-Ur-Enkelin von Werner von Siemens, Geschäftsführender Vorstand und Sprecherin des Vorstands der Siemens Stiftung und Aufsichtsratsmitglied der Siemens AG sowie Gerhard Cromme, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens, würdigen den Firmengründer ebenfalls mit Redebeiträgen.
- TÜV SÜD bescheinigt Siemens-Prozessleitsystem Simatic PCS 7
Konformität zu den Security-Standards IEC 62443-4-1 und IEC 62443-3-3
- Simatic PCS 7 erstes von TÜV SÜD gemäß IEC 62443
zertifiziertes Produkt
- Umfassende Security-Maßnahmen und -Funktionen zur Sicherung
des Anlagenbetriebs
Siemens hat als erstes Unternehmen eine auf IEC 62443-4-1 und IEC 62443-3-3 basierende Security-Zertifizierung durch TÜV SÜD für ein Automatisierungssystem erhalten. Im August 2016 hat Siemens bereits als erstes Unternehmen die TÜV SÜD Security-Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 für den übergreifenden Entwicklungsprozess von Produkten der Automatisierungs- und Antriebstechnik, einschließlich der Industriesoftware, an sieben deutschen Entwicklungsstandorten erhalten. Nun folgt die erste Produktzertifizierung nach IEC 62443-4-1und 62443-3-3.
- Strategische Allianz feiert fünfjähriges Bestehen
- Gemeinsam erreichte Aufträge von mehr als 1,7 Milliarden Euro seit 2011
- Das gemeinsame Innovations- und Investitionsprogramm wird auf 230 Millionen Euro aufgestockt
- Weitere Forcierung des gemeinsamen Geschäfts beabsichtigt
Siemens und Atos wollen ihre strategische Allianz ausbauen und ihr gemeinsames Innovations- und Investitionsprogramm um weitere 80 Millionen Euro auf 230 Millionen Euro aufstocken. Auf dem fünften Jahrestag Ende Oktober in München äußerte sich das Steuerungsgremium der Atos-Siemens-Allianz zufrieden über die Entwicklung der geschäftlichen Zusammenarbeit, die die Erwartungen bei weitem übertrifft. Seit 2011 haben Siemens und Atos dadurch ein gemeinsames Auftragsvolumen von mehr als 1,7 Milliarden Euro erreicht.