- Effizientere Gasturbinentechnologie und Langzeit-Service für bestehende Anlage
- Erfolg bei der britischen Kapazitätsmarktauktion
Siemens hat einen Auftrag für die Modernisierung des Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerks am Standort King's Lynn in der Grafschaft Norfolk, Großbritannien, erhalten. Auftraggeber ist der britische Energieversorger Centrica KL Ltd. Die gasbefeuerte Anlage besteht aus einer Einheit in Einwellenkonfiguration und stellt eine Gesamtleistung von rund 380 Megawatt bereit. Diese reicht aus, um rund 380.000 britische Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Vereinbarung umfasst den Austausch und den Langzeit-Service der Gasturbine, Servicearbeiten am Generator und der Dampfturbine sowie die Modernisierung des bestehenden Leittechniksystems.
- Zwölf Gasturbinen mit einer Gesamtleistung von 690 Megawatt
- Auftragsvolumen einschließlich Langzeit-Service von rund 570 Millionen US-Dollar
- Beinhaltet eine Finanzierungszusage in Höhe von 115 Mio. US-Dollar
Siemens setzt seinen Erfolgskurs im Energiegeschäft in Argentinien fort: Das Unternehmen hat Aufträge zur Lieferung von insgesamt vier schlüsselfertige Industriekraftwerken erhalten. Sechs SGT-A65 TR (Industrial Trent 60) Gasturbinen sind das Herzstück der beiden Anlagen in den Städten Luján und Matheu in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires. Darüber hinaus wird Siemens sechs Industriegasturbinen des Typs SGT-800 für die Kraftwerke Las Palmas und San Pedro in den Städten San Pedro und Zarate liefern. Auftraggeber sind die beiden von Roger Nores geführten kanadischen Beteiligungsgesellschaften Stoneway Capital und Araucaria Capital, die die Anlagen als unabhängige Stromerzeuger mit der Unterstützung von Siemens betreiben werden. Das Auftragsvolumen für Siemens beträgt rund 570 Millionen US-Dollar. Siemens hat zudem einen Kredit in Höhe von 115 Millionen US-Dollar zugesagt, um den Bau der Kraftwerke zu unterstützen.
- Vereinbarung kombiniert SAP-Lösungen für Energieversorger mit Meter-Data-Management-Lösungen von Siemens
Siemens und SAP haben eine globale Wiederverkäufervereinbarung unterzeichnet, die es SAP ermöglicht, künftig das Meter-Data-Managementsystem EnergyIP von Siemens zusammen mit seiner Unternehmenssoftware für Energieversorger zu vertreiben. Diese Kombination adressiert durchgängig digitale Geschäftsszenarien für Energieversorgungsunternehmen (EVU) weltweit. Die Lösung wird direkt bei SAP verfügbar sein und vereinfacht für die Kunden sowohl den Kauf- als auch den Supportprozess. Die Softwarelösung für Energieversorger wird unter dem Namen SAP Meter Data Management by Siemens vermarktet. Erwartet wird, dass die Lösung im Laufe des zweiten Quartals 2017 verfügbar sein wird. Als Teil der Vereinbarung planen Siemens und SAP zudem, die Entwicklung ihrer Roadmaps anzugleichen, um allen Teilnehmern am Energiemarkt künftig die Grundlage für die nächste Generation von Geschäftsmodellen bieten zu können.
- Partnerschaft führender Experten im Bereich HGÜ-Konverter- und -Kabeltechnologie
- Erste HGÜ-Verbindung in Indien mit modernster VSC-Technik
- Übertragungsleitung unterstützt Vision '24x7 Power for All' der Regierung
Ein Konsortium aus Siemens und Sumitomo Electric Industries Ltd. hat vom indischen Übertragungsnetzbetreiber Power Grid Corporation of India (POWERGRID) den Zuschlag für ein HGÜ-Projekt erhalten. Bei der rund 200 km langen Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)-Verbindung kommen erstmals bei einer Gleichstromverbindung in Indien selbstgeführte Stromrichter (Voltage-Sourced Converter – VSC) zum Einsatz. VSC ist die jüngste Innovation in der HGÜ-Technik und bietet eine hoch stabile und flexible, von der Wirkleistungs-regelung unabhängige Blindleistungsregelung. Hinzu kommen Leistungsmerkmale zur Unterstützung der Wechselspannungsnetze, wie zum Beispiel Schwarzstart-fähigkeit. Die Lösung ist zudem hervorragend mit der XLPE-Kabeltechnik kombinierbar. Siemens liefert zwei Konverterstationen, die mit zwei parallelen Stromrichtern in VSC-HGÜ-Technik ausgestattet sind, jeweils mit einer Nennleistung von 1.000 Megawatt (MW). Sumitomo Electric übernimmt die Lieferung der XLPE-HGÜ-Kabel für die Gleichstromübertragung. Das Auftrags-volumen von Siemens und Sumitomo Electric beläuft sich insgesamt auf rund 520 Millionen Dollar. Die HGÜ-Verbindung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 in Betrieb genommen.
- Leistungsstärkste mobile Kraftwerkslösung auf dem Markt
- Rasche Stromerzeugung basiert auf bewährter Technologie
- Einfacher Transport über Luft-, Land- und Seeweg möglich
- Schnelle Lieferung und Installation für Kunden mit dringendem Strombedarf
Neuzugang im Siemens-Gasturbinenportfolio: die SGT-A45 TR ist für den wachsenden Markt der schnellen Stromerzeugung konzipiert. Die aeroderivative Gasturbine mit einer elektrischen Leistung von 44 Megawatt ist für eine schnelle Inbetriebnahme ausgelegt und kann in nur zwei Wochen am Bestimmungsort installiert werden. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte bei niedrigem Gewicht, hoher Wirtschaftlichkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Turbine ist damit vor allem für Kunden mit dringendem Strombedarf oder Regionen mit einer wenig entwickelten Infrastruktur geeignet.
- Siemens liefert Schlüsselkomponenten und unterstützt das GuD-Kraftwerk Sirajganj III mit einem langfristigen Servicevertrag
- Siemens Financial Services stellt eine Kreditfinanzierung in Höhe von bis zu 80 Millionen Dollar bereit
Die Siemens-Division Power and Gas (PG) erhielt kürzlich einen Auftrag zur Lieferung von Schlüsselkomponenten für das GuD-Kraftwerk Sirajganj III in Bangladesch. Zum Projektumfang gehört neben einer SGT5-2000E Gasturbine und dem Generator auch ein langfristiger Servicevertrag. Zusätzlich stellt Siemens Financial Services ein Baudarlehen in Höhe von bis zu 80 Millionen Dollar bereit, um den erfolgreichen, pünktlichen Abschluss des Projekts zu unterstützen. Dabei übernahm SFS für Sirajganj III die Rolle des Konsortialführers in der Transaktion, was für den Erfolg des Projekts als entscheidend angesehen wurde. Darüber hinaus zeigte SFS als einer von nur zwei internationalen Kreditgebern, die sich an der Sinosure-Tranche beteiligten, sein außerordentlich starkes Engagement für das Projekt. Sinosure ist die staatliche Exportagentur der Volksrepublik China und bietet Exportkreditversicherungen für Kreditgeber, um langfristige Kredite für Bangladesch zu sichern.
- Reduzierte Baubreite durch Einsatz des neuen Printed Circuit Board (PCB)-Zellendesigns
- 20 Prozent schmaler als vergleichbare Umrichter dieser Klasse
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch frontseitigen Lüftertausch
- Bewährte Topologie mit schmaleren und leichteren Zellen
Mit der neuen Generation des Sinamics Perfect Harmony GH180 optimiert Siemens den bewährten Mittelspannungsumrichter. Durch das neue PCB-Zellendesign mit schmaleren und leichteren Zellen im Umrichter erzeugt dieser mehr Leistung, was auch durch das neue Transformatordesign ermöglicht wird. Dies verringert die Baubreite des neuen Sinamics Perfect Harmony GH180 um ca. 20 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Umrichtern dieser Klasse. Die ohne Hilfsmittel herausnehmbaren, gewichtsreduzierten Zellen und der frontseitige, wechselbare Lüfter verbessern die Benutzerfreundlichkeit enorm. Durch die Kompatibilität mit fast allen Motorentypen ist der Mittelspannungsumrichter für die verschiedensten Applikationen in der Energieerzeugung, im Bergbau sowie in der Metall-, Zement-, Chemie-, Wasser-, Öl- und Gas-Industrie geeignet.
- Deutlicher Ausbau des erfolgreichen Ausbildungsprogramms von Siemens in den USA
- Zusage mindestens 300 US Veteranen in den kommenden drei Jahren einzustellen und auszubilden, zusätzlich zu den bereits beschäftigten 2.500 Veteranen
- Zuwendungen von Industriesoftware im Wert von weiteren 2 Mrd. US-Dollar zur Ausbildung von Studenten für Fertigungsarbeitsplätze der nächsten Generation
Joe Kaeser, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG, kündigte während des heutigen Treffens mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus an, dass Siemens sein hohes Engagement für die Stärkung der Fertigungsindustrie in Amerika noch weiter intensivieren werde.
- Bisher zweitgrößte Anleiheplatzierung von Siemens
- Finanzierung bekannt gegebener Akquisitionen sowie Refinanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals
- Rating von Siemens unverändert
Siemens hat erneut eine große US-Dollar-Anleiheemission erfolgreich platziert, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr bereits 6 Milliarden US-Dollar und im Jahr davor 7,75 Milliarden US-Dollar aufgenommen hatte. Es war die vierte Kapitalmarktplatzierung im US-Markt und die zweitgrößte Bondemission von Siemens überhaupt. Abschluss der Transaktion war gestern.
Eva Schulz-Kamm (45) wird zum 15. April 2017 die globale Leitung der Government Affairs, also Regierungs- und Behördenbeziehungen, bei Siemens übernehmen. Derzeit ist Schulz-Kamm bei NXP als Head of Political Affairs & Public Co-Creation in Hamburg tätig.