Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung31. März 2017Power and GasErlangen
Siemens modernisiert britisches Gas- und Dampfturbinenkraftwerk

Das Bild zeigt die Siemens-Gasturbine SGT5-4000F
Der Lieferumfang von Siemens umfasst den Austausch der derzeit verbauten Gasturbine V94.3 durch eine Maschine des Typs SGT5-4000F, die im Berliner Gasturbinenwerk gefertigt wird. Darüber hinaus modernisiert das Unternehmen an seinem Service-Standort in Newcastle den Generator und die Dampfturbine von King's Lynn und erweitert vor Ort einen luftgekühlten Kondensator. Hinzu kommt die Modernisierung der kompletten Kraftwerksleittechnik mit dem Leittechniksystem SPPA-T3000. Der Langzeit-Servicevertrag über einen Zeitraum von zwölf Jahren umfasst Ersatzteile, planmäßige Wartungsarbeiten sowie Power Diagnostics, die Teil des digitalen Service-Portfolios von Siemens für die Energiewirtschaft sind.
“Siemens konnte Centrica hocheffiziente Ausrüstung und Serviceleistungen für dieses Kraftwerk anbieten, um damit den spezifischen Anforderungen in einem von starkem Wettbewerb geprägtem Marktumfeld zu begegnen. Die neue Gasturbine der F-Klasse wird die Effizienz des Kraftwerks in King‘s Lynn weiter erhöhen,“ sagte Olaf Kreyenberg, Leiter PG Sales für die Region Europa bei Siemens. “Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Centrica und freuen uns, die gute Zusammenarbeit künftig weiterzuführen.“
Bereits im Jahr 1997 hat Siemens das bestehende Kraftwerk errichtet. Im März 2012 wurde die Anlage stillgelegt, da ein wirtschaftlicher Betrieb des Kraftwerks nicht mehr möglich war. Seither haben sich die Vorgaben des britischen Energiemarkts grundlegend verändert. Daher ist eine Umgestaltung der Anlage in King's Lynn notwendig geworden, damit diese künftig wieder eine wichtige Rolle für die Stromversorgung in Großbritannien spielen kann. Die enge Zusammenarbeit zwischen Siemens und Centrica führte zu einem Erfolg des Kunden bei der britischen Kapazitätsmarktauktion (UK Capacity Market Auction) im Dezember 2016. King's Lynn war das einzige große GuD-Kraftwerk das sich bei der Auktion durchsetzen konnte. Diese Versteigerung von Stromkapazitäten wird vom britischen Netzbetreiber National Grid seit drei Jahren veranstaltet. Stromversorger werden dabei von der britischen Regierung aufgefordert, Stromkapazitäten während Lastspitzen zur Verfügung zu stellen.
Siemens errichtet das Kraftwerk in Einwellenkonfiguration. Bei dieser Bauweise werden die Kernkomponenten (Gasturbine, Generator und Dampfturbine) durch eine einzelne Antriebswelle miteinander verbunden. Diese Anlagen zeichnen sich durch hohen Wirkungsgrad, kurze Anlaufzeiten und Flexibilität bei raschen Lastwechseln aus. Kurze Anlaufzeiten helfen dabei, das Stromnetz zu stabilisieren und die fluktuierende Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energiequellen auszugleichen.
Weitere Informationen zur Siemens SGT5-4000F finden Sie unter www.siemens.de/energy/sgt5-4000f
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Eva-Maria Baumann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-3700