Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. März 2017Power and GasErlangen
Siemens liefert vier Industriekraftwerke nach Argentinien

"Diese Aufträge sind ein weiterer großer Erfolg für uns in Argentinien", erklärt José Aparicio, Vize Präsident für die Vertriebsregion Lateinamerika bei Siemens Power and Gas. "Erstmals haben wir ein schlüsselfertiges Industriekraftwerk verkauft, das mit aero-derivativen Gasturbinen und einem langfristigen Servicevertrag ausgestattet wird. Die neuen Kraftwerke werden einen wichtigen Beitrag leisten, um der Stromknappheit in Argentinien zu begegnen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen."
Darüber hinaus hat Siemens Langzeit-Servicevereinbarungen für alle vier Kraftwerke unterzeichnet. Diese umfassen den Betrieb und die Wartung über einen Zeitraum von jeweils zehn Jahren. Siemens stellt dafür das Personal bereit. Außerdem umfasst die Vereinbarung Fernüberwachung, einen rund um die Uhr verfügbaren Helpdesk, Ersatzteile und Garantien hinsichtlich der Betriebszuverlässigkeit. Diese Leistungen sind zentraler Bestandteil des Angebots an digitalen Services von Siemens, das fortschrittliche Datenanalyse mit der langjährigen Erfahrung des Unternehmens verbindet. Damit können Kunden das Potential ihrer Investitionen in die Energieinfrastruktur mit Hilfe verbesserter Zuverlässigkeit und Profitabilität voll ausschöpfen.
Die Anlage in Luján wird mit zwei SGT-A65 TR Gasturbinen sowie mit Generatoren des Typs SGen5-100A ausgestattet und über eine elektrische Leistung von 127 MW verfügen. Die vier SGT-A65 TR im Kraftwerk in Matheu werden eine elektrische Gesamtleistung von 254 MW bereitstellen. Für die 202-MW-Anlage in Las Palmas liefert Siemens vier SGT-800 Gasturbinen. Zwei Gasturbinen des Typs SGT-800 sind für das Kraftwerk San Pedro mit einer elektrischen Leistung von 104 MW vorgesehen. Die Inbetriebnahme aller vier Industriekraftwerke ist für Ende 2017 geplant. Alle Anlagen können zu einem späteren Zeitpunkt zu Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerken erweitert werden. Die SGT-A65 TR werden an den Produktionsstandorten in Mount Vernon, USA, und Montreal, Kanada, gefertigt. Die Generatoren kommen aus Erfurt. Die SGT-800 Gasturbinen werden im schwedischen Finspang hergestellt.
Weitere Informationen zur Siemens SGT-800-Gasturbine finden Sie unter www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-800.htm
Weitere Informationen zur SGT-A65 TR-Gasturbine finden Sie unter www.energy.siemens.com/hq/en/fossil-power-generation/gas-turbines/industrial-trent-60.htm
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Eva-Maria Baumann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-3700