Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. März 2017,
aktualisiert am20. März 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Optimierte Zellentechnologie des Sinamics Perfect Harmony GH180 reduziert Baubreite
Siemens Mittelspannungsumrichter
Der Sinamics Perfect Harmony GH180 ist aus mehreren Zellen aufgebaut, die in Reihenschaltung am Umrichterausgang eine Mittelspannung ergeben. Er enthält einen integrierten Transformator und kann in einem weiten Bereich von Spannungen und Ausgangsleistungen angepasst werden. Der integrierte Zellen-Bypass in Verbindung mit der Zellen-Redundanz ermöglicht es, jede beliebige Zelle in weniger als einer halben Sekunde automatisch zu überbrücken. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Aufgrund seiner nahezu sinusförmigen Ausgangsspannungsform kann der Sinamics Perfect Harmony GH180 praktisch beliebige Motoren – alt oder neu, langsam- oder schnelllaufend – ohne jegliche Zusatzbelastung betreiben. Da jede Zelle einfach und schnell ausgetauscht werden kann, ist der Umrichter besonders wartungs- und prozessfreundlich. Der bewährte Mittelspannungsumrichter ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und ist auch für Applikationen mit mehreren Kilometern Kabellänge geeignet.
Mit mehr als 12.000 verkauften Einheiten zählt der Sinamics Perfect Harmony GH180 zu einem der meistverkauften Mittelspannungsumrichter weltweit.
Weitere Informationen zu Sinamics Perfect Harmony GH180 unter www.siemens.de/sinamics-perfect-harmony-gh180
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17und www.siemens.de/hannovermesse
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952