- Comos Mobile Operations App erleichtert Anlagen-Instandhaltung
- Einfach und intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Redlining-Funktion ermöglicht das Editieren von Dokumenten im Feld
- Anlagendaten stets verfügbar und einfach aktualisierbar
Siemens bietet Instandhaltern von Anlagen aus der Prozessindustrie mit der Comos Mobile Operations App eine neue mobile Unterstützung für die Durchführung von Wartungsarbeiten und das Management von Störmeldungen im Feld. Die intuitiv und einfach zu bedienende Oberfläche der App ist übersichtlich in die zwei Bereiche Maintenance (Wartung) und Events (Ereignisse/Störfälle) aufgeteilt. Die Redlining-Funktion der App ermöglicht das direkte Bearbeiten von Dokumenten durch Editieren und Hinzufügen von Informationen – das verkürzt die Reaktionszeiten. Die App ist an das Asset Information Management System Comos angebunden, so dass der Nutzer stets auf alle Anlagendaten zugreifen kann. Über die App eingespielte Informationen wiederum werden mit Comos synchronisiert.
- Neue Sanftstarter-Generation Sirius 3RW5 für den schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren von 5,5 bis 1.200 kW
- Moderne Hybridschalttechnik für effizientes Schalten, energiesparenden und langlebigen Einsatz
- Vielfältige Anwendungen vom Pumpen, Lüften, Verdichten und Bewegen bis zum Verarbeiten
- Lückenloses Gerätespektrum mit der passenden Hardware und individuellen Erweiterungen für alle Anforderungen
Mit Sirius 3RW5 bringt Siemens eine neue Sanftstarter-Generation für einfache bis anspruchsvolle Antriebsanforderungen auf den Markt. Mit dem lückenlosen Gerätespektrum für den schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren von 5,5 bis 1.200 kW lassen sich einfach und wirtschaftlich effiziente und zukunftssichere Maschinenkonzepte realisieren. Die neuen Sirius 3RW5 Sanftstarter passen zu jedem Antrieb, werden einfach in die Automatisierung eingebunden und liefern Daten bis in die MindSphere, das cloud-basierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens. Praxisnahe Funktionen wie Autoparametrierung bei sich änderndem Anlaufverhalten und integrierte Eigenschaften wie elektrische Robustheit bei schwankenden Netzspannungen unterstützen den reibungslosen Betrieb in vielfältigen Applikationen.
- Umfassendes Lösungsportfolio aus Software, Automatisierungs- und Antriebstechnik entlang der gesamten Wertschöpfungskette
- "Greenfield Approach" für eine wettbewerbsfähige Batterieproduktion
- Ideal skalierbare Fabrik zur Batteriezellenfertigung als Ziel
- Präsenz auf den anstehenden wichtigen Branchentreffs der Batterieindustrie
Siemens unterstützt die effiziente Großserienfertigung von Batterien mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-basierten Systemen sowie Automatisierungs- und Antriebstechnik entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen zeigt dies auf den anstehenden wichtigen Messen Battery Japan, vom 28.2. - 2.03.2018 in Tokyo, Hannover Messe vom 23.4. - 27.04.2018, CIBF vom 22. - 24.5. in Shenzhen, The Battery Show Europe vom 15.5. - 17.5.2018 in Hannover, The Battery Show North America, vom 11. - 13.9.2018 in Novi, Michigan, und Inter Battery, vom 10.- 12.10 in Seoul. Das Siemens-Portfolio von der Fertigungsplanungs- und Konstruktionssoftware bis hin zur Automatisierungs- und Antriebstechnologie, einschließlich industrieller Kommunikationsnetze und Cloud-Lösungen, trägt dazu bei, die gesamte Batterieherstellung in jedem Schritt zu optimieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit von Batteriefertigungen zu verbessern.
- Laserbasierte Überwachung der Feinstaubbelastung in Gebäuden
- Ergänzung des Sensorangebots für ein gesundes Innenraumklima
- Erhöhte Laufzeit des Sensors und einfacher Modultausch
Die Siemens-Divison Building Technologies hat im Januar 2018 einen neuen Feinstaubsensor für Gebäude auf den Markt gebracht. Mit dem Feinstaubsensor rundet Siemens sein Produktangebot für ein gesundes Raumklima ab. Der Sensor kann zur Überwachung und Visualisierung von Feinstaubbelastung eingesetzt und in Building-Management-Systeme eingebunden werden.
Siemens erweitert mit dem Sion 3AE5 sein Portfolio von Vakuum-Leistungsschaltern für die Mittelspannungs-Energieverteilung. Der neue Leistungsschalter wird als Einspeiseschalter in luftisolierten Mittelspannungsanlagen eingesetzt. Im Vergleich zum Vorgängermodell beherrscht der Sion 3AE5 bei 17,5 Kilovolt (kV) Bemessungsspannung höhere Bemessungskurzschlussströme bis 31,5 Kiloampere (kA) und kann Bemessungsbetriebsströme bis 2500 Ampere (A) führen. Die neue, breitere Antriebshaube bietet Platz für einen zusätzlichen dritten Auslöser und somit flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Der Leistungsschalter lässt sich um unterschiedliche Auslöser- und Verriegelungsmechanismen erweitern. Eine elektrische Einschaltsperre sorgt für mehr Sicherheit. Als Herzstück einer Schaltanlage schalten Leistungsschalter zuverlässig alle Betriebs- und Fehlerströme, stellen den Lastfluss im Netz sicher und schützen das Verteilnetz und die angeschlossenen Verbraucher vor den Auswirkungen von Kurzschlüssen. Typische Anwendungsbereiche sind Ringkabelanlagen und Trafostationen, Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie Energieverteilungen in Industriebetrieben.
- Zehn Handlungsfelder für mehr Cybersicherheit
- Eigenes Ministerium und Chief Information Security Officer gefordert
- Unabhängige Zertifizierung für kritische Infrastrukturen und Lösungen im Internet der Dinge
- Neun Partner stellen erstmals Charta zur Cybersicherheit auf Münchner Sicherheitskonferenz vor
Siemens und acht Partner aus der Industrie unterzeichnen heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz erstmals eine gemeinsame Charta für mehr Cybersicherheit. Die von Siemens initiierte "Charter of Trust" fordert verbindliche Regeln und Standards, um Vertrauen in die Cybersicherheit aufzubauen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Zum Dokument verpflichten sich neben Siemens und der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) die Unternehmen Airbus, Allianz, Daimler, IBM, NXP, SGS und Deutsche Telekom. Unterstützt wird die Charta zudem von Chrystia Freeland, Außenministerin Kanadas und Stellvertreterin für die G7, sowie der EU-Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum, Elżbieta Bieńkowska.
- Erstes Offshore-Projekt für die SGT-750-Gasturbine
- Auftrag ist Teil des Rahmenvertrages zwischen Siemens und Statoil
Siemens hat den Zuschlag für Engineering, Fertigung und Inbetriebsetzung eines Gasturbinen-getriebenen Verdichterstrangs für das FPSO-Schiff (Produktions- und Lagereinheit, engl. Floating production, storage and offloading) von Statoil im Ölfeld John Castberg in der Barentssee erhalten. Bei diesem Projekt handelt es sich um die erste Offshore-Anwendung für die industrielle SGT-750-Gasturbine. Die Lieferung der Anlagen ist für Mitte 2019 vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant.
- Aeroderivative Gasturbine als Antrieb für Pipeline-Verdichter
- Siemens-Verdichterstrang erhöht die Pipeline-Kapazität
Siemens hat von dem nordamerikanischen Pipeline-Betreiber Nova Gas Transmission Ltd. (NGTL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der TransCanada Corporation, einen Auftrag zur Lieferung eines Gasturbinen-angetriebenen Verdichterstrangs für die Station Winchell Lake in Alberta (Kanada) erhalten. Der Verdichterstrang ist wichtiger Bestandteil des Pipeline Ausbaus von NGTL für den Transport von Erdgas zu den Exportmärkten in den USA. Der kommerzielle Betrieb soll im vierten Quartal 2019 aufgenommen werden.
- Integrierte Gebäudeautomation und Brandschutz für den neuen, zentralen Terminalkomplex B
- Beitrag zur Modernisierung eines der am stärksten frequentierten Flughäfen der USA
- Höhere Sicherheit und mehr Komfort für Passagiere
Diverse Sanierungen und Neubauten sollen den New Yorker Flughafen LaGuardia zu einem Luftfahrtdrehkreuz von Weltrang machen und die Abfertigung der fast 30 Millionen Passagiere pro Jahr wesentlich vereinfachen. In Zusammenarbeit mit Skanska Walsh Joint Venture, dem Generalunternehmer für den Neubau des zentralen Terminalkomplex B, installiert die Siemens-Division Building Technologies eine intelligente Infrastrukturlösung. Diese umfasst ein integriertes Gebäudeautomations- und Brandschutzsystem für den neuen Terminal.
- Netzplanungsexperten können abonnementbasierte PSS-E-Lizenzen jetzt weltweit online bestellen
- Flexibilität des Lizenzierungsmodells ermöglicht es Kunden, nur dann für Software-Lizenzen zu bezahlen, wenn sie gebraucht werden
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in der Energiewirtschaft bietet Siemens seit Anfang 2018 Netzbetreibern und Stromversorgern auch ebenso fortschrittliche Möglichkeiten, auf die Netzplanungs- und -analyse-Software PSS E zugreifen zu können. Weltweit können Netzplanungsexperten schnell und komfortabel abonnementbasierte PSS-E-Lizenzen online bestellen. Unternehmen können die PSS-E-Lizenzoption wählen, die am besten zu ihren Netzprojekten und zu ihrem Budget passt. Dies macht es für PSS-E-Kunden leichter, ihre Gesamtkosten zu senken und die Produktivität zu steigern.