- LV Insights X Software ausschlaggebend für Beschleunigung der Energiewende hin zu Netto-Null
- Zukunftssichere Software zur Erhöhung der Netzkapazität in bestehenden Stromnetzen
- Verteilnetzbetreiber können digitalen Zwilling von Niederspannungsnetzen erstellen
- Um bis zu 30 Prozent kürzere Ausfallzeiten, bessere Einblicke in kritische Segmente, Kapazitäten und Grenzwertverletzungen im Stromnetz
- LV Insights X ist Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios
Siemens unternimmt einen
weiteren wichtigen Schritt zur Beschleunigung der Energiewende: Als
Branchenneuheit stellte das Unternehmen heute seine neue Software für
Niederspannungsnetze vor. LV Insights X aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio
ermöglicht es Verteilnetzbetreibern, ihre größte Herausforderung zu meistern:
die deutliche Steigerung der Netzkapazität. Aufgrund der rasch zunehmenden
Einspeisung dezentraler erneuerbarer Energien und zusätzlicher Verbraucher wie
Ladegeräte für Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen stoßen die Netze bereits an
ihre Grenzen. Damit sie nicht zum Flaschenhals der Energiewende werden, müssen
Versorgungsunternehmen ihre Netzkapazität erhöhen und das Niederspannungsnetz
aktiv managen.
- Die neue High-Containment-Produktionsstätte von Pfizer verbraucht 40 % weniger Energie für die Umgebungssteuerung als herkömmliche Anlagen
- Spezielles Containment-Konzept, überwacht und gesteuert durch Building Services aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio, erhöht Sicherheit der Mitarbeitenden beim Umgang mit hochaktiven Wirkstoffen
- Siemens-Technologie integriert Gebäude- und Produktionsdaten über Desigo CC
Der
Pharmakonzern Pfizer hat in Freiburg eine neue High-Containment-Produktionsstätte
eröffnet, die mit Technologie und Services von Siemens eine der modernsten und
nachhaltigsten ihrer Art ist. Die Anlage, in der jährlich bis zu sieben
Milliarden Tabletten für mehr als 180 Länder produziert werden können, nutzt
ein innovatives Containment-Konzept, das durch Building Services aus dem
Siemens Xcelerator-Portfolio überwacht und gesteuert wird. Dies gewährleistet
die Sicherheit des Personals und führt zu einer 40-prozentigen Senkung des
Energieverbrauchs bei der Umgebungssteuerung im Vergleich zu einer
herkömmlichen Anlage.
- SICAM 8 ist die universelle Automatisierungsplattform für alle Anwendungen im Bereich Energieversorgung
- Umfasst SICAM HMI für optimale Prozessvisualisierung
- Umfasst die Softwarelösung SICAM S8000 für Energieautomatisierung
- SICAM 8 ist Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios
Siemens Smart Infrastructure stellt die hoch skalierbare Energieautomatisierungsplattform
SICAM 8 vor, die mit Blick auf Skalierbarkeit und Sicherheit entwickelt wurde.
Sie hilft Kunden, einen resilienten und sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten,
und ermöglicht die zukünftige Einbindung weiterer Anwendungen. Die Plattform
umfasst zwei neue Software-Lösungen: Das Visualisierungstool SICAM HMI (Human
Machine Interface) und die Softwarelösung SICAM S8000 zur
Energieautomatisierung. SICAM 8 ist Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen
digitalen Unternehmens-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden
einfacher, schneller und skalierbar macht.
- Übernahme stärkt die Fähigkeit von Siemens, die rasant
wachsende Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Indien zu
erfüllen mit erweiterter lokaler Marktpräsenz und ermöglicht Schaffung eines
Exportzentrums
- Ziel ist der Ausbau des Siemens-Angebots an
eMobility-Lösungen in Indien zur Ergänzung des globalen Portfolios
- Closing vorbehaltlich der Erfüllung der
zwischen den Parteien vereinbarten aufschiebenden Bedingungen und Erhalt der
erforderlichen behördlichen, gesetzlichen und sonstigen Genehmigungen
Um der
schnell wachsenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV)
in Indien gerecht zu werden, hat Siemens Limited heute eine Vereinbarung zur
Übernahme der EV-Sparte von Mass-Tech Controls Private Limited mit Sitz in
Mumbai unterzeichnet. Der Geschäftsbereich beschäftigt sich mit der
Entwicklung, Konstruktion und Herstellung einer breiten Palette von Wechselstrom-
sowie Gleichstrom-Ladesäulen mit einer Kapazität von 30 bis 300 kW für diverse
Endanwendungen für Elektrofahrzeuge. Die Kosten für die Übernahme belaufen sich
auf rund 380 Millionen indische Rupien (4,3 Millionen Euro) auf einer cash-free
und debt-free Basis und sind vorbehaltlich anderer Anpassungen, die zwischen
den Parteien der Transaktion vereinbart werden.
- Bustanica, ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Sitz in Dubai, benötigt 95 Prozent weniger Wasser als bei herkömmlichen Anbauflächen und erzeugt mehr als 1 Million Kilogramm pestizid-, herbizid- und chemiefreies Gemüse
- Siemens lieferte Hardware und Software für Gebäudesysteme und -automatisierung von Digital Industries und Smart Infrastructure
- Gebäudetechnik, Automatisierungssoftware und -hardware Teil von Siemens Xcelerator
Siemens
lieferte Automatisierungs- und Gebäudetechnik für die kürzlich eröffnete
vertikale Farm von Bustanica in Dubai, die größte ihrer Art im Mittleren Osten.
Die 40 Millionen US-Dollar teure Anlage gehört Emirates Crop One, einem Joint Venture zwischen Emirates
Flight Catering, einem der weltweit größten Catering-Unternehmen, das mehr als
100 Fluggesellschaften beliefert, und Crop One Holdings Inc., einem
Branchenführer im Bereich technologiegestütztes vertikales Indoor-Farming.
- Siemens und der australische Melbourne Cricket Club (MCC) unterzeichnen erneut Energie-Einspar-Contracting mit einer Laufzeit von sieben Jahren
- Innerhalb von sieben Jahren wurden Energiekosten in Höhe von 5 Mio. AUD eingespart – dank Technologien und Services von Siemens Xcelerator
- Verringerung der Treibhausgasemissionen um 50.089 Tonnen im gleichen Zeitraum (entspricht dem Wegfall von rund 10.000 Autos auf der Straße)
Im
Rahmen eines Energie-Einspar-Contractings zwischen Siemens und dem Melbourne Cricket Club (MCC)
konnte der Melbourne Cricket Ground (MCG), eines der bedeutendsten Sportstadien
Australiens, über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg höhere Energie-,
Kosten- und Emissionseinsparungen erzielen als erwartet.
- ETH Zürich lanciert einzigartiges Forschungsprojekt zur Automatisierung und Energieversorgung von Gebäuden in unterschiedlichen Klimazonen
- Projekt umfasst weltweit einzigartige künstliche Sonne
- Siemens liefert für das Labor digitale Gebäudetechnologie, die Teil von Siemens Xcelerator ist
Die Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH) Zürich, eine der renommiertesten Hochschulen der
Welt, hat soeben eine einzigartige Forschungseinrichtung eröffnet: das Zero
Carbon Building Systems (ZCBS) Lab. Es ermöglicht die Erforschung des
Verhaltens von Gebäudebauteilen und ‑systemen in verschiedenen Klimazonen. Das
neue Gebäude, das sich auf dem Areal der Hochschule befindet, umfasst zwei
Stockwerke mit verschiedenen Testzellen, Klimakammern und Versuchsräumen. Im
Rahmen der bestehenden Industriepartnerschaft mit der ETH Zürich hat Siemens
die neue Forschungseinrichtung mit modernsten digitalen Gebäudetechnologielösungen
ausgestattet, darunter auch für Gebäudebetrieb und -management. Die
Technologien sind Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios.
- Samotics tritt mit seinem führenden Überwachungssystem für Wechselstrommotoren und rotierende Geräte, das auf elektrischer Signaturanalyse (ESA) basiert, dem Siemens Xcelerator-Partnerökosystem bei
- Die in NXpower Monitor integrierte ESA-Technologie bietet Einblick in den Zustand und die Energieeffizienz von elektrisch betriebenen Anlagen
- ESA erweitert die Funktionalität von NXpower Monitor und ermöglicht damit ein durchgängiges Angebot zur Anlagenüberwachung für das gesamte Energieverteilungssystem
Siemens Smart Infrastructure hat die elektrische
Signaturanalyse (ESA) von Samotics in NXpower Monitor integriert, seinen
branchenführenden digitalen Betreuer für Umspannwerke. Mithilfe von ESA und
maschinellem Lernen liefert Samotics in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse, mit
denen globale Industrieunternehmen industrielle Energieverschwendung und
ungeplante Ausfallzeiten vermeiden können. Diese neue Funktionalität nutzt das
Ökosystem von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform,
die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar
macht.
- Schaltanlage 8DAB 40 erweitert das blue GIS-Portfolio für primäre Verteilnetze und ermöglicht nachhaltigen Netzausbau bereits vor der Einführung von Regulierungen
- Nutzt klimafreundliches Clean Air-Isoliermedium, bestehend aus Gasen natürlichen Ursprungs, mit einem Treibhauspotenzial von unter 1 und frei von F-Gasen und PFAS
- Software der Siemens Xcelerator-Plattform und integrierte Sensoren ermöglichen transparente Zustandsüberwachung der Anlagen
Mit der 8DAB 40 erweitert Siemens Smart Infrastructure sein
nachhaltiges blue GIS-Portfolio und festigt seine Position als führender
Technologieanbieter. Diese Schaltanlage für Primärverteilnetze bis 40,5 kV
verwendet als Isoliermedium Clean Air mit einem Treibhauspotenzial von unter 1
und ist damit klimafreundlich und völlig frei von fluorierten Gasen. Die 8DAB
40 wird auf der Hannover Messe vorgestellt, die vom 17. bis 21. April
stattfindet. Für Interessierte sind Freikarten
erhältlich. Siemens Xcelerator ist eine offene digitale
Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher,
schneller und skalierbar macht.
- Einführung von SIBushing als intelligente Kabelanschlussdurchführung zusammen mit dem Kurz- und Erdschlussanzeiger SICAM FCM plus
- Ergänzt die Produktserie SIPROTEC 5 um das Universalschutzgerät 7SY82 mit Low Power Instrument Transformer (LPIT)-Eingängen
- Die neuen Produkte sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt und bieten eine intelligente Lösung für Schaltanlagen der Zukunft
Siemens
Smart Infrastructure hat sein branchenführendes Mittelspannungsportfolio um
eine nachhaltige und innovative Lösung erweitert, die den Weg für intelligente
Schaltanlagen der Zukunft ebnet. Aufgrund seiner Konformität mit der Messwandlernorm IEC 61869 kann die
SIBushing (intelligente
Kabelanschlussdurchführung) an den SICAM FCM plus (Feeder Condition Monitor) angeschlossen werden, einen multifunktionalen
Kurz- und Erdschlussanzeiger, der mithilfe von Erkennungsalgorithmen die
Richtung von Kabelfehlern anzeigt. Der SICAM FCM plus mit der SIBushing ist für
Mittelspannungsverteilnetze bis 36 kV geeignet und bietet eine unübertroffene
Transparenz und hochpräzise Messung in Verteilnetzen, bei gleichzeitig weniger
Leistungsverbrauch als konventionelle Messwandler.