Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung12. Juni 2023Smart InfrastructureRom
Siemens bietet Skalierbarkeit und Resilienz mit der Energieautomatisierungsplattform SICAM 8
Energieautomatisierungsplattform SICAM 8
Die Automatisierungsplattform SICAM 8 ermöglicht den Ausbau
erneuerbarer Energien, vereinfacht deren Integration in bestehende Netze und
beschleunigt die Erweiterung von Netzstationen. So werden die globalen Bemühungen
zur Erreichung der Klimaziele unterstützt. SICAM 8 bietet eine ganzheitliche
Cybersicherheitslösung mit sicheren Produkten, Systemen sowie umfassenden
Services und erfüllt die ständig steigenden Anforderungen an die
Cybersicherheit.
„In einer zunehmend dezentralen Energielandschaft ist für
Netzbetreiber, Stromversorger und Industrieunternehmen ein störungsfreier
Netzbetrieb absolut unerlässlich. Sie alle stehen vor der Herausforderung, den
Stromverbrauch zu senken, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deshalb
suchen sie nach innovativen und intelligenten Komplettlösungen für die
Energieautomatisierung, die nicht nur diese Herausforderung bewältigen, sondern
auch mit den ständig steigenden Anforderungen mithalten und sich anpassen
können“, sagte Stephan May, CEO Electrification and Automation bei Siemens
Smart Infrastructure. „Mit der SICAM 8-Plattform bieten wir ein hardware- und
softwarebasiertes Ökosystem, das bereit ist für eine nachhaltige Zukunft.“
SICAM HMI ist eine Schlüsselkomponente der SICAM
8-Plattform und setzt neue Maßstäbe bei der Prozessvisualisierung. SICAM HMI
ist ein universelles Tool zur Visualisierung kleinerer Anlagen in der
Energiekette und zeichnet sich durch hohe Leistungsfähigkeit, modernste
Technologie und eine modulare Architektur aus.
SICAM S8000 ist ein eigenständiges Softwareprodukt für die
Energieautomatisierung, das die Plattform weiter stärkt. SICAM S8000 umfasst
ein Remote Terminal Unit (RTU), speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sowie
Kommunikationsprotokolle und kann auf Industrie-PCs von Drittanbietern
installiert werden. Sowohl SICAM HMI als auch SICAM S8000 fördern Resilienz,
Effizienz und Nachhaltigkeit und bilden wichtige Elemente des wachsenden
Siemens-Ökosystems für Energieautomatisierungslösungen.
Die SICAM 8-Lösungen für die Energieautomatisierung werden
auf der CIRED
vorgestellt, die vom 12. bis zum 15. Juni in Rom stattfindet.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure
finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
Softwarelösung SICAM S8000
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2022 hatte das Geschäft weltweit rund 72.700 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.