- Siemens FABRIC kombiniert Design und Daten zu einer faszinierenden Story über Berlin
- Kiani Del Valle präsentiert das von Vladimir Karaleev kreierte Outfit in einem audiovisuellen 360-Grad-Hexadome
- Darüber hinaus stellt Siemens den vom Musiker und Komponisten Andrew Claristidge (Acid Washed) produzierten "The Berlin Soundtrack" vor, der auf SoundCloud verfügbar ist
Siemens stellt auf der Mercedes Benz Fashion Week am 2. Juli in Berlin ein außergewöhnliches Datenvisualisierungsprojekt vor – Siemens FABRIC. Das Projekt zeigt die zentrale Rolle von Daten bei der Transformation globaler urbaner Zentren in die Smart Cities der Zukunft.
- Gemeinsam mit der Ernst von Siemens Kunststiftung und weiteren Förderern ist Siemens Partner des 4. Kunstareal-Festes am 13. und 14. Juli
- Unternehmenszentrale zeigt neue Fotoausstellung von "Munich Street Collective" sowie firmeneigene Kunst von Baselitz und Struth
- Libeskind-Skulptur wird mit LED-Technik eindrucksvoll illuminiert
Als Förderer des 4. Kunstareal-Festes am Samstag, 13. Juli und Sonntag, 14. Juli in München öffnet Siemens seine Unternehmenszentrale für die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung ermöglicht freien Eintritt in alle Museen und Institutionen im Kunstareal. Im Siemens-Headquarters können Besucher an beiden Wochenendtagen zwischen 12 und 17 Uhr ausgewählte Kunstwerke besichtigen, wie die permanent ausgestellten Arbeiten von Thomas Struth, Georg Baselitz und Rupprecht Matthies.
Siemens und Rolls-Royce haben am 18. Juni 2019 auf der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) eine Vereinbarung über den Verkauf der eAircraft-Einheit von Siemens unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird für Ende 2019 erwartet.
- Gründung der "Operating Company" Gas and Power führt zu Synergien und Optimierung von Supportfunktionen
- Notwendige Maßnahmen beinhalten Kapazitätsanpassungen an die Marktentwicklung
- Weltweit sollen 2.700 Stellen wegfallen, davon rund 1.400 in Deutschland
- Maßnahmen sollen sozialverträglich umgesetzt werden
Siemens hat heute die Arbeitnehmervertreter über weitere geplante Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Operating Company Siemens Gas and Power (GP) informiert. "Unsere neue Aufstellung als Operating Company Gas and Power schafft Synergien, durch die unsere Geschäfte noch wettbewerbsfähiger in dem Strukturwandel unserer Branche agieren können. Die geplanten Maßnahmen helfen uns dabei, mehr Wachstumschancen zu schaffen. Außerdem können wir dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt erhöhen und unser Geschäft besser sichern", sagte Lisa Davis, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Gas and Power.
- Vertrag unterzeichnet: Rolls-Royce übernimmt eAircraft
- Verkauf beschleunigt Entwicklung nachhaltiger Luftfahrt
- Rolls-Royce will führender Anbieter von elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge werden
- Siemens wird den Übergang zur elektrischen Luftfahrt mit seinem digitalen Lösungsportfolio weiter unterstützen
- Abschluss der Transaktion voraussichtlich Ende 2019
Siemens und Rolls-Royce haben heute auf der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) eine Vereinbarung über den Verkauf der eAircraft-Einheit von Siemens unterzeichnet. Mit der Unternehmensstrategie Vision 2020%20 will Siemens die Fokussierung seines Portfolios schärfen. Aus diesem Grund wird das Geschäft mit elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge deutlich bessere Wachstumsperspektiven mit einem neuen Eigentümer haben, der eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird für Ende 2019 erwartet. Die Partner haben sich darauf geeinigt, die finanziellen Details der Transaktion nicht offen zu legen.
- Siemens Arts Program und das Hallé Orchester (UK) veranstalten erstmals globalen Dirigentenwettbewerb
- Gewinner erhält Zwei-Jahres-Engagement und 15.000 britische Pfund
- Wettbewerb im Februar 2020 in Manchester, Teilnahmefrist bis 1. Juli
Siemens veranstaltet erstmals einen Dirigentenwettbewerb auf internationaler Ebene. In Kooperation mit dem renommierten Hallé Orchester aus Manchester ruft das Siemens Arts Program den "Siemens Hallé International Conductors Competition" (SHCC) ins Leben. Das Finale findet im Februar 2020 über einen Zeitraum von drei Tagen statt und würdigt das beste Nachwuchstalent mit einem zweijährigen Engagement als Assistant Conductor für Hallé. Neben der künstlerischen Leitung des Hallé Youth Orchestra erhält der Gewinner einen Geldpreis von 15.000 britischen Pfund und die Möglichkeit, sich durch zahlreiche Gastdirigate auf der Weltbühne zu etablieren. Die prestigeträchtige Position des Hallé Assistant Conductor wurde schon von Edward Gardner, Andrew Gourlay, Ewa Strusińska, Jamie Phillips und Jonathon Heyward besetzt.
- Liubov Medvedeva erhält ersten Preis beim Opernwettbewerb des Siemens Arts Program an der Opéra Garnier in Paris
- Siemens Opera Contest unterstützt herausragende Nachwuchskünstler
Die Sopranistin Liubov Medvedeva (21) ist die Gewinnerin des diesjährigen Siemens Opera Contest France an der Opéra Garnier in Paris. Medvedeva wurde 1998 in Kharp, Russland geboren, wo sie von 2004 bis 2012 Musik mit den Schwerpunkten Gesang und Klavier studierte. Unter anderem besuchte sie Kurse am Staatlichen Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und gewann 2014 den ersten Preis beim Elena Obraztsova International Competition of Young Opera Singers im russischen St. Petersburg.
- Siemens stellt auf der Ligna neue CNC für Holzbearbeitungsmaschinen vor
- Sinumerik MC ist die offene CNC für individuelle Maschinenlösungen
Siemens stellt im Rahmen der Holzbearbeitungsmesse Ligna die Sinumerik MC als durchgängige und offene CNC vor. Dank ihrer optimalen Bewegungsführung, der hohen Automatisierungsleistung und des integrierten Windows 10 Betriebssystems ist sie die ideale Steuerung speziell für Holz-, Glas- und Steinbearbeitungsmaschinen. Auch für Anwendungen im Bereich Additive Manufacturing, Klebeauftrag, Blechschneiden, einfaches Schleifen und Laser- oder Wasserstrahlschneiden ist die Steuerung mit ihrem offenen Bedienkonzept geeignet.
- Neue Steuerung für die Holzbearbeitung
- Mit Digitalisierung Produktivität und Flexibilität erhöhen
Unter dem Motto "Digital Enterprise – Thinking industry further" zeigt Siemens auf der Ligna 2019 in Hannover vom 27. – 31. Mai 2019 in Halle 16, Stand C14, ein breites Portfolio an innovativen Steuerungs- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der holzbe- und verarbeitenden Industrie.
- Analyze MyWorkpiece /Monitor ermöglicht kontinuierliche Überwachung der Werkstückproduktion
- Qualitätskontrolle findet unmittelbar während der Produktion statt
- Neue Applikation ergänzt bereits vorgestellte Applikationen im Bereich der Qualitätssicherung
Mit Analyze MyWorkpiece /Monitor erweitert Siemens das Softwareangebot für die Werkzeugmaschine rund um die Werkstückqualität. Die Edge-Applikation auf Basis hochfrequenter Daten, die auf der EMO 2019 zu sehen sein wird, ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Produktion von Werkstücken in Werkzeugmaschinen. Dazu werden Messwerte wie Positionsdaten, Drehmomente oder Regelabweichungen zusammen mit Kontextinformationen, wie beispielsweise das aktuell verwendete Werkzeug, hochfrequent und rückwirkungsfrei aus der Maschine via Sinumerik Edge erfasst. Die Messwerte werden kontinuierlich mit einem Referenzmodell verglichen. Treten Abweichungen auf, die ein zuvor festgelegtes Maß überschreiten, protokolliert die Applikation das Ergebnis, sendet es an die Werkzeugmaschine und ermöglicht zeitnahe Reaktionen vom Bediener – somit ist zum Beispiel eine einzigartige prozessparallele Qualitätskontrolle während der Produktion möglich.