- L’Office National de l’Electricité et de l’Eau du Maroc initie un ambitieux projet de transformation avec Atos et Siemens
Casablanca, Maroc et Paris, France – Le 1er
décembre 2021
–
Atos,
Siemens et
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable du Maroc (ONEE) annoncent leur collaboration au
sein d’un large projet de gestion intelligente du réseau
électrique local (« smart grid »). Atos et Siemens travaillent à la
mise en place d’une plateforme de comptage
intelligent d’électricité qui permettra à ONEE de prendre le contrôle des
données collectées par plus de 100,000 compteurs intelligents qui seront installés
à travers le pays – et d’ainsi optimiser la consommation énergétique et le pilotage
du réseau national tout en répondant aux besoins énergétiques croissants du
Maroc.
- Le site de l’Expo Dubai, avec ses infrastructures connectées grâce à la technologie digitale de Siemens, représente un modèle pour les villes intelligentes du monde entier
- Siemens a conçu une application web pour les villes intelligentes permettant aux gestionnaires du site d’optimiser l’efficacité, d’économiser l’énergie, de réduire les émissions et de renforcer la sécurité
- Les invités de Siemens à l’Expo pourront découvrir une expérience interactive et immersive sur la digitalisation des infrastructures, de la fabrication et des transports
L’Expo 2020 Dubai a ouvert ses portes au monde, et Siemens a fourni la technologie nécessaire pour que les bâtiments et autres infrastructures du site s’inscrivent dans un héritage durable.
- Une gamme durable et respectueuse de l'environnement
- La nouvelle technologie ADV de Siemens garantit un processus de conception plus efficace grâce à des composants multi-usages
- La vaste expérience de Siemens et l’accès aux outils digitaux garantissent une assistance tout au long du cycle de vie du système anti-incendie
Siemens Smart Infrastructure présente Sinorix NXN, sa nouvelle gamme d’agents extincteurs naturels. Axée sur la protection des vies, des biens et de la continuité des activités, la nouvelle gamme de solutions d'extinction d'incendie allie simplicité et technologie de pointe pour moderniser la sécurité incendie traditionnelle. Les agents sont constitués de gaz naturels et sont idéaux pour la plupart des domaines d'application. La nouvelle gamme Sinorix NXN utilise uniquement des agents et des composés que l’on trouve naturellement dans notre atmosphère et qui ne nuisent pas à l'environnement. De plus, grâce à sa conception compacte et à sa polyvalence, elle réduit son empreinte écologique.
- Signature d'une lettre d'intention pour la construction de l'une des plus grandes installations de stockage d'énergie d'Europe à Wunsiedel, en Allemagne
- Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH a pour objectif de stocker l'électricité produite localement à partir d'énergies renouvelables et de réduire les émissions de CO2
- Siemens fournira une centrale clé en main de 100 mégawatts
- Des partenaires sont chargés d’examiner la mise en œuvre et de développer un concept de financement approprié
Siemens Smart Infrastructure et Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) ont signé une lettre d'intention à Wunsiedel pour la construction clé en main d'une installation de stockage par batteries de 100 mégawatts dans cette ville allemande. La centrale, d'une capacité de stockage de 200 mégawattheures, sera destinée à utiliser les surplus d'énergie renouvelable et à couvrir les pics de consommation du réseau électrique. L'installation de 5 000 mètres carrés sera capable d'alimenter en électricité 20 000 foyers moyens pendant un an. Le système de stockage par batterie lithium-ion sera fourni par Fluence, une joint-venture entre Siemens et AES. Siemens sera en charge de la gestion du projet, y compris du concept de mise en œuvre technique, de la construction d'un système de commutation moyenne tension et du raccordement au réseau haute tension. La lettre d'intention comprend également, entre autres, l'élaboration d'un concept de financement.
- Intégration de plus d'outils pour une gestion avancée des bâtiments
- Encore plus convivial grâce au Flex Client amélioré
- Cybersécurité renforcée et conforme à la norme IEC62443-3-3 SL2
Siemens Smart Infrastructure a actualisé sa plateforme Desigo CC dédiée à la gestion intelligente des bâtiments. La nouvelle version V5.0 est compatible avec un plus grand nombre de systèmes et de dispositifs. La plateforme offre une connectivité et un support améliorés pour l'intégration de plus d'installations, comme les bornes de recharge des voitures électriques par exemple. Elle a également été dotée de nouvelles fonctions qui rendent l’utilisation plus facile et plus souple. En plus de renforcer le niveau de cybersécurité, Desigo CC V5.0 contribue à pérenniser une grande diversité de bâtiments et à faciliter leur gestion.
- Réduction de l’empreinte carbone
du campus mondial de Zoug
- Objectif conforme au programme
de durabilité de l’entreprise
Siemens
Smart Infrastructure prévoit de transformer son siège mondial de Zoug, en
Suisse, en un site carboneutre d’ici 2023. Pour y parvenir, une rénovation
complète d’un bâtiment existant à la Theilerstrasse 1c débutera en mai
prochain, pour une durée de deux ans. Siemens a alloué près de 63 millions
d’euros (70 millions de francs suisses) à ces travaux de rénovation.
- Une plus grande souplesse d'installation grâce à un indice de
protection IP54
- Affichage LED pour un meilleur
confort d’utilisation
- Nouveau signal de feedback pour les applications de sécurité critiques
Les
nouveaux servomoteurs SSA pour vannes de petites dimensions viennent compléter
la famille de vannes et de servomoteurs Acvatix de Siemens Smart Infrastructure.
En plus d'augmenter la richesse fonctionnelle de la gamme de produits
existante, ils permettent de réaliser des applications hydrauliques d’ambiance
avec une précision de réglage, une efficacité énergétique et une fiabilité
supérieure. La gamme de produits Acvatix répond de manière simple et rapide à
toutes les exigences en matière de contrôle et d’hydraulique associées aussi
bien à la production qu’à la distribution, que ce soit en utilisation du
chauffage ou du refroidissement. Les servomoteurs SSA se distinguent par leur
fonctionnement silencieux et sans défaut ainsi que par leur fonction de commande
manuelle qui permet de tester les vannes et servomoteurs de manière flexible,
indépendamment de la disponibilité du système de régulation. Les nouvelles
fonctionnalités élargissent les options d’installation et le choix du sens de
montage. D’autres nouveautés, comme le signal de feedback pour les applications
de sécurité critiques ou un design moderne et compact compatible IP54,
permettent l'utilisation de ces servomoteurs dans une gamme d'applications plus
étendue que jamais.
- Configuration simple et rapide
avec le Desigo Engineering Framework
- Système ouvert par conception
permettant l’intégration de différents protocoles et appareils sans matériel ou
logiciel supplémentaire
- Accès sans fil aux contrôleurs, connexion à distance avec le cloud
- Connectivité sécurisée
et communication encryptée
Siemens
Smart Infrastructure lance ses nouveaux systèmes d'automatisation Desigo PXC4
et PXC5 afin de transformer les bâtiments en actifs écoénergétiques à haute
performance. La nouvelle génération de contrôleurs Desigo offre de nombreux
avantages pour l’automatisation de bâtiments de petite et moyenne taille, et
permet notamment un degré élevé de flexibilité et d’évolutivité. Grâce au
nouveau Desigo Engineering Framework sans licence, il est désormais possible
d'intégrer les appareils de manière transparente dans le même environnement,
rendant ainsi l’ingénierie totalement intuitive. Le système « ouvert par
conception », qui permet d’intégrer différents protocoles sans problème,
et l'accès sans fil simplifié facilitent l’automatisation des bâtiments. Les
deux contrôleurs, qui élargissent et renforcent la gamme Desigo, ont été conçus
chacun pour un domaine d'automatisation spécifique : le Desigo PXC4 pour
les installations HVAC et le Desigo PXC5 pour les fonctions système et
l’intégration.
- Intégration directe dans Building Operator aux fins de commande,
d’alarme et de reporting énergétique
- Gamme de produits complétée par des vannes 3 voies
- Nouvelles fonctionnalités,
telles que la limitation du delta T, pour optimiser les installations
utilisant des refroidisseurs et abaisser la consommation
La
vanne intelligente dynamique et auto-optimisée de Siemens Smart Infrastructure
a encore gagné en polyvalence grâce à de nouvelles fonctionnalités et
applications conçues pour les groupes de chauffe et les centrales de traitement
d’air. L’appareil contrôle le débit, mesure la température et la puissance
hydraulique, et adapte automatiquement les réglages de la vanne à l’échangeur
de chaleur. En plus d’être connectée au cloud, la vanne intelligente est aussi,
pour la première fois, intégrée directement dans Building Operator,
l’application cloud de Siemens pour la surveillance à distance des bâtiments.
Il est ainsi possible de contrôler la vanne et de modifier les réglages à tout
moment et en tout lieu. Pour garantir encore davantage de flexibilité, la gamme
de produits a été complétée par des vannes 3 voies, qui permettent de
contrôler le volume d’eau en fonction d'une température variable et d’un débit
constant (circuit mixtes). De nouvelles fonctionnalités comme la limitation du
delta T (DT)
ainsi que la régulation de la pression différentielle et de la température
aller, optimisent le fonctionnement et l’efficacité énergétique de
l’installation HVAC tout en élargissant les possibilités d’utilisation de la
vanne intelligente.
- Mesure sans contact de la température aux entrées principales des
bâtiments
- Intégration au flux de travail des solutions d’accès et de sécurité
existantes
- Renforcement de la protection des occupants du bâtiment
Siemens
Smart Infrastructure a annoncé le lancement de Siveillance Thermal Shield.
Cette solution permet de mesurer rapidement la température corporelle d’une
personne qui cherche à accéder à un bâtiment, et d’intégrer les résultats aux
systèmes d’accès et de vidéosurveillance des entreprises. Des caméras
thermiques sont utilisées pour mesurer, sans aucun contact, la température
corporelle à une distance maximale de deux mètres, garantissant ainsi la
sécurité du personnel de contrôle. Si le dépistage par caméra signale une
température corporelle élevée, il convient alors de procéder à un second relevé
à l’aide d’un thermomètre médical afin de confirmer le résultat.