Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse22 April 2021Smart InfrastructureZoug
Siemens ouvre la voie à la transformation digitale des bâtiments avec la nouvelle version de Desigo CC
Gestion du bâtiment améliorée
Désormais relié à l’infrastructure à la périphérie du bâtiment, Desigo CC V5.0 permet, pour la première fois, de surveiller la consommation des véhicules électriques grâce à l’intégration des bornes de recharge via le protocole OCCP. Desigo CC affiche les informations d’état des bornes de recharge électriques de manière clairement structurée, simplifiant la visualisation à l’aide de symboles graphiques spéciaux. Par ailleurs, Desigo CC a étendu sa connectivité cloud et offre un accès direct à l’application Building Operator de Siemens dans le cloud, à travers un tunnel internet sécurisé, ce qui permet de lancer le Desigo CC Flex Client local pour la réalisation d'opérations avancées. Avec cette connexion cloud conviviale, les opérateurs peuvent accéder à leur Desigo CC à tout moment et en tout lieu sans connexion VPN. Ils doivent donc être moins souvent présents sur site.
Désormais relié à l’infrastructure à la périphérie du bâtiment, Desigo CC V5.0 permet, pour la première fois, de surveiller la consommation des véhicules électriques grâce à l’intégration des bornes de recharge via le protocole OCCP. Desigo CC affiche les informations d’état des bornes de recharge électriques de manière clairement structurée, simplifiant la visualisation à l’aide de symboles graphiques spéciaux. Par ailleurs, Desigo CC a étendu sa connectivité cloud et offre un accès direct à l’application Building Operator de Siemens dans le cloud, à travers un tunnel internet sécurisé, ce qui permet de lancer le Desigo CC Flex Client local pour la réalisation d'opérations avancées. Avec cette connexion cloud conviviale, les opérateurs peuvent accéder à leur Desigo CC à tout moment et en tout lieu sans connexion VPN. Ils doivent donc être moins souvent présents sur site.
L’expérience utilisateur est la clé
Flex Client est le
nouveau front-end HTML5 de Desigo CC. Il tourne sur tous les systèmes
d’exploitation et navigateurs web compatibles avec la technologie HTML5 ainsi
que sur des appareils mobiles comme les tablettes – sans aucune étape
d'installation. Le Flex Client a été conçu pour améliorer significativement
l’expérience utilisateur et simplifier la surveillance de tous les bâtiments.
Avec la version 5.0, le Flex Client offre une gestion plus aisée des
événements, une application de tendance sophistiquée et un accès simplifié aux
schémas horaires du bâtiment.
La sécurité prime
Pour protéger encore mieux les données
sensibles des bâtiments, Desigo CC V5.0 est désormais conforme à la norme
IEC62443-3-3 SL2. Les extensions et les intégrations de sous-systèmes ont été
analysées et testées de manière approfondie pour garantir la conformité SL2, ce
qui permet le déploiement de Desigo CC dans les installations ayant des
exigences de sécurité élevées. L'authentification multifactorielle et la
procédure d'ouverture de session améliorée de la version 5.0 simplifient le
fonctionnement en mode multi-utilisateurs. Desigo CC est testé en permanence et
protégé au moyen de correctifs et de mises à jour fréquents. Les clients
peuvent profiter de ce processus de mise à jour continue en s'abonnant au
Desigo CC Software Upgrade Program afin de recevoir automatiquement les
derniers packages.
Efficacité opérationnelle améliorée
Comme le nombre de
dispositifs KNX dans les bâtiments augmente sans cesse, Desigo CC les prend
également en charge. La version 5.0 permet d'intégrer des appareils KNX
supplémentaires tels que les passerelles DALI Tunable White. Il est ainsi
possible de moduler la température de couleur des lampes reliées à la
passerelle DALI à l’aide de symboles graphiques prêts à l’emploi.
Desigo CC V5.0 a
également été conçu pour simplifier l’intégration de fonctionnalités et
d’appareils supplémentaires. Sa nouvelle console d'ingénierie permet aux
prestataires de services et aux ingénieurs de lancer sans problème des tâches
de configuration, tout en automatisant les éléments répétitifs.
Avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, Desigo CC V5.0 fait passer la digitalisation des bâtiments à l’étape supérieure et contribue à rendre les infrastructures plus intelligentes. Les hôpitaux, immeubles commerciaux, data centers, bureaux, hôtels ou aéroports deviennent ainsi plus pérennes et faciles à gérer.
Avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, Desigo CC V5.0 fait passer la digitalisation des bâtiments à l’étape supérieure et contribue à rendre les infrastructures plus intelligentes. Les hôpitaux, immeubles commerciaux, data centers, bureaux, hôtels ou aéroports deviennent ainsi plus pérennes et faciles à gérer.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2020, SI employait quelque 69 600 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique centrée sur l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Installations de production plus économes en ressources, chaînes d'approvisionnement résilientes, bâtiments et réseaux électriques plus intelligents, moyens de transport plus propres et plus confortables, soins de santé de pointe : Siemens crée des technologies qui ont du sens et qui procurent une réelle valeur ajoutée à ses clients. En fusionnant les mondes réel et digital, l’entreprise leur permet de transformer leurs secteurs et marchés, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans l’entreprise cotée en bourse Siemens Healthineers, chef de file des technologies médicales qui façonne activement la santé de demain, ainsi qu’une participation minoritaire dans Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité.
Au cours de l’exercice fiscal 2021 (clôturé le 30 septembre 2021), le groupe Siemens a généré un chiffre d’affaires de 62,3 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,7 milliards d’euros. Au 30 septembre 2021, le groupe employait quelque 303 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.