[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse09 July 2020Smart InfrastructureZoug
Les vannes intelligentes de Siemens maximisent
la flexibilité et l’efficacité des installations HVAC
Intégration directe dans Building Operator aux fins de commande,
d’alarme et de reporting énergétique
Gamme de produits complétée par des vannes 3 voies
Nouvelles fonctionnalités,
telles que la limitation du delta T, pour optimiser les installations
utilisant des refroidisseurs et abaisser la consommation
La
vanne intelligente dynamique et auto-optimisée de Siemens Smart Infrastructure
a encore gagné en polyvalence grâce à de nouvelles fonctionnalités et
applications conçues pour les groupes de chauffe et les centrales de traitement
d’air. L’appareil contrôle le débit, mesure la température et la puissance
hydraulique, et adapte automatiquement les réglages de la vanne à l’échangeur
de chaleur. En plus d’être connectée au cloud, la vanne intelligente est aussi,
pour la première fois, intégrée directement dans Building Operator,
l’application cloud de Siemens pour la surveillance à distance des bâtiments.
Il est ainsi possible de contrôler la vanne et de modifier les réglages à tout
moment et en tout lieu. Pour garantir encore davantage de flexibilité, la gamme
de produits a été complétée par des vannes 3 voies, qui permettent de
contrôler le volume d’eau en fonction d'une température variable et d’un débit
constant (circuit mixtes). De nouvelles fonctionnalités comme la limitation du
delta T (DT)
ainsi que la régulation de la pression différentielle et de la température
aller, optimisent le fonctionnement et l’efficacité énergétique de
l’installation HVAC tout en élargissant les possibilités d’utilisation de la
vanne intelligente.
Intégration directe dans Building Operator aux fins de commande,
d’alarme et de reporting énergétique
Gamme de produits complétée par des vannes 3 voies
Nouvelles fonctionnalités,
telles que la limitation du delta T, pour optimiser les installations
utilisant des refroidisseurs et abaisser la consommation
La
vanne intelligente dynamique et auto-optimisée de Siemens Smart Infrastructure
a encore gagné en polyvalence grâce à de nouvelles fonctionnalités et
applications conçues pour les groupes de chauffe et les centrales de traitement
d’air. L’appareil contrôle le débit, mesure la température et la puissance
hydraulique, et adapte automatiquement les réglages de la vanne à l’échangeur
de chaleur. En plus d’être connectée au cloud, la vanne intelligente est aussi,
pour la première fois, intégrée directement dans Building Operator,
l’application cloud de Siemens pour la surveillance à distance des bâtiments.
Il est ainsi possible de contrôler la vanne et de modifier les réglages à tout
moment et en tout lieu. Pour garantir encore davantage de flexibilité, la gamme
de produits a été complétée par des vannes 3 voies, qui permettent de
contrôler le volume d’eau en fonction d'une température variable et d’un débit
constant (circuit mixtes). De nouvelles fonctionnalités comme la limitation du
delta T (DT)
ainsi que la régulation de la pression différentielle et de la température
aller, optimisent le fonctionnement et l’efficacité énergétique de
l’installation HVAC tout en élargissant les possibilités d’utilisation de la
vanne intelligente.
Plus de flexibilité grâce à la connexion WLAN La
mise en service de la vanne intelligente s’effectue de manière automatique,
rapide et sûre. Les réglages peuvent être téléchargés dans l'appli « ABT
Go » de Siemens, puis dans chacune des vannes via le LAN sans fil. L'accès
à distance est possible via BACnet-IP à l’aide de l’outil de mise en service
« ABT Site » de Siemens ou via internet avec l’appli Building
Operator. Grâce à la connexion au cloud et aux mises à jour du firmware, la
vanne intelligente peut s'actualiser automatiquement au besoin, afin d'utiliser
en permanence la dernière version disponible. Lorsqu’une anomalie est détectée
par la vanne, une alarme se déclenche dans l’appli Building Operator. Celle-ci
permet en outre aux utilisateurs de vérifier les valeurs et de générer des
rapports énergétiques aux fins de documentation.
Efficacité accrue en fonctionnement Grâce
à ses fonctionnalités et à sa facilité d’utilisation améliorées, la vanne
intelligente a encore gagné en efficacité. En version 3 voies, elle est
compatible avec les circuits mixtes, ce qui simplifie l’équilibrage hydraulique
tout en ne nécessitant que peu d'investissement vu l’absence de pompe
principale dans le circuit source. Les fluctuations de pression éventuelles à
l'intérieur des zones sont compensées par une nouvelle régulation de pression
différentielle. Dans les installations plus anciennes, ceci permet une mise à
niveau facile et rapide de l’équilibrage hydraulique dynamique sans qu’il
faille remplacer toutes les vannes, multipliant ainsi les applications
possibles de la vanne intelligente. Dans les nouvelles installations, les zones
équipées d’une régulation de pression différentielle offrent des conditions de
fonctionnement optimisés pour les vannes. Grâce aux nouvelles fonctions de
contrôle de la température aller et aux circuits de chauffage régulés en
fonction de la température extérieure, la vanne intelligente est capable
d’effectuer des tâches relevant du niveau d'automatisation, ce qui permet de
décharger, voire même de supprimer, les régulateurs ambiants. En réduisant la
charge sur les régulateurs ambiants, la vanne intelligente abaisse le coût
d'investissement des installations complexes. Lorsqu’ils sont totalement
supprimés, elle peut prendre en charge des tâches de commande simples.
Les
nouvelles entretoises conçues pour la vanne intelligente permettent d’améliorer
l’isolation, par exemple pour le débitmètre dans les applications de
refroidissement.
Une
nouvelle fonction de limitation du delta T (DT) a également été développée
– notamment pour les centrales de traitement de l’air et les gros
ventilo-convecteurs – pour encore plus d’efficacité. En limitant l’écart de
température DT le long du serpentin de refroidissement contrôlé par la vanne
intelligente, elle permet au refroidisseur ou à la pompe thermique de
fonctionner constamment avec un DT minimum, afin de maximiser le rendement (coefficient d’efficacité) et
d’économiser l’énergie primaire (courant électrique).
Siemens Smart Infrastructure (SI) Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72.000 personnes à travers le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers ses entreprises autonomes Siemens Energy, la branche énergétique du groupe, et Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire les systèmes énergétiques d'aujourd’hui et de demain et le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy (qui fait partie de Siemens Energy), Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.