- Surveillance exhaustive de réseaux étendus complexes
- Configuration à base de règles de l'infrastructure de réseau
- Gestion centralisée des firmware avec déploiement basé sur la topologie
- Utilisation intersectorielle dans toutes les industries
Siemens lance Sinec NMS, un système d'administration de réseau (Network Management System – NMS) de grande puissance prêt pour le futur. Il permet aux utilisateurs de maîtriser la multiplication des exigences qui pèsent sur les réseaux de communication industriels, comme le degré croissant de réseautage, l’augmentation des volumes de données et la complexité des structures de réseau. Les réseaux comptant entre 50 et 12 500 participants peuvent être configurés, gérés et surveillés de façon centralisée 24 heures sur 24 avec le logiciel. Cela facilite la planification prévisionnelle et renforce la réactivité pour prévenir les défaillances possibles et renforcer ainsi la productivité. Le logiciel peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité.
- PC industriel utilisable en tant que passerelle IoT permettant la gestion des données directement dans l’environnement de production
- Fonctionne sous Windows ou Linux pour la mise en réseau de machines de différents fournisseurs et de différentes versions technologiques
- Jusqu’à 3 interfaces LAN pour une connectivité optimale
- Versions préconfigurées disponibles en stock
Siemens a élargi sa gamme de PC industriels Simatic pour y ajouter le Simatic IPC127E. Ce nouveau PC industriel est, notamment, utilisable comme passerelle et permet de gérer les données directement dans l'environnement de production. Qu'il fonctionne sous Windows ou sous Linux, le Simatic IPC127E permet la mise en réseau des systèmes existants avec les machines de différents fabricants et différentes versions technologiques. Grâce à son boîtier compact de seulement 0,3 litre, il peut être intégré dans l’armoire avec un encombrement réduit, ou directement sur la machine.
- Nouvelle génération de démarreurs progressifs Sirius 3RW5 pour le démarrage progressif des moteurs asynchrones triphasés de 5,5 kW à 1 200 kW
- Technologie de commutation hybride moderne pour une commutation efficace, permettant d’économiser de l’énergie et de garantir une durée de vie utile étendue
- Grande variété d’applications, notamment pour le pompage, la ventilation et la compression, ainsi que pour le transport et la transformation
- Gamme complète d’appareils avec équipements assortis et extensions individuelles pour toutes les exigences
Avec sa gamme Sirius 3RW5, Siemens lance une nouvelle génération de démarreurs progressifs pour les exigences d'entraînement simples à strictes. Cette gamme complète d'appareils pour le démarrage progressif des moteurs asynchrones triphasés de 5,5 kW à 1 200 kW permet de mettre en œuvre de manière simple et rentable des concepts de machines efficaces et pérennes. Les nouveaux démarreurs progressifs Sirius 3RW5 conviennent à tous les entraînements ; ils s'intègrent facilement dans le système d'automatisation et fournissent des données à MindSphere, le système d'exploitation IoT ouvert et basé sur le cloud de Siemens. Les fonctions pratiques, telles que le paramétrage automatique avec évolution des caractéristiques de démarrage, et les propriétés intégrées, telles que la robustesse électrique en cas de fluctuation de la tension réseau, assurent un bon fonctionnement dans un large éventail d’applications.
- Un partenariat qui encadre formellement l’engagement des deux parties
Siemens a accordé hier le titre de partenaire OEM officiel à onze entreprises belges qui font très régulièrement appel aux produits de la marque. Symbole de l’estime et de la confiance réciproques entre ces entreprises et Siemens, ce partenariat représente une étape importante dans la collaboration de longue date qui les unit.
Après le succès de la première campagne organisée en 2017, Siemens Belgique est heureux d’annoncer la relance du programme de sécurité au volant #goforzero. Cette campagne vise à promouvoir un mode de conduite plus sûr et plus intelligent pour tous les employés belges de Siemens et les membres de leur famille.Le coup d’envoi de ce programme, dont l’objectif ambitieux est d’atteindre 0 accident, a été donné lors d'un événement de lancement le 15 janvier.Pour atteindre cet objectif, Siemens a implémenté l’approche intégrée (méthodologie et outils) développée par Fleet360 :
- Fleet360 e-learning : un programme de formation en ligne qui permet d’améliorer proactivement le comportement routier. Le programme de formation est adapté au profil de risque de chaque conducteur.
- Fleet360 CoPilot : une puissante solution de coaching des conducteurs, accessible depuis un smartphone. Cette application améliore la prise de conscience du comportement routier et la sécurité des conducteurs.
- Des formations : mise à jour de la connaissance du code de la route, conduite défensive, diminution de la distraction au volant…
- Une campagne de sensibilisation à la conduite au travers d’une campagne d’affichage, un intranet dédié…
- Une communication permanente et personnalisée vers les participants au programme #goforzero.
Ce programme est mis à disposition de tous les employés (qu’ils soient conducteurs de voiture de société ou non) qui désirent rejoindre le programme, mais également aux membres de leur famille. Preuve supplémentaire que la sécurité est un objectif majeur pour Siemens !
- L'interconnexion Nemo Link® permet le transfert de 1 000 MW d’électricité avec la technologie HVDC Plus de Siemens
- Siemens a construit les stations de conversion qui abritent cet équipement HVDC de pointe à Herdersbrug (Belgique) et Richborough (Royaume-Uni)
- Cérémonie d’inauguration officielle le 5 décembre à Herdersbrug (près de Bruges) en présence de dignitaires belges et britanniques
Nemo Link® est une joint venture entre le gestionnaire de réseau de transport d’électricité Elia (Belgique) et l’opérateur de réseau National Grid (Royaume-Uni) qui a pour objectif d’échanger de l’électricité en technologie haute tension à courant continu (HVDC) entre les deux pays. Cette interconnexion d’une capacité allant jusqu'à 1 000 MW relie les réseaux électriques belge et britannique au moyen de câbles sous-marins.
- À l’occasion du G20 Investment Summit du 30 octobre 2018 à Berlin, Siemens, Eranove et TSK ont signé un Mémorandum pour collaborer dans le cadre d’un projet de centrale électrique au gaz au Togo
- Le groupe Eranove assurera le développement puis l’exploitation de cette centrale, qui sera à terme exploitée et managée par des Togolais
- La construction sera assurée par le groupe espagnol TSK (EPC)
- Siemens livrera les turbines et assurera la maintenance à long terme de la centrale – nommée Kékéli Efficient Power – qui sera construite à Lomé. Les deux turbines pourront produire 65 mégawatts, couvrant ainsi près de 30 % des besoins énergétiques actuels du Togo
Les parties ont choisi le G20 Investment Summit de Berlin pour signer, ce 30 octobre, un Mémorandum portant sur la construction d’une nouvelle centrale électrique au gaz à Lomé, au Togo.
Plus de deux cent cinquante enseignants et directeurs d’école se sont réunis aujourd'hui sur le site de Siemens à Huizingen pour assister au grand congrès sur «Les défis du futur », organisé par Techno+ en collaboration avec Go!, le réseau d’enseignement de la Communauté flamande. L’exposé principal et les ateliers avaient pour thèmes l’impact des évolutions technologiques dans l’enseignement et la manière dont les écoles peuvent s’adapter à ces changements.
La technologie évolue à un rythme effréné. Les innovations n’ont jamais été aussi rapides et la tendance n’est pas près de s'inverser. « Il ne faut pas sous-estimer l'impact des évolutions technologiques sur notre société et notre économie », prévient Raymonda Verdyck, administratrice déléguée du réseau d’enseignement de la Communauté flamande GO!. « Nous devons y préparer les jeunes générations. Ce qui veut dire que l’enseignement a un rôle crucial à jouer. Le but de ce congrès est d’encourager les enseignants et les directions à prendre cette question à bras-le-corps dès aujourd'hui. »
- Un partenariat gagnant pour le client final, Cebeo et Siemens
Siemens et Cebeo, le plus grand distributeur belge de matériel électrotechnique, ont conclu ce jour un nouveau partenariat stratégique (Approved Partnership Programme ou APP). Cebeo devient ainsi un « Value Added Reseller » (revendeur à valeur ajoutée - VAR) de Siemens. Le groupe accueille pour sa part un partenaire professionnel, qui connaît parfaitement son portefeuille de produits et de systèmes, et qui sera en mesure d’offrir un service encore plus efficace au client final.