Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse04 February 2019Siemens saHuizingen
Le PC industriel compact Simatic IPC127E connecte les machines entres elles et avec le cloud
Le Simatic IPC127E est doté d’un puissant processeur Atom 2 ou 4 cœurs offrant 2 ou 4 Go de RAM, et d'un disque dur SSD (jusqu’à 128 Go). Les 3 interfaces LAN et les 4 interfaces USB permettent en outre de l'intégrer aux systèmes d’automatisation déjà en place. Grâce à son boîtier clos entièrement métallique, ce nouveau PC industriel est souple d’utilisation et sans entretien, même dans des conditions difficiles.
Capable d’enregistrer, de recueillir, de traiter et de transférer des données de manière fiable directement dans l’environnement de production, le nouveau Simatic IPC127E peut en outre servir, avec une grande flexibilité, de passerelle IoT entre le cloud ou le niveau IT de l'entreprise d'une part, et la production d'autre part. Grâce aux versions préconfigurées, le produit approprié est très rapidement à la disposition des utilisateurs.
Informations contextuelles :
Du fait de la digitalisation croissante, l’interfaçage de la production avec l’informatique de bureau prend de plus en plus d’importance dans la politique des entreprises. Les machines de fabricants et de niveaux technologiques différents ne parlent pas le même langage de données. L’intégration des systèmes déjà en place représente donc souvent un défi ; la solution à ce problème est fournie par les passerelles IoT ouvertes, qui permettent également de mettre en œuvre des concepts de production axés sur l’avenir pour les systèmes existants.
Du fait de la digitalisation croissante, l’interfaçage de la production avec l’informatique de bureau prend de plus en plus d’importance dans la politique des entreprises. Les machines de fabricants et de niveaux technologiques différents ne parlent pas le même langage de données. L’intégration des systèmes déjà en place représente donc souvent un défi ; la solution à ce problème est fournie par les passerelles IoT ouvertes, qui permettent également de mettre en œuvre des concepts de production axés sur l’avenir pour les systèmes existants.
Siemens a élargi sa gamme de PC industriels Simatic pour y ajouter le Simatic IPC127E. Ce nouveau PC industriel est, notamment, utilisable comme passerelle et permet de gérer les données directement dans l’environnement de production.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Stéphanie Legay
Siemens sa
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique
+32 25363042