Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse31 October 2018Siemens saBerlin
En route pour une production d’énergie plus propre au Togo

Cet accord s’inscrit pleinement dans l’esprit de Compact with Africa, une initiative lancée en juin 2017 lors du sommet du G20 à Hambourg, dont l’objectif est d’améliorer les conditions générales du business en Afrique (au niveau macroéconomique, entreprenariat, financier) de manière à dynamiser le développement socio-économique des pays signataires. Cette initiative est, en principe, ouverte à l’ensemble des pays africains montrant un intérêt pour une amélioration durable de leur attractivité auprès des entreprises et investisseurs étrangers. Le mouvement compte actuellement 12 pays membres : Bénin, Burkina Faso, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.
Le Mémorandum a été signé dans le cadre de Compact with Africa par le groupe industriel panafricain Eranove, le constructeur TSK, spécialiste des installations industrielles et des projets EPC, et Siemens en présence de Son Excellence M. Faure Gnassingbé, Président de la République togolaise. Il porte sur le développement de la première centrale à cycle combiné alimentée au gaz du pays – nommée Kékéli Efficient Power – à Lomé.
Eranove, TSK et Siemens se sont engagés à faire un grand pas en avant vers une production d’énergie respectueuse de l’environnement et financièrement accessible, répondant ainsi aux besoins de la République togolaise.
Actuellement, le Togo n’est pas approvisionné en gaz hormis la distribution de gaz en bouteilles pour les besoins domestiques et d’autres petits consommateurs. Les installations de production d’électricité existantes sont essentiellement basées sur des moteurs alimentés au diesel ou au carburant lourd, bien moins performants et dont l’impact environnemental n’est pas négligeable. L’arrivée du gaz en grandes quantités au Togo profitera non seulement à la production électrique mais aussi aux autres industries (chimique, métallurgique, alimentaire…), qui pourront accélérer leur développement.
Siemens jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux, car le groupe prendra en charge la livraison des deux turbines – l’une à gaz (SGT-800), l’autre à vapeur (SST-200) – qui pourront produire quelque 65 mégawatts, couvrant ainsi 30 % des besoins locaux actuels en énergie. Grâce à ses changements de charge flexibles, la centrale contribuera à la stabilisation du réseau au Togo tout en facilitant l'intégration des énergies renouvelables.
Les installations à cycle combiné à turbine à gaz sont les centrales thermiques les plus efficaces au monde. Le projet Kékéli est la preuve que l’utilisation des technologies Siemens permet également aux pays d’Afrique centrale et occidentale d’avoir accès à une énergie abordable.
Les partenaires s’engagent à assurer la maintenance à long terme de la centrale dans le but de garantir un approvisionnement fiable en énergie à la population togolaise. Ils s’impliqueront également dans le développement des compétences locales pour la gestion des opérations et la maintenance de la centrale afin qu’à terme, celle-ci soit entièrement exploitée et gérée par des Togolais.
« Nous sommes très heureux et fiers de contribuer à la stratégie nationale et à la réalisation du Plan National de Développement en concevant cette nouvelle unité de production électrique aux côtés de la République togolaise et nous remercions les autorités du pays pour leur confiance. Grâce à son expertise reconnue et à son ancrage africain, le groupe Eranove n’a de cesse de vouloir développer des projets structurants, performants et adaptés au continent. Ce projet illustre parfaitement le modèle que nous souhaitons promouvoir pour répondre au défi de l’accès à l’électricité et à l’eau en Afrique », explique Marc Albérola, Directeur Général du groupe Eranove.
« Ce projet structurant et stratégique répond à la double volonté du gouvernement togolais de promouvoir l'économie nationale et de faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. Cette centrale extrêmement efficace sera donc au service du développement du Togo tout entier et permettra non seulement de fournir une énergie électrique additionnelle pour l’équivalent de 263 000 foyers togolais, mais aussi de stabiliser le réseau et d'intégrer les énergies renouvelables. Par ailleurs, avec nos partenaires, nous voulons soutenir le développement durable et ancrer les compétences au niveau local à travers des partenariats de formation. Un nouveau concept énergétique pour l’Afrique – fiable, efficace et durable pour la population », souligne André Bouffioux, CEO de Siemens Belgique-Luxembourg Afrique du Nord, Centrale et Occidentale. .
« Nous sommes très fiers et plus qu'heureux d'avoir remporté cet important projet en République togolaise, un pays où nous avons non seulement rencontré des gens formidables mais aussi bénéficié d’incroyables opportunités pour travailler avec des entreprises locales et partager avec elles nos connaissances ainsi que notre technologie. Nous nous réjouissons également d'avoir un client comme ERANOVE, une société qui contribue à l’amélioration des infrastructures énergétiques et du niveau de vie dans différents pays d'Afrique. Pour cette tâche, nous travaillons avec notre partenaire de longue date Siemens et assurerons bien entendu le complet succès de ce projet ainsi que nous l’avons fait dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la Bolivie, le Bangladesh, l'Espagne, l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Koweït », déclare Joaquín García Rico, PDG de TSK.
Images en haute résolution:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
TSK is een wereldwijde onderneming gespecialiseerd in de uitvoering van EPC-projecten (engineering, aankopen en bouwen) en de levering van technologische oplossingen voor de industrie, zoals elektriciteitsinfrastructuren, industriële installaties, elektriciteitscentrales (op basis van conventionele en hernieuwbare energiebronnen), olie- en gasinstallaties, waterzuiveringsinstallaties en goederenbehandeling. Momenteel genereert TSK een omzet van bijna 1.200 miljoen dollar, heeft het bedrijf meer dan 1.000 professionals in dienst en werden er al in meer dan 50 landen projecten uitgevoerd. www.grupotsk.com