Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nouvelle génération de démarreurs progressifs pour les exigences d'entraînement simples à strictes

La nouvelle génération harmonisée de démarreurs progressifs Sirius 3RW5 propose des équipements adaptés à toutes les exigences, ainsi que des extensions individuelles, telles que des pupitres opérateur avec ou sans afficheur (IHM), ou la communication via Profinet/Profibus et Modbus. Ces appareils peuvent être utilisés dans le monde entier grâce à de nombreuses certifications et homologations (CEI, UL, CSA, etc.). Les combinaisons testées pour l’ensemble du départ moteur multiplient les possibilités d’utilisation. La conception compacte du boîtier, qui a remporté le prix « If-design award 2018 », et le revêtement des circuits imprimés contribuent à la réduction de l’encombrement et à la robustesse de l’assemblage du panneau de commande.
Les nouveaux démarreurs progressifs Sirius 3RW5 peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications grâce à des fonctions spécifiques, allant du pompage au transport et à la transformation, en passant par la ventilation et la compression. Ils offrent en outre des fonctions spéciales, comme la surveillance du temps de démarrage, le paramétrage automatique selon le démarrage du moteur, le ralentissement de pompe afin d’éviter les pics de pression dans les tuyauteries, et la surveillance d’état avec des valeurs limites d’alerte et d’alarme. Ils sont aussi conçus pour présenter une grande robustesse, sur le plan électrique, contre les fluctuations de la tension réseau.
La nouvelle génération de démarreurs progressifs Sirius 3RW5 est dotée d’une technologie de commutation hybride moderne afin de garantir une commutation efficace et un fonctionnement écoénergétique. Cela permet de limiter l’usure lors de la commutation, de prolonger la durée de vie utile des appareils et d’assurer la protection mécanique de la chaîne cinématique. Grâce au démarrage progressif, les appareils évitent les pics de courant sur le réseau. Dans l’ensemble, l’utilisation des nouveaux appareils Sirius 3RW5 améliore la fiabilité de l’application et augmente la rentabilité du système.
Autre avantage lié à l’utilisation de la nouvelle génération de démarreurs progressifs 3RW5 : la fourniture de données, pour des outils CAx comme Eplan, par exemple. De plus, le logiciel STS (Simulation Tool for Soft Starters) simplifie le choix des produits pour l’utilisateur. Les nouveaux démarreurs progressifs 3RW5 peuvent être aisément configurés et mis en service de manière standardisée dans le TIA Portal à l’aide du logiciel d’ingénierie Soft Starter ES. Ils sont simplement reliés au système d’automatisation par le biais des diverses options de communication.
Informations contextuelles :
Les démarreurs progressifs limitent le couple et le courant de démarrage des moteurs électriques et des entraînements. Il est ainsi possible de réduire les charges mécaniques et les creux de tension sur le réseau. La tension du moteur est alors réduite à l’aide de la commande de phase et est augmentée à partir d’une tension de démarrage réglable jusqu’à la tension réseau désirée dans un temps de rampe précis. Le moteur est réglé en fonction des caractéristiques de charge de la machine entraînée, via le contrôle continu de la source de tension. Le démarrage et l’arrêt progressifs diminuent la charge sur les équipements raccordés, favorisant une production fluide. Les composants mécaniques accélèrent en douceur, ce qui a des effets positifs sur les caractéristiques d’exploitation et prolonge la durée de vie utile.
Avec sa gamme Sirius 3RW5, Siemens lance une nouvelle génération de démarreurs progressifs pour les exigences d'entraînement simples à strictes. Cette gamme complète d'appareils pour le démarrage progressif des moteurs asynchrones triphasés de 5,5 kW à 1 200 kW permet de mettre en œuvre de manière simple et rentable des concepts de machines efficaces et pérennes.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more

Contact

Stéphanie Legay

Siemens sa

Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique

+32 25363042