[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse04 February 2019Siemens saHuizingen
Nouveau système pour gérer les réseaux de communication Industrie 4.0
Surveillance exhaustive de réseaux étendus complexes
Configuration à base de règles de l'infrastructure de réseau
Gestion centralisée des firmware avec déploiement basé sur la topologie
Utilisation intersectorielle dans toutes les industries
Siemens lance Sinec NMS, un système d'administration de réseau (Network Management System – NMS) de grande puissance prêt pour le futur. Il permet aux utilisateurs de maîtriser la multiplication des exigences qui pèsent sur les réseaux de communication industriels, comme le degré croissant de réseautage, l’augmentation des volumes de données et la complexité des structures de réseau. Les réseaux comptant entre 50 et 12 500 participants peuvent être configurés, gérés et surveillés de façon centralisée 24 heures sur 24 avec le logiciel. Cela facilite la planification prévisionnelle et renforce la réactivité pour prévenir les défaillances possibles et renforcer ainsi la productivité. Le logiciel peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité.
Surveillance exhaustive de réseaux étendus complexes
Configuration à base de règles de l'infrastructure de réseau
Gestion centralisée des firmware avec déploiement basé sur la topologie
Utilisation intersectorielle dans toutes les industries
Siemens lance Sinec NMS, un système d'administration de réseau (Network Management System – NMS) de grande puissance prêt pour le futur. Il permet aux utilisateurs de maîtriser la multiplication des exigences qui pèsent sur les réseaux de communication industriels, comme le degré croissant de réseautage, l’augmentation des volumes de données et la complexité des structures de réseau. Les réseaux comptant entre 50 et 12 500 participants peuvent être configurés, gérés et surveillés de façon centralisée 24 heures sur 24 avec le logiciel. Cela facilite la planification prévisionnelle et renforce la réactivité pour prévenir les défaillances possibles et renforcer ainsi la productivité. Le logiciel peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité.
Sinec NMS permet aux utilisateurs de bénéficier d'un très haut degré de transparence à tous les niveaux de l'architecture d'un réseau industriel. L'intégration de nouveaux composants dans le réseau se fait très facilement et il est possible d’effectuer en continu la configuration et la maintenance des périphériques existants. Les composants réseau sont configurés selon des règles, c'est-à-dire sur la base de règles déterminées qui sont appliquées sur une gamme spécifique de composants. Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement modifier les mots de passe requis pour accéder aux périphériques. Cela se traduit par un gain de temps considérable lors de la configuration des participants au réseau ou de la recherche et de la correction d'erreurs, notamment sur les réseaux étendus comptant un grand nombre de périphériques.
L'approche répartie du système NMS permet de l'adapter facilement aux besoins de tous les types de réseaux. Pour gérer les réseaux de grande taille, le système est divisé en deux niveaux : le contrôle et les opérations. Le contrôle constitue l'instance centrale dans Sinec NMS ; il présente l'état général du réseau de façon rapide et claire. Les opérations sont également gérées de façon centralisée. Elles sont réparties sur l'ensemble du réseau et appliquent les spécifications de configuration du niveau de contrôle sur tous les périphériques.
En tant que système d'administration de réseau (NMS) de conception moderne, Sinec NMS couvre l'ensemble des cinq piliers du modèle FCAPS défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Premièrement, la gestion des anomalies (« fault management ») pour localiser rapidement et facilement les erreurs. Deuxièmement, la gestion de la configuration (« configuration management ») pour économiser en temps et en argent grâce à la configuration et à la maintenance centralisées de l'ensemble du réseau. Troisièmement, la gestion des accès (« accounting management ») pour assurer la sécurité à l’aide de tests du réseau et documenter les événements de façon fiable. Quatrièmement, la gestion des performances (« performance management ») pour assurer la flexibilité en générant des statistiques, et un haut niveau de disponibilité en surveillant en permanence le réseau. Cinquièmement, la gestion de la sécurité (« security management ») pour renforcer la sécurité du réseau.
Sinec NMS offre aussi deux éléments généraux : un composant d'administration et un interface ascendant (« northbound »). Ceux-ci sont destinés spécifiquement à répondre aux exigences industrielles qui pèsent sur les réseaux.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.