- Vierter Auftrag über Kraftwerksausrüstung in vier Jahren aus Kuwait
- Langzeitservicevertrag mit einer Laufzeit von mehr als acht Jahren
Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten für das Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk Sabiya Extension 3 erhalten. Siemens liefert Kraftwerksausrüstung zur Steigerung der installierten Kapazität im Kraftwerks-komplex Sabiya um etwa 900 Megawatt (MW). Die Vereinbarung umfasst außerdem einen Langzeitservicevertrag, der die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung der Komponenten sicherstellt. Der Auftrag wurde vom Ministerium für Elektrizität und Wasser in Kuwait (MEW) an den kuwaitischen EPC-Anbieter und Betreiber Alghanim International vergeben, der für die Errichtung der Gesamtanlage, der Netzanbindung sowie sämtlicher Betriebs- und Wartungsleistungen verantwortlich ist. Mit dem Kraftwerk Sabiya Extension 3 kann das Land den stetig steigenden Strombedarf decken. Ab Winter 2019 wird die Anlage zunächst als reines Gasturbinenkraftwerk betrieben. Die Erweiterung zum kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ist für Ende 2020 vorgesehen.
- "Red Dot" Award in der Kategorie Produktdesign
- Straßenbahn überzeugt Jury mit hoher Designqualität
- Avenio-Tram komplett oberleitungsfrei
Die Siemens-Straßenbahn Avenio für Doha, im Emirat Katar, erhält den renommierten "Red Dot"-Award für Product Design 2017. Das minimalistische und zeitlose Design der Straßenbahn passt sich flexibel an die Umgebung an und spiegelt in Doha die moderne Architektur des Education City Campus wider. Klare Linien, großzügige weiße Flächen und dunkle Fenster prägen das äußere Erscheinungsbild. Sonnensegel und getöntes Isolierglas sorgen auch bei hohen Außentemperaturen für Reisekomfort. Der Innenraum schafft eine helle und luftige Atmosphäre, dezent gestaltete Sitzbezüge und detailliert ausgearbeitete Haltestangen unterstreichen den modernen Charakter. Das Design des Avenio ist in Zusammenarbeit mit dem Designbüro "Yellow Window" entstanden.
Die Kreuzfahrt auf einem Luxusliner steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Urlauber. Kein Wunder, dass der Markt für Kreuzfahrtreisen seit Jahren boomt. So gingen allein im vergangenen Jahr mehr als zwanzig Millionen Passagiere weltweit an Bord - und der Trend hält weiter an. Dieses Jahr lief bereits das neunte Schiff der Reederei Aida vom Stapel, das mit Automatisierungstechnik von Siemens ausgestattet ist.
Siemens hat von dem Verteilnetzbetreiber Netze BW GmbH den Auftrag erhalten, das 110kV-Umspannwerk Nördlingen zu modernisieren und zu erweitern. Erstmals wird Siemens seine neuen Freiluftleistungsschalter 3AV1 mit Vakuumschalttechnik und kombinierte Spannung- und Stromwandler mit Clean-Air-Isolierung in einem 110-kV-Hochspannungsnetz installieren. Die Schaltgeräte kommen dabei ohne das Isoliergas SF6 aus. Zum Auftrag gehören auch der Umbau und die Erweiterung der bestehenden luftisolierten Schaltanlage inklusive Schutz- und Leittechnik, sowie Arbeiten an Kabeln und Freileitungen. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen soll Mitte 2018 erfolgen.
- Digitale Gebäudetechnik von Siemens optimiert Effizienz und Sicherheit der Dubai Opera
- Flexible Nutzung des architektonischen Wahrzeichens als Opernhaus, Konzerthalle oder Bankettsaal möglich
- Gebäudemanagementplattform Desigo CC steuert alle Systeme über eine vollständig individualisierte 3D-Benutzeroberfläche
Dank der außerordentlich leistungsstarken Gebäudemanagementplattform von Siemens ist die Dubai Opera einer der intelligentesten und energieeffizientesten Aufführungsorte der Welt. Das einem arabischen Frachtsegler nachempfundene Gebäude ist ein multifunktionales Kulturzentrum, das bis zu 2000 Zuschauern Platz bietet.
- Leitsystem erhöht Sicherheit und Wirtschaftlichkeit an Bord
- Neuntes mit Siemens-Technik ausgerüstetes Aida-Schiff
Aida Perla, das zwölfte Kreuzfahrtschiff der Aida Flotte, wurde am 30. Juni 2017 im spanischen Palma de Mallorca getauft. Siemens rüstete das neue Flaggschiff mit Automatisierungstechnik aus, um wichtige Bordfunktionen zu steuern und zu überwachen. Aida Perla bietet mit rund 1.600 Kabinen Platz für insgesamt 3.300 Passagiere. Das neue Passagierschiff ist bereits das neunte mit Siemens-Technik ausgerüstete Aida-Schiff.
- Starke Verbindung von zwei internationalen Spitzen-Marken
- Siemens auch Premium Partner der FC Bayern Basketballer
- Partnerschaft startet zur Saison 2017/2018 und ist auf drei Jahre angesetzt
Siemens wird mit Beginn der neuen Saison offizieller "Performance Partner" der Fußballer und Basketballer des FC Bayern München. Die Partnerschaft beginnt am 1. Juli 2017 und ist bis zum 30. Juni 2020 fixiert. Schon heute sind die Allianz Arena und der Audi Dome des FC Bayern München mit einer Vielzahl von Siemens-Lösungen ausgestattet. Mit Beginn der neuen Spielzeit wollen die beiden Partner gemeinsam an konkreten zukunftsgerichteten Lösungen, Technologien und digitalen Produkten arbeiten. Diese sollen dem FC Bayern München und seinen Fans auch zukünftig ein unvergessliches Spielerlebnis bieten. Im Rahmen der Partnerschaft soll der Anteil der Siemens-Technik in und um die Allianz Arena, sowie in der Geschäftsstelle und auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße weiter ausgebaut werden. Insbesondere software- und cloudbasierte Services in den Bereichen Energietechnik, Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik sowie intelligente Mobilitätslösungen im öffentlichen Nahverkehr und Verkehrsleitsysteme spielen bei der Partnerschaft eine große Rolle.
- Robin Zimmermann ab 1. August 2017 Leiter Global Media Relations
- Philipp Encz und Alexander Becker mit neuen Rollen in München und Washington, D.C.
- Dennis Hofmann und Oliver Santen scheiden aus
Robin Zimmermann (46) übernimmt ab 1. August 2017 die Leitung der globalen Siemens Media Relations Abteilung. Der bisherige Verantwortliche für Corporate Communications Internal and External, Dennis Hofmann (44), scheidet aus der Funktion zum 1. August 2017 aus. Er steht der Siemens AG übergangsweise noch beratend zur Verfügung.
Siemens und das staatliche Stromversorgungsunternehmen Electricity of Vietnam Southern Power Corporation (EVN SPC) eröffneten im Juni 2017 eine neue Netzleitstelle in Ho-Chi-Minh-Stadt. Der vietnamesische Stromversorger ließ die Netzleitstelle von Siemens entwickeln, liefern und errichten, um damit die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze in 21 Provinzen im Süden des Landes fernüberwachen und -steuern zu können. Diese Netzautomatisierung verbessert die Verfügbarkeit und die Effizienz der Verteilnetze dort maßgeblich und reduziert Netzausfallzeiten.
- Umwandlung zum eigenständigen Unternehmen unter dem Dach von Siemens geht planmäßig voran
- Zugehörigkeit auch sichtbar im Namen: Flender GmbH, a Siemens Company
- Wichtiger Schritt um Marktführerschaft auszubauen
- 100-prozentiges Tochterunternehmen der Siemens AG mit Hauptsitz in Bocholt
Am 1. Oktober 2017 geht die Sparte für Mechanische Antriebe (Siemens Mechanical Drives - MD) unter dem Firmennamen Flender GmbH, a Siemens Company, an den Markt. Auch die Niederlassungen werden weltweit entsprechend benannt. Zur Erweiterung des Handlungsspielraums und zur stärkeren geschäftsspezifischen Ausrichtung hatte Siemens Anfang des Jahres angekündigt, die Einheit als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Siemens zu führen. Bis Mitte 2018 soll die Neuaufstellung weltweit abgeschlossen sein.