[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung04. Juli 2017Energy ManagementErlangen
Erstmals im Hochspannungsnetz: SF6-freie Schaltgeräte von Siemens für Netze BW
Siemens hat von dem Verteilnetzbetreiber Netze BW GmbH den Auftrag erhalten, das 110kV-Umspannwerk Nördlingen zu modernisieren und zu erweitern. Erstmals wird Siemens seine neuen Freiluftleistungsschalter 3AV1 mit Vakuumschalttechnik und kombinierte Spannung- und Stromwandler mit Clean-Air-Isolierung in einem 110-kV-Hochspannungsnetz installieren. Die Schaltgeräte kommen dabei ohne das Isoliergas SF6 aus. Zum Auftrag gehören auch der Umbau und die Erweiterung der bestehenden luftisolierten Schaltanlage inklusive Schutz- und Leittechnik, sowie Arbeiten an Kabeln und Freileitungen. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen soll Mitte 2018 erfolgen.
Siemens hat von dem Verteilnetzbetreiber Netze BW GmbH den Auftrag erhalten, das 110kV-Umspannwerk Nördlingen zu modernisieren und zu erweitern. Erstmals wird Siemens seine neuen Freiluftleistungsschalter 3AV1 mit Vakuumschalttechnik und kombinierte Spannung- und Stromwandler mit Clean-Air-Isolierung in einem 110-kV-Hochspannungsnetz installieren. Die Schaltgeräte kommen dabei ohne das Isoliergas SF6 aus. Zum Auftrag gehören auch der Umbau und die Erweiterung der bestehenden luftisolierten Schaltanlage inklusive Schutz- und Leittechnik, sowie Arbeiten an Kabeln und Freileitungen. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen soll Mitte 2018 erfolgen.
Erstmals im Hochspannungsnetz: SF6-freie Schaltgeräte von Siemens für Netze BW.
Die Netze BW GmbH ist ein Verteilnetzbetreiber im EnBW-Konzern. Die Netze BW GmbH betreibt das Stromverteilnetz in großen Teilen Baden-Württembergs sowie in Randbereichen benachbarter Bundesländer.
Die Hochspannungsleistungsschalter und gasisolierte Schaltanlagen von Siemens mit Vakuumschalttechnik und so genannter Clean-Air-Technologie im Hochspannungsbereich sind Weiterentwicklungen der Schalter und Schaltanlagen, die mit Schwefelhexafluorid (SF6) als Isolier-, Schalt- und Löschgas arbeiten und weiterhin im Programm bleiben. Hierbei übernimmt eine Vakuumunterbrechereinheit das Schalten und Löschen des Lichtbogens, während technisch aufbereitete und gereinigte Luft mit einem Mischungsverhältnis von 80 Prozent Stickstoff zu 20 Prozent Sauerstoff, Clean Air genannt, für die Isolierung der stromführenden Leiter im Inneren des Gehäuses sorgt. Mit der Kombination von Vakuumschalttechnik zum Schalten und zur Lichtbogenlöschung und Clean Air als Hochspannungsisoliermedium hat Siemens die bestehende Isolier- und Löschtechnik gemäß den Anforderungen an Klimaneutralität weiterentwickelt.
Siemens setzt die Vakuumschalttechnik seit über 40 Jahren in seinen Mittelspannungsschaltanlagen sowie in Hochspannungsleistungsschaltern bis 72,5 kV ein. Mit den neuen Schaltern und Schaltanlagen erweitert Siemens den Einsatz der Vakuumschalttechnik bis zu einer Bemessungsspannung von 145 kV, einem Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom bis 40 Kiloampere (kA), einen Bemessungsstrom bis 3150 A und Einsatztemperaturen von -55°C bis zu +55°C. Die neuen Leistungsschalter und gekapselten Schaltanlagen eignen sich aufgrund dieses breiten Einsatzspektrums für viele Anwendungen – sowohl für Freiluft- als auch für Innenraumaufstellung. Wegen der geringeren Isolierfähigkeit von natürlichen Gasen ergeben sich bei gasisolierten Clean-Air-Schaltanlagen etwas größere Abmessungen gegenüber SF6 -Schaltanlagen. Die Effizienz der Energieübertragung bleibt in der Praxis jedoch unverändert hoch. Mit der Vakuumschalttechnik kombiniert mit der Clean-Air-Technologie ergeben sich Vorteile für den Betreiber. Dazu zählt unter anderem die einfachere Handhabung beim Transport, der Installation und im Betrieb sowie bei der Wartung und beim Recycling. Darüber hinaus entfällt die Berichtspflicht über die eingesetzten Gasmengen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.