Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. Juni 2017Energy ManagementErlangen
Siemens und Vietnams Stromversorger EVN eröffnen neue Netzleitstelle für 21 Provinzen
Das Bild zeigt die neue Netzleitstelle in der Hauptstadt Ho Chi Minh City
"Mit der neuen Netzleitstelle kann EVN auf bestehende und künftige Herausforderungen eines zuverlässigen Netzbetriebs flexibel und wirtschaftlich reagieren. Das Unternehmen wird damit die Effizienz im operativen Geschäft ebenso verbessern wie seine Servicequalität", sagte Thomas Zimmermann, CEO der Business Unit Digital Grid, Siemens-Division Energy Management.
"Wir freuen uns sehr über die Eröffnung der SCADA-DMS-Netzleitstelle in Ho-Chi-Minh-Stadt. Durch die neueste Siemens-Technik wird sie uns helfen, die Effizienz und die Zuverlässigkeit des Verteilnetzes in 21 Provinzen und Städten Südvietnams deutlich zu verbessern. Wir werden höhere Produktivität als je zuvor, und signifikante Kosteneinsparungen erreichen. Davon wird nicht nur die Region, sondern auch unser Unternehmen profitieren", sagte Nguyen Van Hop, Präsident und CEO der Electricity of Vietnam Southern Power Corporation (EVN SPC).
Die Technik der Netzleitstelle basiert auf der Siemens-Netzleitsystemplattform Spectrum Power, die in Vietnam als SCADA- und Distribution-Management-System (DMS) eingesetzt wird. Die Leitzentrale wird nicht nur für die Fernüberwachung und -steuerung von Stromverteilnetzen von 110 Kilovolt (kV) und darunter eingesetzt, sondern kann auch mit dem Übertragungsnetz der Spannungsebene 220 kV und darüber zusammenarbeiten, um Verluste und Ausfallzeiten möglichst klein zu halten. Darüber hinaus wird die staatliche Stromgesellschaft mit Hilfe der Siemens-Netzleittechnik 110-kV-Umspannstationen im Netz darauf vorbereiten, künftig ohne Personal betrieben zu werden.
SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) werden zum Bedienen und Beobachten, Steuern und Überwachen von Energienetzen eingesetzt; das damit kombinierte Distribution-Management-System optimiert die Verteilnetzführung. Das SCADA/DMS-System Spectrum Power von Siemens ermöglicht Netzbetreibern die Kontrolle des Netzmanagements und des Energieflusses. Dank seiner webbasierten Architektur kann das System dezentral oder aus der Ferne betrieben werden. Zudem trägt es dazu bei, die Wartungskosten eines Netzes zu reduzieren und Störungen schneller zu beheben
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Dietrich Biester
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559