- Neue IP-Router und IP-Interfaces gewährleisten daten- und zugriffssichere KNX-Kommunikation über IP
- KNX-IP-Secure-Geräte erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen in smarten Gebäuden
- Mehr Flexibilität in der Spannungsversorgung minimiert KNX-Busstromaufnahme
Siemens Smart Infrastructure erweitert das bewährte Gebäudesystem Gamma instabus um neue IP-Router und IP-Interfaces, die mit den aktuellen Sicherheitsstandards KNX IP Secure unterstützen. Diese Erweiterung des KNXnet/IP-Protokolls ermöglicht die vollständig verschlüsselte Übertragung von Datentelegrammen und gewährleistet so die daten- und zugriffssichere Kommunikation zwischen KNX-IP-Routern innerhalb eines IP-Netzwerks.
- Abkommen mit dem Elektrizitätsministerium ebnet Weg zur vollständigen Abwicklung des Konzeptes für den neuen Irak
- Konzept beinhaltet kurz-, mittel- und langfristigen Zubau von hocheffizienter Stromerzeugungsleistung
- Sanierung und Modernisierung bestehender Kraftwerke und Ausbau der Netze für die Stromübertragung und -verteilung
- Drei Aufträge für Phase 1 der Roadmap im Wert von rund 700 Millionen Euro
Siemens und das irakische Elektrizitätsministerium haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um mit der Umsetzung der zuvor entwickelten Roadmap zur Elektrifizierung des Landes zu beginnen. Die heutige Vereinbarung bedeutet einen weiteren Schritt voran auf dem Weg zur Ertüchtigung der Stromversorgung im Irak. Das Abkommen baut auf der exklusiven Absichtserklärung auf, die das Elektrizitätsministerium und Siemens im Oktober vergangenen Jahres unterzeichneten. Es umreißt die spezifischen Projekte mit den zugehörigen Budgets und den Zeitplänen für die Abwicklungsphase und deckt alle wesentlichen Elemente der Elektrifizierung Iraks ab. Dies schließt den Zubau neuer, hocheffizienter Stromerzeugungsleistung, die Sanierung und Modernisierung bestehender Kraftwerke sowie den Ausbau der Netze für die Stromübertragung und -verteilung ein. Die Vereinbarung wurde von Joe Kaeser, dem Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, und Luay al-Khatteeb, dem irakischen Elektrizitätsminister, in Berlin in Anwesenheit des irakischen Premierministers Adil Abdul-Mahdi und der Bundeskanzlerin Angela Merkel unterzeichnet.
- Spectrum Power ADMS soll zuverlässige Energieversorgung für 1,5 Millionen Menschen liefern
- Ein Multisite-System für alle Spannungsebenen
Die größte Netzgesellschaft Norwegens Hafslund Nett hat Siemens beauftragt, ein neues ADMS (Advanced Distribution Management System) für den Betrieb des regionalen Stromnetzes in Akershus, Oslo und Østfold zu liefern. Diese vollständig integrierte Netzleitstelle wird die Überwachung und Steuerung des kompletten Stromnetzes mit allen Spannungsebenen (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) ermöglichen. Gleichzeitig wird es die einfache Integration von IT/OT-Fremdsystemen erlauben, darunter Kundeninformationssysteme, Systeme für die Personaleinsatzplanung und geografische Informationssysteme. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2022 geplant.
- Auftragsvolumen 36 Millionen Euro
- Bahnfunk-Upgrade für alle Züge auf dem Streckennetz von Network Rail
- Remote Condition Monitoring (RCM) und Connected-Driver Advisory System (C-DAS)
Siemens Mobility hat von Network Rail, einem der größten Eisenbahnnetz- und Infrastrukturbetreiber in Großbritannien, einen 36-Millionen-Euro-Auftrag zur Modernisierung der Bahnfunkgeräte aller britischen Schienenfahrzeuge erhalten. Ab Oktober 2019 werden die Software und Hardware des Global System for Mobile Communications– Rail (GSM-R) in 9.052 Führerständen auf den neuesten Stand gebracht. Die Modernisierung soll im März 2022 abgeschlossen sein. Darüber hinaus liefert Siemens Mobility 11.000 Bahnfunkgeräte inklusive 1.948 Ersatzgeräte.
Mariel von Schumann (47), Chief of Staff und Leiterin Governance & Markets der Siemens AG, verlässt nach der erfolgreichen Umsetzung der neuen Konzernstruktur im Rahmen der Vision 2020+ das Unternehmen Ende Juni 2019.
- Produktlinie Gamma instabus um neue Reiheneinbaugeräte erweitert
- Neue Schaltaktoren mit Laststromerkennung, neue Schalt-/Dimmaktoren und neue Sonnenschutzaktoren
- Leistungsfähige und durchgehende Applikationen über alle Geräte, kurze Installationszeiten, geringe Wartungskosten
Siemens Smart Infrastructure erweitert ihre auf dem KNX-Standard basierende Produktlinie Gamma instabus um neue Schaltaktoren mit Laststromerkennung, neue Schalt-/Dimmaktoren und neue Sonnenschutzaktoren. Die neuen Aktoren dienen im Wohn- und Zweckbau dem zuverlässigen Schalten und Überwachen von Lasten, dem Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen über 1- bis 10-Volt- Steuerausgänge bzw. dem Steuern von Wechselstrommotoren für Sonnenschutzbehänge oder Lüftungsklappen.
- Moderne Signaltechnik für drei stark frequentierte Bahnhöfe in Südafrika
- Erhöhte Beförderungskapazität und Pünktlichkeit
Siemens Mobility und die Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA) haben in der südafrikanischen Provinz Gauteng ein neues Signalsystem in den Bahnhöfen Johannesburg Park, Braamfontein und Pretoria installiert. Aktuell wurden in Gauteng bereits 40 der 92 Bahnhöfe mit neuen Signalsystemen ausgerüstet, um die Betriebsleittechnik im Fernverkehrsnetz der Provinz auf den neuesten Stand zu bringen. Gauteng ist die bevölkerungsreichste Provinz mit drei der fünf größten Städte Südafrikas. Das neue System von Siemens Mobility erhöht die Beförderungskapazität, ermöglicht größere Flexibilität und reduziert Betriebsstörungen und trägt so entscheidend zu einem reibungslosen Betrieb des Fernverkehrsnetzes bei.