Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. Apr 2019Smart InfrastructureZug
Siemens liefert Leitstellensystem für Oslos Verteilnetz

Der Lieferumfang umfasst das ADMS mit SCADA für Verteilnetze und Ausfallmanagement zur Nachverfolgung von Fehlern und Wiederherstellung des Systems in einer gemeinsamen Benutzerumgebung. Außerdem sind die Verteilernetzanwendungen (Distribution Network Applications, DNA) mit automatischer Fehleranalyse, Netzanalyse und Lastprognose Bestandteil des Auftrags. Diese Anwendungen kommen in Echtzeit zum Einsatz und unterstützen den Betreiber bei der Bewertung des Zustands des gesamten Netzes, bei der Verbesserung des Normalbetriebs durch Optimierung der Steuerung und bei der Behebung von Netzunregelmäßigkeiten wie Fehlern oder Grenzwertverletzungen.
"Mit unserem Spectrum Power-Portfolio kann Siemens eine fortschrittliche Leitstellenlösung in einer Plattform anbieten", sagt Nils Klippenberg, Nordic Managing Director von Siemens Smart Infrastructure. "Damit kann unser Kunde ein hohes Maß an Versorgungssicherheit, schnelle Fehlererkennung auf Grundlage von Smart-Meter-Informationen, netzweite Optimierung und Maßnahmen zur Vermeidung von Blackouts sicherstellen."
"Hafslund freut sich auf eine modernisierte Leitstelle mit ADMS-Funktionen auf Basis von Spectrum Power 7. Im Rahmen eines umfassenden Beschaffungsprozesses fiel unsere Wahl auf Siemens. Dass Spectrum Power ADMS passt am besten zu unseren aktuellen und künftigen Anforderungen", sagt Sigurd Kvistad von Hafslund.
Weitere Informationen zur Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter: www.siemens.com/smartinfrastructure
Zu dieser Meldung
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Eva-Maria Baumann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 17-36620