- 20
Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS für maximale Flexibilität
- Einsatz
in elf verschiedenen Ländern entlang des Ost-Korridors
- Lieferung
ab März 2022
Railpool, einer der führenden Schienenfahrzeug-Vermieter
Europas, hat bei Siemens Mobility 20 Mehrsystem Lokomotiven vom Typ Vectron MS bestellt.
Die Fahrzeuge sind für den Betrieb in elf verschiedenen Ländern auf dem
Ost-Korridor (D-A-PL-CZ-SK-H-SLO-HR-BG-RO-RS) vorgesehen. Die Auslieferung der
Lokomotiven erfolgt in mehreren Phasen ab März 2022. Die Flotte von Railpool
zählt mehr als 400 Fahrzeuge und wird mit diesem Auftrag erstmalig mit
Mehrsystem-Lokomotiven von Siemens Mobility auf insgesamt 53 Siemens-Fahrzeuge
erweitert.
- Nahverkehrssystem zwischen Johor
Bahru und Singapur erhält CBTC
- CBTC-Technologie kommt damit erstmals bei
einer grenzüberschreitenden Verbindung zum Einsatz
- Die Bahnstrecke wird den Verkehr entlasten, die
grenzübergreifende Vernetzung verbessern und die wirtschaftlichen Aktivitäten
in der Region stärken
Siemens Mobility wurde von RTS Operations mit der Konzeption,
Installation und Inbetriebnahme eines Signalsystems zur funkbasierten
Zugsteuerung (Communications-Based Train Control, CBTC) auf der
Nahverkehrsstrecke (Rapid Transit System, RTS) zwischen Johor Bahru und
Singapur beauftragt. Damit wird die CBTC-Technologie erstmals bei einer
grenzüberschreitenden Zugverbindung zum Einsatz kommen. Die vier Kilometer
lange Strecke zwischen Johor Bahru (Malaysia) und Woodlands (Singapur) wird von
RTS Operations betrieben, einem Joint Venture vom singapurischen Bahnbetreiber
SMRT und dem malaysischen Verkehrsunternehmen Prasarana. Nach der
Fertigstellung wird die
RTS-Verbindung pro Stunde geschätzte 10.000 Fahrgäste in beide Richtungen
befördern können und somit das derzeit hohe Verkehrsaufkommen an bestehenden
Grenzübergängen entlasten, die grenzübergreifende Vernetzung verbessern sowie
die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Region stärken.
- Funktionserweiterungen für Schutzgeräte je nach Bedarf und Einsatz für
Energieversorger, Industrieanlagen oder Infrastrukturkunden
- Lizenzdatei kann sekundenschnell und einfach erstellt werden
Siemens Smart Infrastructure hat für die
Schutzgeräte-Reihe Siprotec 5 und Siprotec 5 Compact eine neue Applikation in
den Markt eingeführt: In nur wenigen Sekunden können Kunden nun neue
Lizenzdateien für ihr Schutzgerät mittels einer cloudbasierten App selbst
generieren. So können neue Gerätefunktionen schnell freigeschaltet werden. Diese
werden je nach Anwendungsart des Geräts wie etwa für den Schutz von Leitungen und Motoren im Verteilnetz von Energieversorgern
oder Industrieanlangen hinzugefügt. Bislang dauerte der
Bestellprozess einer Lizenzdatei knapp eine Woche.
- Zählerdatenmanagementsystem ermöglicht zeitnahe und genaue digitale
Erfassung von Daten von Stromzählern
- Technologie für mehr als 200.000 intelligente Zähler in Nord-Delhi im
Einsatz
- Advanced Metering Infrastructure spielt landesweit eine Schlüsselrolle
bei der Einführung intelligenter Netze
Siemens Limited und Tata Power Delhi
Distribution Limited (Tata Power-DDL) haben gemeinsam
Smart-Metering-Technologie für über 200.000 intelligente Zähler in Nord-Delhi erfolgreich
eingeführt. Das von Siemens installierte und in Betrieb genommene moderne
EnergyIP-Zählerdatenmanagementsystem ermöglicht die zeitnahe und genaue
Erfassung von Stromzählerdaten. Dies führt zu mehr Transparenz im
Verbrauchernetz und weniger CO
2-Emissionen. Das (Advanced Metering Infrastructure) AMI-Programm
ist eine der wichtigsten strategischen Initiativen von Tata Power-DDL zur
Modernisierung des Stromnetzes.
- Siemens Large Drives Applications (LDA) baut einen Hochspannungsmotor (HV) mit 105 MW sowie einen 40-MW-Anfahrumrichter für ein Energiespeicherprojekt in China
- Der Motor hat einen Wirkungsgrad von über 98 Prozent
Siemens LDA hat von einem chinesischen Kunden den Auftrag zur Lieferung eines speziellen Motors mit zwei Wellenenden erhalten. Im Motorbetrieb liefert er bis zu 105 MW und als Generator kann er 129 MVA elektrische Energie erzeugen. Er hat einen Wirkungsgrad von über 98 Prozent und wird einer der weltweit führenden Elektromotoren sein.
Der Auftrag umfasst auch die Lieferung eines Frequenzumrichters Sinamics GL150 mit 40 MW zum Anfahren des Motors. Dieser LCI-Umrichter (lastgeführter Umrichter) ist ausgelegt für Einzelantriebs-Applikationen mit variablem oder konstantem Gegenmomentverlauf. Dank der geringen Schalt- und Durchlass¬verluste ihrer Leistungshalbleiter (Thyristoren) erreichen diese LCI- Umrichter einen Wirkungsgrad von über 99 Prozent.
-
Insgesamt
33 Nightjets der neuen Generation Viaggio Next Level von Siemens Mobility bis
2025 auf der Schiene
-
Neue
Nightjet-Generation setzt auf Komfort, modernes Design und mehr Privatsphäre
-
ÖBB
sichern sich Rolle als Marktführer im Nachtzuggeschäft in Europa
Die ÖBB bestellen 20 weitere siebenteilige Nachtzüge aus der Plattform Viaggio Next Level bei Siemens Mobility für den zukünftigen Ausbau der Nightjet-Flotte. Bis 2025 werden dann insgesamt 33 ÖBB Nightjets der neuen Generation auf der Schiene sein und europäische Städte über Nacht klimafreundlich verbinden. Die neuen Züge punkten durch mehr Kapazität sowie mehr Komfort und erhöhte Privatsphäre bei Nachtreisen.
- Auftragseingang von 20,5 Milliarden Euro (Q3 2020: 13,9 Milliarden Euro) reflektiert hohe Kundenorientierung und globale Konjunkturerholung
- Umsatzerlöse mit 16,1 Milliarden Euro (Q3 2020: 13,0 Milliarden Euro) stark gestiegen
- Angepasstes EBITA der Industriellen Geschäfte um 29 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro erhöht
- Angepasste EBITA-Marge mit 15,3 Prozent erneut gesteigert (Q3 2020: 14,3 Prozent)
- Gewinn nach Steuern mit 1,5 Milliarden Euro (Q3 2020: 535 Millionen Euro) annähernd verdreifacht
- Erneut sehr starker Free Cash Flow von 2,3 Milliarden Euro (Q3 2020: 2,5 Milliarden Euro)
- Ausblick 2021 erneut angehoben – Gewinn nach Steuern von 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro erwartet (zuvor 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro), inklusive Effekte in Verbindung mit der Akquisition von Varian Medical Systems Inc.
Siemens setzt auch im dritten Quartal seinen beschleunigten und wertsteigernden Wachstumskurs über alle Geschäftsbereiche und Regionen hinweg fort. Trotz anhaltender COVID-19-Pandemie und negativer Währungsumrechnungseffekte war das Quartal durch die konzernweiten hervorragenden Markterfolge und positive Impulse im Zuge der globalen Konjunkturerholung geprägt. Anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette hauptsächlich im Zusammenhang mit elektronischen Bauteilen und Rohmaterialien sowie steigende Rohstoffpreise konnten erfolgreich bewältigt werden. Gegenüber dem besonders von der Pandemie geprägten Vorjahresquartal verzeichnete Siemens prozentual deutlich zweistellige Zuwachsraten bei Auftragseingang und Umsatz und verdreifachte annähernd den Gewinn nach Steuern. Siemens hebt aufgrund der starken Leistung in den ersten neun Monaten den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 erneut an und erwartet nun ein konzernweites Umsatzwachstum von 11 Prozent bis 12 Prozent (zuvor 9 Prozent bis 11 Prozent) auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, sowie einen Gewinn nach Steuern zwischen 6,1 Milliarden Euro und 6,4 Milliarden Euro (zuvor 5,7 Milliarden Euro bis 6,2 Milliarden Euro).