- Siemens liefert People Mover vom Typ Airval
- Verbindung der Terminals am Flughafen Suvarnabhumi
- Inbetriebnahme im Jahr 2020
Interlink Communication Public Company Limited hat Siemens mit der Lieferung eines vollautomatischen People Mover vom Typ Airval für den Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok, Thailand, beauftragt. Der Airval soll den derzeitigen Flughafen-Terminal mit dem neuen Satelliten-Terminal verbinden. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang, hat vier Spuren und zwei Stationen. Siemens liefert insgesamt sechs zweiteilige Fahrzeuge sowie die funkbasierte Zugsteuerung (Communication Based Train Control, CBTC) für den vollautomatischen Betrieb. Die Fahrzeuge werden im Siemens-Werk in Wien, Österreich, produziert. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.
- Erfinder kommen aus Deutschland, Dänemark, Österreich und USA
- 34 Erfindungen pro Tag im Geschäftsjahr 2017
Siemens hat 14 besonders findige Forscher als „Erfinder des Jahres 2017" ausgezeichnet. Die Wissenschaftler sind zusammen für rund 1.300 Erfindungen und 920 erteilte Einzelpatente verantwortlich. Neun der Erfinder kommen aus Deutschland, zwei aus Österreich, einer aus Dänemark sowie zwei weitere aus den USA. Ihre Erfindungen reichen von einer Lösung für künftige digitale Stromnetze über Technologien, die medizinische Untersuchungen wesentlich verbessern, bis hin zu Stromabnehmern, mit denen herkömmliche Lastwagen rein elektrisch fahren können.
- Pipelines 4.0 ist ein ganzheitlicher Ansatz für die Konstruktion, Lieferung und Lebenszyklus-Optimierung von Pipelines
- Die Lösung basiert auf Siemens’ umfassenden Erfahrungen bei Pipelines, dem großen Produktangebot und dem Fachwissen bei Turbomaschinen, Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung
- Zu den wesentlichen Merkmalen zählen Komponenten und schlüsselfertige Komplettlösungen für Pipeline-Stationen sowie Datenanalyse, Lebenszyklus-Serviceleistungen und Cybersicherheit
Siemens hat Pipelines 4.0 eingeführt: ein ganzheitlicher Ansatz für die Konstruktion, Lieferung und Lebenszyklus-Optimierung von Pipeline-Anlagen, der auf den steigenden Bedarf nordamerikanischer Betreiber abgestimmt ist. Bei Pipelines 4.0 werden Anlagen und schlüsselfertige Komplettlösungen für Pipeline-Stationen mit Datenanalyse, Lebenszyklus-Serviceleistungen und Cybersicherheit kombiniert. Dabei wird auf den umfassenden Erfahrungen im Bereich Pipelines, dem großen Portfolio und dem Fachwissen bei Turbomaschinen, Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung von Siemens aufgebaut.
- Kraftwerksprojekte in Misrata und Tripolis West
- Vertragsvolumen einschließlich langfristigem Service im Bereich von 700 Millionen Euro
Siemens hat mit dem staatlichen Energieversorger General Electricity Company of Libyia (GECOL) Verträge unterzeichnet, durch die sich die Leistung zur Stromerzeugung in Libyen um rund 1,3 Gigawatt (GW) erhöhen soll. Siemens wird in Misrata ein Kraftwerk errichten, das ausgerüstet mit zwei F-Klasse-Gasturbinen eine Leistung von 650 Megawatt haben wird. Außerdem baut Siemens in Tripolis West ein Kraftwerk mit vier E-Klasse Gasturbinen und einer Leistung von 690 Megawatt. Beide Anlagen werden als Gaskraftwerke im Solobetrieb errichtet. Das gesamte Volumen der EPC-Verträge einschließlich der langfristigen Serviceabkommen für die beiden Kraftwerke liegt in einer Größenordnung von 700 Millionen Euro.
- Siemens liefert vier 400-kV-HGÜ-Transformatoren für Cross-Channel-Link
- Effiziente Stromübertragung zwischen Frankreich und Großbritannien mit 2.000 MW versorgt bis zu 3 Millionen Haushalte mit Strom
Siemens liefert im Auftrag des britischen Netzbetreibers National Grid vier Transformatoren mit einer Leistung von je 400 Kilovolt (kV) und 315 Megavoltampere (MVA). National Grid tauscht in der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Anlage (HGÜ) Cross-Channel-Link die alten Transformatoren aus. Die neuen Transformatoren sind leiser, verlustärmer und verbessern die Zuverlässigkeit der Anlage deutlich. Die HGÜ-Linie verbindet Frankreich und England und ermöglicht den effizienten Austausch von Energie in beide Richtungen. Der Auftrag umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Transformatoren für die Konverterstation Sellindge in England. Siemens wird die Arbeiten bis Mitte 2019 abschließen.
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Siemens AG am 31. Januar 2018 finden turnusmäßig Neuwahlen von sieben Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre statt. Gestützt auf die Empfehlung seines Nominierungsausschusses hat der amtierende Aufsichtsrat einen Vorschlag beschlossen. Demnach sollen unter den Vertretern der Aktionäre vier neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden:
Siemens hat von dem regionalem Netzbetreiber EWE Netz GmbH den Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten einer Siharbor Landstromversorgung in Cuxhaven erhalten. Der Auftrag umfasst die komplette Umrichterstation sowie das Kabelzuführungssystem für RoRo-Schiffe (Roll on Roll off). Eigentümerin der Anlage wird die norddeutsche Gesellschaft für Hafeninfrastruktur Niedersachsen Ports (NPorts) sein. Die Anlage mit einer Leistung von 630 Kilowatt (kW) wird diese Schiffe während der Liegezeit mit Strom versorgen; so können sie ihre Dieselgeneratoren abschalten. Dies reduziert die Abgas- und Lärmbelastung signifikant. Der Liegeplatz befindet sich neben der der neuen Fabrik für Windkraftanlagen von Siemens Gamesa, dem künftigen Hauptnutzer der Anlage. Siemens Gamesa wird Bauteile von Windkraftanlagen ans Schwesterwerk in Hull, Großbritannien, verschiffen. Die Siharbor Landstromversorgung soll bis April 2018 in Betrieb gehen.