Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. Dezember 2017Energy ManagementErlangen
Siemens rüstet HGÜ zwischen England und Frankreich mit Transformatoren aus

Das Bild zeigt den 400-kV-HGÜ-Transformator.
"Mit diesen neuen HGÜ-Transformatoren kann unser Kunde sein System auf ein neues Niveau der Energieeffizienz und Zuverlässigkeit heben. Wir sind stolz darauf, dass der Kunde uns als verlässlichem Technologiepartner den Auftrag erteilt hat.", sagt Beatrix Natter, CEO der Siemens Business Unit Transformers. Siemens wird die neuen Einheiten passgenau in die Anlage einbauen. Zum Beispiel befinden sich die Wanddurchbrüche für die Kühlung aller Geräte an unterschiedlichen Orten. Zusätzlich erhalten alle Transformatoren eine Sprinkleranlage für den Brandschutz.
Alle vier Transformatoren werden im Nürnberger Trafowerk hergestellt. Das Werk zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Transformatorenbau aus und fertigt HGÜ-Transformatoren aller Größen, bis hin zu einem Spannungsniveau von 1.100 Kilovolt (kV): Dies ist der derzeitige Weltrekord im Transformatorenbau.
National Grid ist einer der größten börsennotierten Energieversorger. Das Unternehmen verantwortet die Übertragung und Verteilung von Strom und Gas für Millionen von Kunden in England und den USA. National Grid erzielte im Jahr 2017 rund 15,1 Mrd. Euro Umsatz.
Hochspannungsgleichstromübertragung zeichnet sich durch deutlich geringere Übertragungsverluste im Vergleich zur Wechselstromübertragung aus. Die Cross-Channel-Link-HGÜ ermöglicht so einen effizienten Energieaustausch in beide Richtungen via Seekabel durch den Ärmelkanal. Auf einer Länge von 73 Kilometern werden bis zu 2000 Megawatt (MW) übertragen. Das bedeutet, dass allein auf englischer Seite bis zu 3 Millionen Haushalte mit Energie versorgt werden können. Damit stellt die HGÜ einen wichtigen Teil der britischen Stromversorgung dar. Der Cross-Channel-Link überträgt zu einem Großteil Energie aus Frankreich nach Großbritannien und nur in seltenen Fällen von der Insel zum Festland.
Siemens hat in den letzten Jahren mehrere große HGÜ-Strecken erfolgreich in Betrieb genommen. 2018 wird das Unternehmen Transformatoren für die leistungsstärkste HGÜ der Welt mit 12 GW Übertragungsleistung liefern. Diese über mehrere Projekte gesammelte Erfahrung sichert die Position des Unternehmens als Marktführer in der HGÜ-Technologie.
Weitere Informationen zum Thema HGÜ-Transformatoren unter: www.siemens.com/transformatoren
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.