Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. Dezember 2017MobilityMünchen
Siemens baut vollautomatischen People Mover am Flughafen Bangkok

Das Bild zeigt den People Mover am Flughafen Bangkok.
Das Airval-System ist schienengeführt und zeichnet sich durch kurze Zugfolgezeiten, schnelle Beschleunigungs- und kurze Abbremsphasen aus. Mit der Gummibereifung kann das System besonders gut Steigungen überwinden, in engen Kurvenradien ist der Airval deutlich leiser als andere Schienensysteme. Innovative Energiespeicher- und Energierückgewinnungssysteme ermöglichen eine hohe Effizienz.
Die Airval-Züge für Bangkok können zu Hauptverkehrszeiten bis zu 3.590 Passagiere pro Stunde und Fahrtrichtung befördern. Die Züge werden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb sein, um die schwankende Nachfrage am Flughafen zu bewältigen. Große Türen und Flure beschleunigen das Ein- und Aussteigen und bieten Platz für Gepäck.
"Siemens hat in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Bangkoks Nahverkehr gespielt – von Metrosystemen bis hin zum Skytrain und Airport Rail Link. Mit unserem Airval-System werden wir diese Erfolgsgeschichte nahtlos fortschreiben", sagt Sabrina Soussan, CEO der Division Mobility von Siemens.
Val-Systeme von Siemens sind bereits an den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly in Paris sowie am O'Hare Airport Chicago im Einsatz. Die vollautomatischen Val-Systeme sind auch als Metro-Linien in Betrieb, zum Beispiel in den französischen Städten Lille, Rennes und Toulouse, in der südkoreanischen Stadt Uijeongbu sowie im italienischen Turin. Die Verfügbarkeit der in Betrieb stehenden Val-Linien liegt bei mehr als 99,8 Prozent.
Diese Presseinformation sowie ein Pressebild und weiteres Material finden Sie unter
www.siemens.com/presse/bangkok
www.siemens.com/presse/bangkok
Zu dieser Meldung

Infografik: Siemens baut vollautomatischen People Mover am Flughafen Bangkok
Infografik
@SiemensMobility
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Eva Haupenthal
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-24421