[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung04. Dezember 2017Energy ManagementErlangen
Siemens baut in Cuxhaven Landstromversorgung für Schiffe
Siemens hat von dem regionalem Netzbetreiber EWE Netz GmbH den Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten einer Siharbor Landstromversorgung in Cuxhaven erhalten. Der Auftrag umfasst die komplette Umrichterstation sowie das Kabelzuführungssystem für RoRo-Schiffe (Roll on Roll off). Eigentümerin der Anlage wird die norddeutsche Gesellschaft für Hafeninfrastruktur Niedersachsen Ports (NPorts) sein. Die Anlage mit einer Leistung von 630 Kilowatt (kW) wird diese Schiffe während der Liegezeit mit Strom versorgen; so können sie ihre Dieselgeneratoren abschalten. Dies reduziert die Abgas- und Lärmbelastung signifikant. Der Liegeplatz befindet sich neben der der neuen Fabrik für Windkraftanlagen von Siemens Gamesa, dem künftigen Hauptnutzer der Anlage. Siemens Gamesa wird Bauteile von Windkraftanlagen ans Schwesterwerk in Hull, Großbritannien, verschiffen. Die Siharbor Landstromversorgung soll bis April 2018 in Betrieb gehen.
Siemens hat von dem regionalem Netzbetreiber EWE Netz GmbH den Auftrag zur Lieferung der Schlüsselkomponenten einer Siharbor Landstromversorgung in Cuxhaven erhalten. Der Auftrag umfasst die komplette Umrichterstation sowie das Kabelzuführungssystem für RoRo-Schiffe (Roll on Roll off). Eigentümerin der Anlage wird die norddeutsche Gesellschaft für Hafeninfrastruktur Niedersachsen Ports (NPorts) sein. Die Anlage mit einer Leistung von 630 Kilowatt (kW) wird diese Schiffe während der Liegezeit mit Strom versorgen; so können sie ihre Dieselgeneratoren abschalten. Dies reduziert die Abgas- und Lärmbelastung signifikant. Der Liegeplatz befindet sich neben der der neuen Fabrik für Windkraftanlagen von Siemens Gamesa, dem künftigen Hauptnutzer der Anlage. Siemens Gamesa wird Bauteile von Windkraftanlagen ans Schwesterwerk in Hull, Großbritannien, verschiffen. Die Siharbor Landstromversorgung soll bis April 2018 in Betrieb gehen.
Die Rotra Vente im Hafen von Esbjerg
Die Landstromanlage in Cuxhaven ist für sogenannte RoRo-Schiffe konzipiert. RoRo-Schiffe (Roll on Roll off) sind Schiffe, die bewegliche Güter im RoRo-Verfahren transportieren; die Ladung wird auf das Schiff gefahren. Die Anlage besteht aus der Umformstation und einem Kabelzuführungssystem mit einer beweglichen Übergabeeinrichtung zum Schiff. Die aus dem öffentlichen Netz gelieferte Spannung von 20 kV/50 Hz wird in der Umformstation auf die benötigte Spannung von 440 V/60 Hz umgewandelt. Siemens wird erstmals einen Niederspannungsumrichter mit einer Leistung von 630 kW bei einem Landstromanschluss einsetzen. Der Frequenzumrichter in Verbindung mit der Steuerungssoftware gleicht die Frequenz des örtlichen Verteilnetzes an die des Bordnetzes an. Grundsätzlich wird bei der Frequenzumwandlung 50 Hertz Drehstrom auf 60 Hertz umgeformt. Zum Lieferumfang gehören auch zwei Transformatoren. Ein Stromrichtertransformator stellt den Anschluss des Systems an das Versorgungsnetz her. Der schiffsseitige Transformator sorgt für die galvanische Trennung zwischen Schiffs- und Landnetz. Weiter umfasst der Auftrag die Installation einer Mittelspannungsschaltanlage vom Typ 8DJH sowie die Niederspannungshauptverteilung vom Typ Sivacon S8.
Die Verbrennung von Schiffstreibstoffen zur notwendigen Stromerzeugung während der Liegezeit ist eine der Hauptursachen für die lokale Luftverschmutzung in Häfen.
Die Reduzierung von Schadstoffemissionen, die aus der Schifffahrt stammen, ist in Hafenstädten weltweit ein Thema. Der Bau der Landstromanlage schafft wichtige Voraussetzungen, um den Ausstoß von Luftschadstoffen, wie Stick- und Schwefeloxiden und Feinstaub, sowie auch Kohlendioxid deutlich zu reduzieren. Zudem werden auch die Schallemissionen deutlich gesenkt. Von der neuen Landstromanlage profitieren somit sowohl die Anwohner als auch die Besatzung.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.