Unter dem Motto
„Make it real“ zeigt Siemens auf der SPS in
Nürnberg wie sich die reale und die digitale Welt miteinander verbinden lassen
und so aus Unternehmen Digital Enterprises werden. Erleben Sie die Siemens
Lösungen und Experten live am SPS Messestand (Halle 11) in Nürnberg und
erfahren Sie, wie diese unsere Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen.
Acht Minuten Fahrzeit vom Terminal 1 zum Terminal 3 / Kapazität für 4.000
Passagiere pro Stunde und Fahrtrichtung / Betriebsstart mit Inbetriebnahme
des Terminal 3 geplant / Erste Testfahrten 2023
Die Fraport AG, die Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, hat Siemens in einem Konsortium mit der Firmengruppe Max Bögl und Keolis Deutschland GmbH & Co. KG mit der Lieferung eines vollautomatischen People Mover vom Typ Airval beauftragt. Der Airval soll den Terminal 2 mit dem neuen Terminal 3 und dem Bahnhof am Terminal 1 verbinden. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang, hat zwei Spuren und drei Stationen. Siemens liefert insgesamt 12 Doppeltriebwagen, die funkbasierte Zugsteuerung (GoA4 Communication Based Train Control Trainguard MT CBTC) für den vollautomatischen Betrieb, die Fahrbahnausrüstung, die Bahnsteigtüren, die Depotausstattung, das Kommunikationssystem und die Bahnstromversorgung. Zudem übernimmt Siemens den Betrieb und die Instandhaltung für fünf Jahre mit der Option, den Service um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das Airval-System wird am Siemens-Standort in Toulouse, Frankreich, entwickelt. Der vollautomatische People Mover soll 2023 am Frankfurter Flughafen in Betrieb gehen.
- Industrial Edge Management System (IEM V2.0) für Kubernetes-Cluster adressiert IT-Anwender in der Produktion und spart IT-Ressourcen, Energie und Kosten
- Industrial Edge Hub sorgt für mehr Übersicht beim Lizenzmanagement
- Neues virtuelles Edge-Gerät und neue Simatic IPC Edge-Geräte bieten mehr Flexibilität bei der Implementierung von IIoT-Applikationen
Siemens entwickelt seine
Industrial-Edge-Lösungen kontinuierlich weiter und stellt auf der Messe SPS vom
8. bis 10. November in Nürnberg ein neues Industrial Edge Management System,
ein optimiertes Lizenzmanagement sowie neue Geräte und Apps vor. Operational
Technology (OT) und IT kommen damit in der industriellen Produktion immer näher
zusammen und ermöglichen einen nahtlosen Datenfluss von der Feldebene bis in
die Cloud.
- Siemens
präsentiert ein industrielles Metaverse-Erlebnis mit dem Unterwasser-Farming-Projekt
"Nemo's Garden"
- Keynotes,
Podiumsdiskussionen, Masterclasses und Gespräche in der Developer Lounge für
die Tech-Community
- Siemens
präsentiert seine offene, digitale Business Platform Siemens Xcelerator zusammen
mit spezifischen Anwendungsfällen
Auf dem diesjährigen Web Summit in Lissabon, Portugal, stellt
Siemens das Siemens Xcelerator-Portfolio und entsprechende Referenzen vor, die
praktische Anwendungen seiner offenen, digitalen Geschäftsplattform
illustrieren. Das Unternehmen will den Weg zum industriellen Metaverse
aufzeigen. Sowohl Chief People and Sustainability Officer und
Siemens-Vorstandsmitglied Judith Wiese als auch Chief Strategy and Technology
Officer Peter Körte sind persönlich auf der weltweit größten Tech-Konferenz
(gemessen an der Teilnehmendenzahl) anwesend.
- Scalance XC-/XR-300-Serie mit Kompakt- und 19-Zoll-Rack-Modellen
- Nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet die OT und die IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Neue Switches unterstützen künftig Time-Sensitive Networking
- Siemens zeigt die neue Serie erstmalig auf der diesjährigen Messe SPS vom 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg
Die zunehmende Vernetzung von Maschinen, Steuerungen und IT-Systemen in Industrieanlagen führt zu immer komplexeren Netzwerken auf Fertigungsebene. Um einen zuverlässigen Datenaustausch zu gewährleisten, werden leistungsstarke Industrial Ethernet Switches mit hoher Portanzahl und Datenraten benötigt. Zu diesem Zweck hat Siemens jetzt die Industrial Ethernet Switches seiner Serie Scalance XC-/XR-300 erneuert und um zusätzliche Funktionen für industrielle Netzwerke der nächsten Generation aufgerüstet. Neu verfügbar sind sogenannte managed Layer 2-Switches aus der Produktfamilie der Scalance X Industrial Ethernet Switches – sowohl als Kompaktmodelle als auch als 19-Zoll-große Varianten für Netzwerkschränke. Die neuen Switches ersetzen damit das Portfolio der aktuellen Scalance X-300 Reihe und führen die Modellbezeichnung Scalance XC-/XCM-300 in der Kompaktversion sowie Scalance XR-/XRM-300 in der 19-Zoll-Version.
- Integration der cifX PC-Kartentechnologie in SIMATIC IPCs ermöglicht flexiblen Zugang zu allen relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Systemen
- Unternehmen können in heterogenem IoT-Umfeld die Markteinführung beschleunigen und die Effizienz steigern
- SIMATIC IPC kann sich an die Kommunikationsanforderungen unterschiedlicher Marktsegmente und Wirtschaftsräume anpassen
Siemens, ein führender Anbieter von Automatisierungs- und
Industriesoftware, kooperiert mit der Hilscher Gesellschaft für
Systemautomation mbH, einem führenden Anbieter industrieller
Kommunikationslösungen, und bietet Industrieunternehmen damit ein breites
Spektrum an Kommunikationsprotokollen.
- Prozessleitsystem Simatic PCS neo Version 4.0 bereit für Prozessanlagen jeglicher Größe
- Erweiterte Funktionalitäten für modulare Anlagen auf Basis MTP-Standard
- Neue Hardware-Plattform: Siemens zeigt neue Controller Generation Simatic S7-4100 sowie den Communication Node Simatic CN 4100
- Siemens zeigt Simatic PCS neo V4.0 mitsamt der neuen Hardware erstmalig auf der SPS vom 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg
Digitalisierung,
Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel: Die Unternehmen der Prozessindustrie stehen
aktuell vor großen Herausforderungen. Um ihre Anlagen für die Zukunft zu
wappnen, müssen Betreiber aus Siemens-Sicht auf ein hochflexibles Prozessleitsystem
setzen. Vor diesem Hintergrund hat Siemens jetzt sowohl eine neue
Software-Version als auch neue Hardware-Komponenten für sein webbasiertes
Prozessleitsystem Simatic PCS neo auf den Markt gebracht. Mit der Version 4.0
ist Simatic PCS neo ab sofort bereit für Anlagenkapazitäten und Großprojekte
von bis zu 64.000 Prozessobjekten und 56 Steuerungen – und damit für
Industrieanlagen jeglicher Größe geeignet.
- Analyze MyDrives Edge mit neuem Feature zur Optimierung des Energieverbrauchs
- Analyze MyDrives Edge ist Teil von Siemens Xcelerator
- Neuer kompakter DC/DC-Steller Sinamics DCP 250 kW
Im Bereich der energieeffizienten und nachhaltigen Antriebstechnik bringt
Siemens dieses Jahr gleich zwei Neuerungen mit auf die Fachmesse Smart
Production Solutions (SPS) in Nürnberg. Die erste Neuerung bezieht sich auf die
bereits im Markt etablierte Applikation Analyze MyDrives Edge. Diese erhält ein
neues Feature, das Transparenz über den
Energieverbrauch des gesamten Antriebssystems sicherstellt. Das KI-basierte
Feature der Edge-App errechnet alle Daten, ohne dass hierfür zusätzliche
Sensorik und spezielle Messgeräte benötigt werden. Die App zeigt auf, wie
effizient der Antrieb läuft, wie hoch Energieverbrauch und Betriebskosten sind
und welchen CO2-Fußabdruck der Antrieb hinterlässt.
Antriebseinstellungen können damit noch besser auf die Kundenbedürfnisse
optimiert werden.
- Capital Electra X von Siemens ist eine neue, Cloud-native Software-as-a-Service Lösung für die Elektroplanung, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richtet
- Die browserbasierte Lösung ermöglicht es Konstrukteuren und Ingenieuren, elektrische Schaltpläne einfacher und schneller zu erstellen - mit jedem beliebigen Gerät und zu geringen monatlichen Kosten
- Basierend auf der bahnbrechenden Technologie des kürzlich übernommenen Unternehmens Radica Software, einem Spezialisten für elektrische Konstruktionssoftware
Siemens Digital
Industries Software hat heute die sofortige Verfügbarkeit von Capital™ Electra™
X bekannt gegeben. Capital Electra X ist eine neue, cloudbasierte Software-as-a-Service
(SaaS)-Lösung, die sich an einzelne Elektrokonstrukteure oder kleine Teams richtet,
die eine erschwingliche und dennoch leistungsstarke Lösung für die
Elektrokonstruktion benötigen. Als Teil des Xcelerator™ Software- und Service-Portfolios
von Siemens bietet Capital Electra X hochentwickelte Funktionen für die
Elektrokonstruktion – und das mit geringeren Betriebskosten und kürzerer Time-to-Productivity
als herkömmliche On-Premise-Lösungen.