- Neue Software-Generation V6 mit neuen Funktionen wie dem Einfachpositionierer zur Entlastung der Steuerung und EtherNet/IP, wodurch Steuerungen von Drittanbietern angebunden werden können
- Simulation über DriveSim Advanced ermöglicht eine virtuelle Inbetriebnahme vorab und stellt so Anforderungen an Antriebsprozesse effizient und kostengünstig sicher
- Neue Hardware-Architektur mit funktionellen Erweiterungen wie zweiter Geberschnittstelle und 3C3 (H2S und SO2) -Beschichtung erhöht Präzision und Robustheit
Siemens innoviert das bewährte Servoantriebssystem Sinamics S210 mit einer neuen Hardware-Architektur sowie einer neuen Software-Generation V6 und erweitert dadurch die Einsatzmöglichkeiten des Systems. Das Servoantriebssystem eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dynamik im Leistungsbereich zwischen 50 W bis 7 kW, wie beispielsweise in Maschinen für Verpackung, Pick & Place-Anwendungen oder im Digitaldruck.
- Heliox ergänzt das Angebot von Siemens eMobility für den wachsenden Markt für eBus- und eLKW-Ladeinfrastruktur und für Depot- und Flottenlösungen
- Steigert die Wertschöpfung im schnell wachsenden Elektromobilitäts-geschäft von Siemens
- Eröffnet zusätzliche Potentiale für Digitalisierungs- und Softwarelösungen
Die
Siemens AG hat die Übernahme von Heliox abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein Technologieführer
bei DC-Schnellladelösungen für eBus- und eLKW-Flotten sowie für Pkws. Heliox
hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und beschäftigt rund 330 Mitarbeiter.
Siemens Mobility
und die finnische Eisenbahngesellschaft Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy haben ein Testprojekt zum
europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS in Finnland vereinbart. Das Projekt
ist Teil des finnischen DigiRail-Projekts und wird von der finnischen
Verkehrsinfrastrukturbehörde (Väylävirasto) finanziert. Der Vertrag umfasst unter anderem die Ausrüstung zweier Triebzüge mit
Trainguard OBU und ATO. Damit wird in dem skandinavischen Land erstmalig
ETCS gemäß dem neuesten Standard der geltenden europäischen technischen
Spezifikation TSI 2023 erprobt.
- Gemeinsam mit Kunden und Partnern wie Sony, AWS, Red Bull Racing, Unlimited Tomorrow und Blendhub zeigt Siemens, wie Technologie den Alltag neu erfindet
- Siemens und Sony stellen neue Lösung für immersives Engineering vor, die ein Head Mounted Display von Sony mit der Siemens Xcelerator-Software kombiniert
- AWS und Siemens machen generative KI für Anwendungsentwickler durch Kombination von AWS Bedrock und Mendix Low-Code-Plattform einfacher nutzbar
- Siemens erweitert offene Geschäftsplattform Siemens Xcelerator um neue Funktionen zur Verbindung realer und digitaler Welten und zur Förderung der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen
Siemens hat zur Eröffnung der weltweit
führenden Technologiemesse CES 2024 Innovationen vorgestellt, die reale und digitale Welt miteinander
verbinden und die Realität neu definieren. Siemens kündigt auf
der CES neue Partnerschaften und Durchbrüche in den Bereichen KI und immersives
Engineering an, um das industrielle Metaverse zu ermöglichen. Zudem zeigt das
Unternehmen, wie diese Technologien den Innovatoren der Welt zum Erfolg
verhelfen – mithilfe der offenen digitalen Geschäftsplattform Siemens Xcelerator.
- Siemens integriert Amazon Bedrock in seine Mendix Low-Code-Entwicklungsplattform, damit Kunden neue und bereits bestehende Software-Apps mit generativer KI erweitern können
- Fortschrittliche generative KI-Technologie von Amazon Bedrock ermöglicht Kunden höhere Produktivität, schnellere Digitalisierung und hilft gegen den Fachkräftemangel
- Mendix ist führend in der Low-Code-Entwicklung mit 50 Millionen Nutzern und mehr als 200.000 Anwendungen auf AWS in Industrie, Finanzen und anderen Sektoren
Siemens und Amazon Web Services (AWS) stärken ihre Partnerschaft und vereinfachen es für Unternehmen jeder Größe und Branche, ihre Software- Anwendungen mit Hilfe von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) zu erstellen und zu skalieren. Experten aus Bereichen wie Entwicklung, Fertigung, Logistik, Versicherungs- oder Finanzwesen können neue Softwareanwendungen entwickeln sowie bestehende mit generativer KI verbessern. Siemens integriert dazu Amazon Bedrock in Mendix – eine führende Low-Code-Plattform und Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios. Bedrock ist ein Service, der leistungsstarke KI-Basismodelle über eine einzige Schnittstelle anbietet, zusammen mit den notwendigen Sicherheits- und Datenschutz-Anwendungen sowie integrierter verantwortungsvoller KI (responsible AI).
- Zsolt
Sluitner übergibt Geschäft zum 1. März 2024
- Jörg
Vocke arbeitet seit 20 Jahren bei Siemens und verfügt über langjährige
Erfahrung im Immobiliengeschäft von Siemens Real Estate (SRE)
- Aktuelle
Schwerpunkte: Nachhaltiges und wertorientiertes Wachstum sowie Transformation
der weltweiten Büro- und Produktionsstandorte
Jörg Vocke (55) wird ab 1. März 2024 neuer CEO von Siemens
Real Estate (SRE), dem Immobilienunternehmen von Siemens und berichtet in
dieser Funktion direkt an Ralf P. Thomas, CFO und Mitglied des Vorstands der
Siemens AG. Als Corporate Real Estate Manager verantwortet SRE das globale
Immobilienportfolio von Siemens und entwickelt dieses fortlaufend nachhaltig,
sozial sowie wertorientiert weiter. Eine wesentliche Rolle spielt SRE auch im
Rahmen der weltweiten, zwei Milliarden Euro umfassenden Investitionsstrategie
von Siemens, mit der Produktionsstandorte fit für die Zukunft gemacht werden.
- Weitere 8 Prozent der
Anteile in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen
- Übertragung
stärkt das Siemens-Pensionsvermögen in Deutschland
- Anteil
von Siemens an Siemens Energy AG sinkt folglich von 25,1 Prozent auf 17,1 Prozent
- Prof.
Dr. Ralf P. Thomas wird aus dem Aufsichtsrat der Siemens Energy AG ausscheiden
Die Siemens AG überträgt am 18. Dezember 2023 einen Anteil von 8 Prozent an der Siemens
Energy AG in den Siemens Pension-Trust e. V. In der Folge sinkt die Beteiligung
an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Siemens setzt damit seine Ankündigung um, seinen
Anteil an Siemens Energy weiter zu reduzieren. Mit der Übertragung der Anteile
in den Siemens Pension-Trust e. V. stärkt Siemens sein Pensionsvermögen in
Deutschland.
- Großauftrag über 75 Regionalzüge: 41 dreiteilige Mireo-Züge, 18 vierteilige
Mireos und 16 batteriebetriebene Mireo Plus B
- Projekt MDSB 2025+ am Knotenpunkt Leipzig
- Geplante Betriebsaufnahme Dezember
2026
- Auftragsvolumen von ca. 500 Mio. Euro
- Bislang größter Mireo-Auftrag für Siemens Mobility
Siemens Mobility hat einen Auftrag für die
Lieferung von 75 Mireo-Zügen für das Projekt „Mitteldeutsches S-Bahn-Netz 2025+“ (MDSB 2025plus) mit
einem Auftragsvolumen von ca. 500 Mio. Euro gewonnen. Insgesamt wurden von den
Betreibern Die Länderbahn (DLB) 41
3-teilige Mireo-Züge, von der DB
Regio AG 18 4-teilige Mireo-Züge und 16 2-teilige, batteriebetriebene
Mireo Plus B bestellt.
- Outokumpu liefert mit 93% weniger CO2-Emissionen produzierten Stahl für Mittelspannungsschaltanlagen von Siemens
- Anlieferung des nahezu emissionsfreien Edelstahls im Frankfurter Schaltanlagenwerk
- Zeigt klares Engagement für Emissionssenkungen in der Lieferkette
Siemens Smart Infrastructure hat sich in seinem Frankfurter Schaltanlagenwerk für nachhaltigen Edelstahl entschieden und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Siemens ist sich bewusst, dass Dekarbonisierung und Elektrifizierung nachhaltige Lösungen erfordern, und hat sich daher zum Einsatz von nachhaltigem Stahl in Mittelspannungsschaltanlagen verpflichtet. Mit Plänen, nachhaltigen Stahl nicht nur an weiteren Standorten zu integrieren, sondern auch Zulieferer der zweiten Ebene in diesen Ansatz einzubeziehen, räumt Siemens der Nachhaltigkeit in den eigenen Betrieben Priorität ein und fördert gleichzeitig weitergehende umweltbewusste Praktiken in der gesamten Lieferkette.