- Schaffung von mehr als 500 Arbeitsplätzen bis 2028
- Produktionsbeginn in 2024
- Geschätzter Beitrag zum Wirtschaftswachstum des Bundesstaates: 1,6 Mrd.
USD über 12 Jahre
Siemens
Mobility, der größte Schienenfahrzeughersteller der USA, will 220 Millionen USD
in den Bau einer modernen Fertigungsanlage für Züge in Lexington, North
Carolina, investieren, um seine Fertigungskapazitäten zu erweitern. Mit mehr
als 500 neuen Arbeitsplätzen wird das Werk einer der größten Arbeitgeber vor
Ort sein. Mit der Erhöhung seiner Fertigungskapazitäten und der Herstellung eines
der innovativsten und nachhaltigsten Personenzüge auf dem nordamerikanischen
Markt reagiert Siemens Mobility auf die wachsende Nachfrage beim
Personenschienenverkehr im Land.
- Ungenutzte Felddaten werden mit Field Data Enablement (FDE) zugänglich für IT-Systeme – ohne Eingriff in laufende Produktionsanlagen oder Beeinflussung der Steuerung
- Keine zusätzlichen Sensoren oder Programmierung nötig
- Als Soft- und/oder Hardware-Lösungen einsetzbar
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Daten das neue Gold. Mit dem neuen
Field Data Enablement Portfolio macht Siemens nun ungenutzte Felddaten für die
IT zugänglich und damit Fertigungsunternehmen effizienter und zukunftsfähiger. Denn
in vielen Produktionsanlagen liegt in der Feldebene noch viel verborgenes
Potenzial für Optimierungen, etwa zur Automatisierung von Maschinen und
Anlagen. Aktuell werden nur etwa 20 % der Gesamtdatenmenge genutzt. Bislang
werden Daten für IT-Systeme bereitgestellt, indem die Steuerung Daten aus dem
Shopfloor an Edge- oder Cloud- Systeme schickt. Daher bleiben für die IT Daten
unerreichbar, die nicht in der Steuerung verfügbar sind, z. B. Informationen
über die Inbetriebnahme. Field Data Enablement ermöglicht nun die Konvergenz
von IT- und OT-Daten, ohne die Steuerung neu programmieren zu müssen. Damit
werden OT-Daten für IT-Systeme zugänglich, die ansonsten ungenutzt blieben oder
bei laufenden Produktionsanlagen nur mit hohem Aufwand und nicht
rückwirkungsfrei erreichbar wären.
- Siemens Mobility erweitert Präsenz in Kanada im Bereich Bahninfrastrukturwartung
- Höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Metrolinx-Bahnnetzes
- Ausbau der bestehenden Partnerschaft mit Metrolinx
Siemens Mobility wurde von Metrolinx, dem öffentlichen Nahverkehrsbetreiber
in Ontario, mit der Instandhaltung von Gleisen, Signalen und Trassen für das Bahnsystem
der Region West von Toronto beauftragt. Der Vertrag gilt für drei Jahre, mit
der Option einer Verlängerung um weitere zwei Jahre. Die digitalen Tools, die
Software von Siemens Mobility und die Erfahrung der Teams vor Ort ermöglichen
die intelligente Nutzung von Bahndaten, um
Metrolinx rund um die Uhr einen hervorragenden Service zu bieten.
- Pilotbetrieb mit klimafreundlichen Batteriefahrzeugen
- Rekordleistung des antriebsstarken Mireo Plus B auf topografisch anspruchsvoller Strecke im Westerwald
- Dieselzüge werden durch klimafreundliche Batteriezüge ersetzt
Die Hessische Landesbahn hat sich für drei 2-teilige Mireo
Plus B Batteriezüge von Siemens Mobility für das Pilotprojekt Ober- und
Unterwesterwaldbahn entschieden. Die beiden Strecken im Westerwald, mit
anspruchsvollen Steigungen und langen Streckenabschnitten ohne Oberleitung, erfordern
besonders performante Züge. Der Mireo Plus B mit seiner hohen Antriebsleistung
ist für diese Herausforderung bestens geeignet. Durch den Einsatz von
Batteriezügen werden erhebliche CO2-Einsparung sowie Lärm- und Abgasreduktionen
in der Region erreicht, da Dieseltriebzüge durch rein elektrische Züge ersetzt
werden.
- Questa Verification IQ hilft globalen Entwicklungsteams in Echtzeit zusammenzuarbeiten, um den Verifizierungsmanagementprozess zu beschleunigen und Projekttransparenz in Echtzeit dazustellen
- Nahtlose Integration mit der branchenführenden Polarion REQUIREMENTS Software bildet eine Plattform, die automatisch alle Daten von jedem Engine-Lauf über die gesamte Lebensdauer eines Projekts hinweg erfasst
Siemens
Digital Industries Software hat heute die Questa™ Verification IQ Software vorgestellt
– eine bahnbrechende Lösung, welche Logikverifizierungsteams bei der
Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen unterstützt, die mit der
dramatisch gestiegenen Designkomplexität anspruchsvoller integrierter
Schaltungen (ICs) der nächsten Generation verbunden sind. Questa Verification
IQ ist teambasiert, Cloud-fähig, datengesteuert und basiert auf der Technologie
der künstlichen Intelligenz (KI). Die Software trägt dazu bei, die Verification
Closure zu beschleunigen, die Rückverfolgbarkeit zu optimieren, die Ressourcen optimal
auszunutzen und letztendlich die Markteinführung zu beschleunigen.
Siemens Mobility hat von der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
Indian Railways einen Auftrag zur Lieferung von 1.200 Lokomotiven mit einer
Leistung von 9.000 PS erhalten. Bei dem Auftrag handelt es sich um den größten
Lokomotivenauftrag in der Geschichte von Siemens Mobility sowie den größten
jemals erteilen Einzelauftrag an Siemens Indien. Siemens Mobility wird die
Lokomotiven bauen, in Betrieb nehmen und testen. Der Vertrag beinhaltet die
Lieferung der Lokomotiven über einen Zeitraum von elf Jahren sowie die Wartung
und Instandhaltung über einen Zeitraum von 35 Jahren.
- Das Projekt umfasst die Lieferung von 1.200 Elektrolokomotiven sowie die
Wartung und Instandhaltung über 35 Jahre
- Größter Lokomotivenauftrag in der Geschichte von Siemens Mobility und
größter jemals erteilter Einzelauftrag für Siemens Indien
- Siemens Mobility stärkt seine Position in wichtigem Wachstumsmarkt: Mit
seinem fast vollständig elektrifizierten Schienennetz gehört Indien zu den
führenden Bahnnationen
Siemens Mobility hat von der staatlichen indischen
Eisenbahngesellschaft Indian Railways einen Auftrag zur Lieferung von 1.200
Lokomotiven mit einer Leistung von 9.000 PS erhalten. Bei dem Auftrag handelt
es sich um den größten Lokomotivenauftrag in der Geschichte von Siemens
Mobility sowie den größten jemals erteilen Einzelauftrag an Siemens Indien.
Siemens Mobility wird die Lokomotiven bauen, in Betrieb nehmen und testen. Der
Vertrag beinhaltet die Lieferung der Lokomotiven über einen Zeitraum von elf
Jahren sowie die Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von
35 Jahren. Die Montage erfolgt im Werk von Indian Railways in Dahod im indischen
Bundesstaat Gujarat. Die Wartung wird in den vier
Depots von Indian Railways in Vishakhapatnam, Raipur, Kharagpur und Pune
durchgeführt. Die Montage und Wartung der Lokomotiven werden gemeinsam mit Beschäftigten
von Indian Railways durchgeführt. Der Vertrag hat einen Gesamtwert von rund 3
Mrd. Euro, ohne Steuern und Preisänderungen.
- Michael Reichle ist neuer CEO von Siemens Large Drives Applications und wird im Laufe des Jahres CEO des neu zu gründenden integrierten Motoren- und Großantriebe-Champions..
- Der bisherige CEO, Hermann Kleinod, bleibt integraler Teil des globalen LDA-Management-Teams.
- Christoph Salentin weiterhin als CFO der LDA tätig.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wurde Michael Reichle zum
CEO der Siemens Portfolio Company Large Drives Applications (LDA) ernannt. Er
folgt damit Hermann Kleinod, der weiterhin integraler Teil des globalen LDA
Management Teams bleiben wird. Als CEO übernimmt Reichle alle
Verantwortungsbereiche seines Vorgängers.
- Schlüsselfertiges Bahnprojekt umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von
vollautomatischen, fahrerlosen Metrozügen, digitaler Bahninfrastruktur
einschließlich Signaltechnik, Elektrifizierung, Telekommunikation,
Bahnsteigtüren und Depot
- Bereitstellung neuester digitaler Produkte und Plattformen für den
optimierten Betrieb von Zügen, Schieneninfrastruktur und Teilsystemen
- Wartungsvertrag für 15 Jahre,
erstmaliger Einsatz von Railigent X Digital-Asset-Management-Anwendungen in
Australien
Siemens Mobility ist Systemintegrator und
Partner für die Lieferung des Projekts „Sydney Metro – Western Sydney Airport“.
Die neue Metrolinie wird zwischen St Marys, dem neuen Western Sydney
International Airport und der Western Sydney Aerotropolis verkehren. Siemens
Mobility wurde mit der Lieferung von zwölf automatischen, fahrerlosen
Metrozügen mit je drei Waggons beauftragt. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem
ein spezielles Depot, die digitale Bahninfrastruktur inklusive Signaltechnik, Elektrifizierung,
Telekommunikation und automatische Bahnsteigtüren sowie die Systemintegration,
Tests und Inbetriebnahme. Zudem wird das Unternehmen für 15 Jahre die
Wartung der Züge übernehmen. Siemens Mobility liefert das schlüsselfertige Bahnprojekt
als Mitglied des Parklife-Metro-Konsortiums mit den Partnern Webuild, RATP Dev,
Siemens Financial Services und der Plenary Group. Alle Partner verfügen über
umfangreiche internationale Erfahrungen bei der Bereitstellung von
Infrastrukturprojekten. Der Anteil
von Siemens Mobility am Auftrag beläuft sich auf etwa 900 Millionen Euro.
- Luna Rossa Prada Pirelli nutzt Siemens Xcelerator as a Service, um die Entwicklung der ultimativen AC75 America's-Cup-Yacht zu beschleunigen
- Durch Cloud-basierte Zusammenarbeit kann das Team die zunehmende Komplexität des Designs bewältigen und die Wiederholbarkeit der Produktion verbessern, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Saison
- Das Team nutzt die Leistung von High-Performance-Computing (HPC)-Clustern und führt täglich Tausende von Simulationen durch, um neue Designs zu erforschen
Siemens Digital Industries
Software hat heute bekannt gegeben, dass das Luna Rossa Prada Pirelli America's-Cup-Team
das Software- und Service-Portfolio Xcelerator von Siemens nutzt. Das Team
entwirft, simuliert und optimiert mit dem System seine Rennyacht für die
bevorstehende 37. Ausgabe des America's Cup.