- Neues Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für vereinfachten Betrieb
- Hohe gleichbleibende Genauigkeit von 1 Prozent des Durchflusses
- Neueste Portfolio-Erweiterung digitaler Durchflussmessgeräte
Mit dem Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220 erweitert Siemens sein wachsendes Portfolio der nächsten Generation digitaler Durchflussmesssysteme. Mit der Kombination des Messumformers Sitrans FST020 und dem aufsteckbaren Messaufnehmer (Clamp-on) Sitrans FSS200 bietet der Sitrans FS220 die gängigsten Messfunktionen bei sehr hoher Genauigkeit, Kosteneffizienz und großem Bedienkomfort. Das neue Durchflussmesssystem eignet sich für die Messung von Flüssigkeiten in vielen Industriezweigen wie Wasser/Abwasser, Energie, Heizung/Lüftung/Klima und in der chemischen Industrie.
- Stromversorgung mit 5 und 10 Ampere für Simatic ET 200SP
- Flache Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern
- Frühzeitige Fehlererkennung und Energiemanagement durch Strommonitor
- Abschalten und Trennen der 24 Volt vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung des Systems
Siemens bringt mit der Simatic ET 200SP PS eine einphasige Stromversorgung für das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP auf den Markt. Die 24-Volt-Stromversorgungen aus der Sitop-Produktfamilie liefern 5 und 10 Ampere Nennstrom und sind hinsichtlich Design, Bauweise und Funktionalität optimal auf den Distributed Controller abgestimmt. Durch einen Ein-/Ausschalter für die 24 Volt und steckbare Klemmen für drei Lastkreise lassen sich Inbetriebnahme und Wartung des Systems erleichtern. Die Stromversorgung verfügt über einen Strommonitor, der den aktuellen Ausgangsstrom ausgibt und beispielsweise die Optimierung des Energiemanagements ermöglicht. Mit nur 75 mm Einbautiefe lässt sich die Stromversorgung in flachen Installationsverteilern einsetzen.
- Siemens-Software EnergyIP managt Verbrauchs- und Netzdaten von rund fünf Millionen bis 2022 in New York installierten Smart Meter
- Con Edison ist der erste amerikanische Energieversorger, der Zählerdaten nahezu in Echtzeit erfassen und verarbeiten kann
- Energiedatenmanagement-Lösung unterstützt New Yorker Energie-versorgungsreform zur Umstellung auf ein neues Energiesystem
Der New Yorker Energieversorger Consolidated Edison (Con Edison) hat mit seinen Tochterunternehmen Consolidated Edison Company of New York und Orange and Rockland Utilities nach der ersten Implementierung der Siemens-Software EnergyIP für das Zählerdatenmanagement mit einem umfassenden Rollout von intelligenten Zählern (Smart Meter) in New York begonnen. Implementiert wurde die Software-Lösung von der Omnetric Group, ein einem Gemeinschaftsunternehmen aus Siemens und Accenture, das sich als Technologiedienstleister auf die Energiebranche spezialisiert hat.
- Optionales I/O Module für Sinamics V20 Umrichter
- Sinamics V20 I/O Module mit hoher Flexibilität durch Plug&Play-Design
- Kompatibel mit weiteren Komponenten durch Ports an Front- und Rückseite
Siemens bietet für den kleinsten Umrichter aus dem Portfolio, den Sinamics V20, ein Erweiterungsmodul zur Erfassung und Ausgabe digitaler und analoger Signale. Das Sinamics V20 I/O Extension Module wird per Plug&Play auf dem Umrichter montiert und bietet zwei zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen für jeweils 400 Volt. Das erhöht die Flexibilität und den Anwendungsbereich des Sinamics V20. Über Verbindungsports an der Front- und Rückseite kann das Erweiterungsmodul mit weiterem Zubehör aus dem Sinamics V20-Portfolio kombiniert werden. Dazu gehören beispielsweise das BOP (Basic Operator Panel)und das BOP-Interface.
- Neue mobile Siemens-Lösung SVC PLUS (mobiler STATCOM) kann zur schnellen Wiederherstellung des Netzbetriebs überall eingesetzt werden
Siemens liefert seine neue mobile SVC-STATCOM-Technologie an Dominion Energy. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft eines der größten amerikanischen Energiekonzerne. Die Lösung hält das Netz bei Störungen und Fehlern durch die schnelle und kontrollierte Einspeisung von Blindleistung stabil. Der mobile STATCOM (statisch synchroner Kompensator) bietet dem Energieversorger höchste Flexibilität. Die Einheit lässt sich an einen beliebigen Ort transportieren, an dem Netzunterstützung benötigt wird, insbesondere bei unerwarteten Stromausfällen durch extremes Wetter oder ungeplante Ereignisse. Statt jahrelanger Planung und Realisierung fester Umspannwerke kann die Siemens STATCOM-Technologie innerhalb von Tagen bereitgestellt werden.
- Erweitertes Digital Enterprise-Portfolio für Fertigungs- und Prozessindustrie
- Maschinen- und Anlagenbauer nutzen Digitalisierung zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und schnelleren Markteinführung
- Digitalisierungs-Applikationen für erhöhte Flexibilität, Effizienz und Qualität
- Vergrößerte MindSphere-Lounge mit 1.400 Quadratmetern Fläche
Auf der "SPS IPC Drives" 2017 zeigt Siemens mit zahlreichen Applikationen und Beispielen, wie Maschinen- und Anlagenbauer mit der Digitalisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Hierzu präsentiert das Unternehmen unter dem Motto "Discover the Value of the Digital Enterprise" in Halle 11 auf einer Ausstellungsfläche von rund 4.400 Quadratmetern Erweiterungen seines Digital Enterprise-Portfolios: Diese reichen von neuen Softwareversionen für effizienteres Engineering über digitale Antriebssysteme bis hin zum offenen, cloud-basierten IoT-Betriebssystem MindSphere, das Maschinen- und Anlagenbauern neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Unternehmen der Fertigungs- und Prozessindustrie können so ihre Flexibilität, Effizienz und Geschwindigkeit erhöhen, beispielsweise indem sie mit dem digitalen Zwilling Produkte, Produktionsprozesse oder Anlagen simulieren und über die gesamte Wertschöpfungskette optimieren.
Siemens installiert und plant für den Brasilianischen Energieversorger Centrais Elétricas do Pará (CELPA) zwölf Microgrids. Diese werden in dezentralen Stromerzeugungsanlagen im Bundesstaat Pará aufgebaut. Über eine zentrale Leitstelle in Belém können diese autarken Inselnetze überwacht und angesteuert werden. Für alle Anlagen liefert und installiert Siemens die passende Automatisierungs-, Schutz- und Steuerungstechnik. Dies verbessert die Auswertung der Anlagendaten und erhöht so die Verfügbarkeit und Sicherheit der Anlagen. Auch die Service- und Instanthaltungsarbeiten der Serviceteams können so optimiert und besser geplant werden, so dass sich die Einsätze vor Ort reduzieren. Die beiden am weitesten entferntesten Anlagen liegen 890 Kilometer auseinander. Die Systeme sollen Anfang 2018 in Betrieb gehen.
- Visualisierung und Bearbeitung von Alarmen im 3D-Modell
- Kooperation mit Intel unterstützt Echtzeit-Monitoring
- Erweiterung des Angebots der integrierten Data Center Management Suite (IDCMS)
Das neue Release der DCIM-Software (Data Center Infrastructure Management) Datacenter Clarity LC* Version 3.0 der Siemens-Division Building Technologies sorgt für eine nahtlose Integration der Gebäudemanagementplattform Desigo CC. Damit verbessert sich die Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren weiter. Die in Desigo CC gelisteten kritischen Alarme können nun direkt via Webservice in Clarity LC verwaltet werden. Das Visualisieren und Bearbeiten der kritischen Alarme erfolgt dabei im 3D-Modell, in dem das betroffene Asset in Echtzeit einsehbar ist. Ist die entsprechende Lösung für den Alarm in dem 3D-Modell erarbeitet, wird ein Workflow aufgesetzt, der das IT- und Facility-Management-Team beauftragt, mögliche Veränderungen im Rechenzentrum physisch umzusetzen. Der Fehlerbehebungsprozess wird damit disziplin- und abteilungsübergreifend optimiert.
- Digitalisierung der Messungen niedriger Durchflussraten
- Erweiterung des Messaufnehmer-Programms mit DN100 und DN150
- Messumformer mit Modbus und Profibus PA Profil 4.0-Kommunikation
- Geeignet für neue Applikationen in Öl und Gas, Marine und Chemie
Siemens erweitert die Einsatzmöglichkeiten seiner digitalen Plattform Sitrans F C: Die digitalen Messumformer Sitrans FCT030 und FCT010 lassen sich nun mit den bewährten Coriolis-Messaufnehmern Sitrans F C MASS 2100 und FC300 bei kleinen Nennweiten von DI1.5 bis DN15 einsetzen. Dadurch können Kunden Messungen geringer Durchflussmengen optimieren, etwa in Batch-, Dosierungs- und Abfüllanwendungen. Nutzer profitieren so branchenübergreifend – von der Chemie- bis zur Automobilindustrie – von der marktführenden Messgenauigkeit von 0,1% des Durchflusses beziehungsweise 0.5 kg/m3 bei Dichtemessung sowie der 100Hz-Signalverarbeitung der Geräte. Die hohe Aktualisierungsrate der übertragenen Signale sorgt für höchste Genauigkeit, wie sie beispielsweise bei der Befüllung von Getränkeflaschen erforderlich ist.
- Digitalisierung ermöglicht Maschinenbauern die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
- Offenheit von MindSphere spielt für Maschinenbauer eine wichtige Rolle
- Siemens bindet auf dem gesamten Ausstellungsgelände 240 Werkzeugmaschinen mit "Manage MyMachines" an MindSphere an
Siemens demonstriert auf der EMO 2017 die vielfältigen Anbindungs- und Einsatzmöglichkeiten seines leistungsfähigen und offenen cloud-basierten IoT-Betriebssystems MindSphere für Anwendungen auf der Werkzeugmaschine. Auf dem gesamten Ausstellungsgelände bindet das Unternehmen mehr als 240 unterschiedliche Werkzeugmaschinen von über 140 Herstellern über seine App "Manage MyMachines" an MindSphere an. Zudem stellen Maschinenbauer wie die Firma Heller neue, auf MindSphere basierende Services und Geschäftsmodelle vor, mit denen sich beispielsweise die Effizienz und die Produktivität erhöhen lassen.