Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. Oktober 2017Digital FactoryNürnberg
I/O Erweiterungsmodul für Sinamics V20 vergrößert Umrichter-Anwendungsbereich

Mit dem neuen Modul verfügt der Sinamics V20 Umrichter über zusätzliche Funktionalitäten wie die Fähigkeit, mit nur einem Antrieb bis zu vier Pumpen zu steuern. Damit kann der Umrichter für noch mehr Anwendungen eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche für den Umrichter in Kombination mit dem I/O Modul sind Pumpen-, Lüfter- und Kompressoranwendungen sowie alle Anwendungen, die zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen mit einer Leistung von 0,12 bis 30 Kilowatt haben.
Der Sinamics V20 ist ein Basis-Umrichter aus dem Siemens-Portfolio, der sich vor allem auszeichnet durch kurze Inbetriebnahmezeiten, einfache Handhabung, Robustheit und Kosteneffizienz. Der Umrichter ist in sieben Baugrößen verfügbar.
Weitere Informationen zum Thema Sinamcis V20 finden Sie unter www.siemens.de/sinamicsV20
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 finden Sie unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975