Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung10. Oktober 2017Building TechnologiesZug
Neues Release von Datacenter Clarity LC macht Rechenzentren noch effizienter

Das Bild zeigt den 3D-Alarm Viewer in Datacenter Clarity LC 3.0.
"Mit Datacenter Clarity LC Version 3.0 bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert durch volle Transparenz, ganzheitliche Visualisierung und ausgereifte Verwaltungsmöglichkeiten für das effiziente Asset-Management in Rechenzentren. Damit schaffen wir einmal mehr den perfekten Ort", sagt Philippe Heim, Portfolio Manager Data Center Infrastructure Management bei Siemens.
Durch die Kooperation mit Intel steht ab sofort eine Schnittstelle zu Intel-Plattformen zur Verfügung, wodurch das Auslesen von spezifischen Daten wie Temperatur und Energieverbrauch von jedem einzelnen Server möglich ist. Die Integration von Intel DCM (Data Center Manager) ermöglicht durch die Übermittlung dieser präzisen Echtzeitdaten die gezielte Analyse, Planung und Steuerung von Kapazitäten im Rechenzentrum. So lässt sich mittels Visualisierung und Management weiterer relevanter Informationen der optimale und energieeffiziente Betrieb in Rechenzentren herstellen.
"Durch diese Kooperation sind wir in der Lage, Siemens' starke Kompetenz in der Gebäudetechnik mit dem Wissen von Intel in der Informationstechnologie-Hardware zu kombinieren, um Internet of Things im Rechenzentrum zu verwirklichen und eine umfassende Data-Center-Infrastructure-Management-Lösung für Rechenzentrumskunden bereitzustellen", sagt Jeff Klaus, General Manager für Data Center Management Solutions bei Intel.
Datacenter Clarity LC 3.0 ist ein Bestandteil der integrierten Data Center Management Suite (IDCMS) von Siemens. Die Suite bietet ein transparentes und ganzheitliches Infrastrukturmanagement, das bei der Optimierung von Anlage- und IT-Prozessen durch intelligente Software mit der Steuerung und Automatisierung von disziplinübergreifenden Prozessen hilft. Mit dem Update von Datacenter Clarity LC 3.0 wächst und profitiert somit zeitgleich die gesamte Suite.
* Datacenter Clarity LC is a trademark owned and licensed by Maya Heat Transfer Technologies, Ltd.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter: www.siemens.com/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Integrierte Data Center Management Suite finden Sie unter: new.siemens.com/global/de/branchen/rechenzentren.html
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017100012BTDE