[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung02. November 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Stromversorgungen für effizienten und flexiblen Einsatz dezentraler Steuerungen
Stromversorgung mit 5 und 10 Ampere für Simatic ET 200SP
Flache Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern
Frühzeitige Fehlererkennung und Energiemanagement durch Strommonitor
Abschalten und Trennen der 24 Volt vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung des Systems
Siemens bringt mit der Simatic ET 200SP PS eine einphasige Stromversorgung für das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP auf den Markt. Die 24-Volt-Stromversorgungen aus der Sitop-Produktfamilie liefern 5 und 10 Ampere Nennstrom und sind hinsichtlich Design, Bauweise und Funktionalität optimal auf den Distributed Controller abgestimmt. Durch einen Ein-/Ausschalter für die 24 Volt und steckbare Klemmen für drei Lastkreise lassen sich Inbetriebnahme und Wartung des Systems erleichtern. Die Stromversorgung verfügt über einen Strommonitor, der den aktuellen Ausgangsstrom ausgibt und beispielsweise die Optimierung des Energiemanagements ermöglicht. Mit nur 75 mm Einbautiefe lässt sich die Stromversorgung in flachen Installationsverteilern einsetzen.
Stromversorgung mit 5 und 10 Ampere für Simatic ET 200SP
Flache Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern
Frühzeitige Fehlererkennung und Energiemanagement durch Strommonitor
Abschalten und Trennen der 24 Volt vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung des Systems
Siemens bringt mit der Simatic ET 200SP PS eine einphasige Stromversorgung für das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP auf den Markt. Die 24-Volt-Stromversorgungen aus der Sitop-Produktfamilie liefern 5 und 10 Ampere Nennstrom und sind hinsichtlich Design, Bauweise und Funktionalität optimal auf den Distributed Controller abgestimmt. Durch einen Ein-/Ausschalter für die 24 Volt und steckbare Klemmen für drei Lastkreise lassen sich Inbetriebnahme und Wartung des Systems erleichtern. Die Stromversorgung verfügt über einen Strommonitor, der den aktuellen Ausgangsstrom ausgibt und beispielsweise die Optimierung des Energiemanagements ermöglicht. Mit nur 75 mm Einbautiefe lässt sich die Stromversorgung in flachen Installationsverteilern einsetzen.
Das Bild zeigt das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP PS 24 V, 5 A
Die Ausgangsspannung ist auf bis zu 28 V einstellbar, um Spannungsabfälle auf langen Leitungen zu kompensieren. Die extrem flache Bauweise und die geringe Wärmeentwicklungen der Stromversorgungen ermöglicht eine platzsparende Montage in Installationsverteilern. Die Stromversorgung zeichnet sich zudem durch einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -30 bis +70 °C und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % aus, der die Wärmeentwicklung gering hält. Aufgrund der automatischen Umschaltung der Eingangsspannung (AC 85-132/170-264 V) und der umfangreichen Zertifizierungen sind die Stromversorgungen weltweit einsetzbar. Große Leistungsreserven mit 1,5-fachem Nennstrom für 5 s/min ("Extra-Power") sorgen für das problemlose Schalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom und für einen zuverlässigen Betrieb. Der Ein-/Ausschalter für die 24 Volt ermöglicht den potenzialfreien Tausch der dezentralen Peripheriebaugruppen. Über steckbare Klemmen lassen sich drei einzelne Lastkreise abkoppeln, um die Inbetriebnahme und Wartung des Systems zu erleichtern. Der Strommonitor gibt den aktuellen Ausgangsstrom als Spannungswert aus und kann mit einem Analogeingang verdrahtet werden. Dabei entspricht 1 V dem Stromversorgungs-Nennstrom, also 5 A oder 10 A. Die Messung ermöglicht Anwendern eine permanente Diagnose des Laststroms und damit die Fehlererkennung durch erhöhten Strombedarf sowie ein optimiertes Energiemanagement.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.