Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert innovative Technologie zur Netzstabilisierung an Dominion Energy

Das Bild zeigt den Mobile STATCOM von Siemens.

​"Mit dieser Anlage wird Dominion Energy nicht nur den heutigen Anforderungen an die Netzzuverlässigkeit gerecht, sondern rüstet sein Übertragungssystem auch für künftige Herausforderungen", sagte Mirko Düsel, CEO Transmission Solutions bei Siemens Energy Management. "Siemens ist stolz auf die Einführung dieser branchenführenden Lösung bei Dominion Energy. Damit ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt, um die Herausforderungen einer sich stetig wandelnden Energielandschaft zu meistern und seinen Kunden eine größere Versorgungssicherheit zu bieten."
Die Flexibilität der STATCOM-Technologie wird Dominion Energy auch beim Management der steigenden Zahl erneuerbarer und dezentraler Energiequellen in seinem Stromnetz unterstützen. Mit der Einspeisung von erneuerbarer und dezentral erzeugter Energie ändert sich oftmals das Betriebsverhalten in einem traditionellen Netz. Die temporäre Netzunterstützung durch STATCOM sorgt dafür, dass das Netz stabil bleibt, und lässt dem Energieversorger ausreichend Zeit, die Einspeisung erneuerbarer Energien in sein System zu planen. Außerdem reagiert dieses System innerhalb von Millisekunden auf Fehler im Übertragungsnetz.
Die erste mobile STATCOM-Einheit wird nach Angaben von Siemens voraussichtlich Mitte 2018 geliefert.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter new.siemens.com/global/de/produkte/energie.html
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Sabrina Martin

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 737168