- Anlage zur Spannungsregelung für das Umspannwerk Kusenhorst
- Zwei Drittel der weltweit installierten Multilevel-STATCOMs von Siemens
Mit der Übergabe des Umrichters für eine hochmoderne Anlage zur Spannungsregelung und somit zur Netzstabilisierung an den deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion feiert Siemens den einhundertsten STATCOM (statisch synchroner Kompensator) der Reihe SVC PLUS. Die schlüsselfertige Anlage wird am bedeutenden Netzknotenpunkt Kusenhorst in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommen. STATCOM-Anlagen stabilisieren Schwankungen im Netz, indem sie spannungsstützende Blindleistung je nach Bedarf aufnehmen oder einspeisen. Dadurch wird das Risiko von Spannungseinbrüchen und Stromausfällen erheblich reduziert. Zwei Drittel der weltweit installierten STATCOM-Systeme mit modularer Multilevel-Stromumrichter-Technologie (MMC) stammen von Siemens und machen den Konzern zum Weltmarktführer in diesem Bereich.
- Neues GuD-Kraftwerk Yerevan 2
- Betrieb und Wartung für 20 Jahre
- Beteiligung an Projektgesellschaft von Siemens
Siemens wird ein "Power Island" für das neue Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk Yerevan 2 an einem bestehenden Kraftwerksstandort in der armenischen Hauptstadt liefern. Zudem wird das Unternehmen Betrieb und Wartung der Anlage für 20 Jahre übernehmen. Siemens Financial Services (SFS) – Siemens Anbieter von Finanzlösungen – hält einen Anteil von 40 Prozent an der eigens für das Projekt gegründeten Gesellschaft ArmPower. Yerevan 2 ist der größte Einzelauftrag, den Siemens jemals aus Armenien erhalten hat.
- Vertrag unterzeichnet: Rolls-Royce übernimmt eAircraft
- Verkauf beschleunigt Entwicklung nachhaltiger Luftfahrt
- Rolls-Royce will führender Anbieter von elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge werden
- Siemens wird den Übergang zur elektrischen Luftfahrt mit seinem digitalen Lösungsportfolio weiter unterstützen
- Abschluss der Transaktion voraussichtlich Ende 2019
Siemens und Rolls-Royce haben heute auf der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung in Le Bourget (Frankreich) eine Vereinbarung über den Verkauf der eAircraft-Einheit von Siemens unterzeichnet. Mit der Unternehmensstrategie Vision 2020%20 will Siemens die Fokussierung seines Portfolios schärfen. Aus diesem Grund wird das Geschäft mit elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge deutlich bessere Wachstumsperspektiven mit einem neuen Eigentümer haben, der eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird für Ende 2019 erwartet. Die Partner haben sich darauf geeinigt, die finanziellen Details der Transaktion nicht offen zu legen.
- Gründung der "Operating Company" Gas and Power führt zu Synergien und Optimierung von Supportfunktionen
- Notwendige Maßnahmen beinhalten Kapazitätsanpassungen an die Marktentwicklung
- Weltweit sollen 2.700 Stellen wegfallen, davon rund 1.400 in Deutschland
- Maßnahmen sollen sozialverträglich umgesetzt werden
Siemens hat heute die Arbeitnehmervertreter über weitere geplante Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Operating Company Siemens Gas and Power (GP) informiert. "Unsere neue Aufstellung als Operating Company Gas and Power schafft Synergien, durch die unsere Geschäfte noch wettbewerbsfähiger in dem Strukturwandel unserer Branche agieren können. Die geplanten Maßnahmen helfen uns dabei, mehr Wachstumschancen zu schaffen. Außerdem können wir dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt erhöhen und unser Geschäft besser sichern", sagte Lisa Davis, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Gas and Power.
- Siemens Arts Program und das Hallé Orchester (UK) veranstalten erstmals globalen Dirigentenwettbewerb
- Gewinner erhält Zwei-Jahres-Engagement und 15.000 britische Pfund
- Wettbewerb im Februar 2020 in Manchester, Teilnahmefrist bis 1. Juli
Siemens veranstaltet erstmals einen Dirigentenwettbewerb auf internationaler Ebene. In Kooperation mit dem renommierten Hallé Orchester aus Manchester ruft das Siemens Arts Program den "Siemens Hallé International Conductors Competition" (SHCC) ins Leben. Das Finale findet im Februar 2020 über einen Zeitraum von drei Tagen statt und würdigt das beste Nachwuchstalent mit einem zweijährigen Engagement als Assistant Conductor für Hallé. Neben der künstlerischen Leitung des Hallé Youth Orchestra erhält der Gewinner einen Geldpreis von 15.000 britischen Pfund und die Möglichkeit, sich durch zahlreiche Gastdirigate auf der Weltbühne zu etablieren. Die prestigeträchtige Position des Hallé Assistant Conductor wurde schon von Edward Gardner, Andrew Gourlay, Ewa Strusińska, Jamie Phillips und Jonathon Heyward besetzt.
- Liubov Medvedeva erhält ersten Preis beim Opernwettbewerb des Siemens Arts Program an der Opéra Garnier in Paris
- Siemens Opera Contest unterstützt herausragende Nachwuchskünstler
Die Sopranistin Liubov Medvedeva (21) ist die Gewinnerin des diesjährigen Siemens Opera Contest France an der Opéra Garnier in Paris. Medvedeva wurde 1998 in Kharp, Russland geboren, wo sie von 2004 bis 2012 Musik mit den Schwerpunkten Gesang und Klavier studierte. Unter anderem besuchte sie Kurse am Staatlichen Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und gewann 2014 den ersten Preis beim Elena Obraztsova International Competition of Young Opera Singers im russischen St. Petersburg.
- Gasturbine eines anderen Herstellers wird durch SGT-800 ersetzt
- SIESTART-Batteriespeicherlösung für Schwarzstartfähigkeit
- Maßgeschneiderte Lösung erfordert umfassende Engineering-Kompetenz
Siemens hat von der BASF Schwarzheide GmbH, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der BASF SE, den Auftrag erhalten, das Industriekraftwerk am Standort Schwarzheide in der Lausitz mit Kernkomponenten zu modernisieren. Das sogenannte "Brownfield Exchange"-Projekt umfasst den Austausch einer Gasturbine eines anderen Herstellers durch eine neue hocheffiziente Industriegasturbine von Siemens sowie den Service für diese Maschine über 15 Jahre. Hinzu kommt die Installation einer SIESTART-Batteriespeicherlösung, die das Anfahren des gesamten Kraftwerks unabhängig von der externen Stromversorgung ermöglicht.
- Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ermöglicht schnelle lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose und Service aller Umrichter der Sinamics G-Reihe
- IOP-2 beinhaltet zusätzlich Applikationen und Funktionen für eine erweiterte Inbetriebnahme des Sinamics G120X
Siemens erweitert mit dem Sinamics IOP-2 Firmware-Update FW V2.3 SP1 den Funktionsumfang der bewährten Bedieneinheit für die Umrichter der Sinamics G-Reihe. Damit ist die lokale Inbetriebnahme, Bedienung, Beobachtung sowie Diagnose und Service für die Umrichter der Sinamics G-Reihe noch einfacher. Die Nutzer profitieren zudem von der Möglichkeit, spezielle Anwendungsfunktionen in das Projekt-Menü zu übertragen. Diese Anwendungsfunktionen sind dann über eine Liste einfach zugänglich, was die Inbetriebnahme der ausgewählten Funktionen über "Schnellstart" oder "Erweiterten Start" vereinfacht. Der Bediener kann seine Anwendungen in der Folge auch ohne spezielle Fachkenntnisse der Betriebsparameter ausführen.