Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. Juli 2019Houston
Siemens übergibt seine 100ste Blindleistungs-Kompensationsanlage an Amprion

Ludger Meier, Leiter Betrieb und Projektierung bei Amprion (links), und Mirko Düsel, Leiter Transmission Solutions bei Siemens Gas and Power, vor dem einhundertsten STATCOM.
"Die Übergabe des Umrichters für die einhundertste SVC PLUS-Anlage ist ein wichtiger Meilenstein für Siemens", sagt Mirko Düsel, Leiter Transmission Solutions bei Siemens Gas and Power. "Der steigende Anteil an regenerativen volatilen Erzeugungsanlagen und die zunehmende Transportentfernung von der Erzeugung zu den Verbrauchszentren bedeuten, dass Stromnetze für die Zukunft neu ausgerichtet werden müssen. Schlüsselelemente sind dabei die schnelle Regelbarkeit der Blindleistung sowie digitale Zusatzfunktionen, beispielsweise die Aktivfilterfunktion zur Verbesserung der Stromqualität, im Verbund mit der Leistungselektronik."
Die SVC PLUS-Anlage für Amprion ist für einen Blindleistungsbereich von %20/- 300 MVAr ausgelegt und wird je nach Bedarf, die Spannung im Netz regeln und sichern.
"Mit der neuen STATCOM-Anlage für das Umspannwerk Kusenhorst investieren wir in die Systemsicherheit und kommen hiermit unserer Verantwortung für einen sicheren Netzbetrieb nach", sagt Ludger Meier, Leiter Betrieb und Projektierung bei Amprion. "Wir freuen uns, dass wir mit Siemens einen zuverlässigen Technologiepartner gefunden haben, der seine Expertise bereits bei der Bereitstellung der SVC PLUS-Anlage für das Umspannwerk Kriftel unter Beweis gestellt hat."
"Mit der neuen STATCOM-Anlage für das Umspannwerk Kusenhorst investieren wir in die Systemsicherheit und kommen hiermit unserer Verantwortung für einen sicheren Netzbetrieb nach", sagt Ludger Meier, Leiter Betrieb und Projektierung bei Amprion. "Wir freuen uns, dass wir mit Siemens einen zuverlässigen Technologiepartner gefunden haben, der seine Expertise bereits bei der Bereitstellung der SVC PLUS-Anlage für das Umspannwerk Kriftel unter Beweis gestellt hat."
Das Herzstück von SVC PLUS, einem weiterentwickelten STATCOM, ist seine MMC-Technologie. Diese sorgt dafür, dass die erzeugte Spannungsform nahezu sinusförmig ist und harmonische Filter nicht notwendig sind. Die Anlage benötigt folglich weniger Platz und kann die Spannung in hoher Geschwindigkeit regulieren. Spannungsschwankungen können weltweit durch verschiedene Faktoren entstehen, wie zum Beispiel die volatile Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen oder das Zu- und Abschalten stromintensiver Industrieanlagen. Spannungskollapse können zu Großstörungen führen. Da im Zuge der globalen Dekarbonisierung viele Großkraftwerke, die zuvor die nötige Blindleistung zur Verfügung gestellt hatten, vom Netz gehen, reagieren Netzbetreiber weltweit mit der Errichtung von STATCOM-Anlagen.
Siemens präsentierte die SVC PLUS-Technologie erstmals 2008 mit der Netzanbindung des damals größten Offshore-Windparks der Welt in Thanet (Großbritannien). 2016 sicherte sich Siemens mit der Installation von vier SVC PLUS-Anlagen in Indien eines der weltweit größten Projekte zur Blindleistungskompensation auf der Spannungsebene 400 kV. Die stetige Entwicklung der Technologie ebnete den Weg für weitere Lösungen zur Netzstabilisierung. 2017 überreichte Siemens seine erste mobile STATCOM an den US-amerikanischen Netzbetreiber Dominion Energy. Vorinstalliert in Containern ist die mobile Einheit die flexible Lösung um das Netz bei Stromausfällen durch Notfälle wie Erdbeben oder andere akute Bedrohungen temporär zu unterstützen. Künftig wird Siemens im Bereich der Netzstabilisierung weiter in Richtung Digitalisierung gehen. So soll Netzbetreibern ein aktives Lastflussmanagement ermöglicht werden.
Weitere Informationen zu Siemens Gas and Power finden Sie unter
www.siemens.de/energy
Ein Presse-Feature zum Thema STATCOM finden Sie unter
www.siemens.com/presse/STATCOM
Siemens Gas and Power (GP) ist globaler Vorreiter im Energiebereich und adressiert gemeinsam mit seinen Kunden die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft. GP deckt ein breites Spektrum von Kompetenzen über die vollständige Energiewertschöpfungskette ab und bietet ein umfassendes Portfolio für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen sowie die Öl- und Gasindustrie. Mit seinen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen adressiert Siemens Gas and Power die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas sowie die Stromerzeugung in zentralen und dezentralen Wärmekraftwerken und die Stromübertragung. Siemens Gas and Power hat seinen Sitz in Houston, USA. Mit über 64.000 Mitarbeitern ist GP in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten und behauptet sich seit über 150 Jahren erfolgreich als Technologieführer für die Energiesysteme von heute und morgen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weissmann
Siemens AG
Gas and Power
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
0049 9131 17-37750