- Levering van 50 Vectron MS inclusief volledige dienstverlening gedurende vijftien jaar
- Eerste Vectron met een bedrijfssnelheid van 230 km/u
- Levering vanaf december 2025
De Tsjechische spoorwegmaatschappij
heeft vijftig Vectron MS-multisysteemlocomotieven besteld bij Siemens Mobility.
Het contract omvat ook dienstverlening gedurende vijftien jaar. Met een
maximale bedrijfssnelheid van 230 km/u kunnen de locomotieven ingezet worden op
zowel klassieke als hogesnelheidslijnen in snel grensoverschrijdend passagiersverkeer.
De levering start vanaf december 2025.
Vrachtwagens die elektriciteit afnemen van bovenleidingen op de snelweg zijn ook voor Vlaanderen een manier om vrachtvervoer over de weg onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van het VIL-project LOGIBAT, waaraan 30 bedrijven deelnemen. Onderzoek uitgevoerd door VIL-partner UA toont aan dat elke euro die vandaag in deze klimaatoplossing geïnvesteerd wordt, tot 8,3 euro kan opleveren over een periode van 20 jaar.
Zogenaamde Catenary Electric Road Systems (ERS), vrachtwagens die uitgerust zijn met een pantograaf zoals een trein of een tram, maken het niet alleen mogelijk om emissievrij te rijden onder bovenleidingen, maar tegelijk kunnen de vrachtwagenbatterijen al rijdend opladen. Op die manier bieden ze een mogelijke aanvulling op vaste oplaadpunten voor vrachtwagens op depots en langs snelwegen.
Digitalisering van financiële processen en duurzaam investeren kleuren beleid nieuwe CFO
Ilse Geukens is de nieuwe CFO van Siemens België. Ze nam de functie op 1 januari 2022 over van Joerg Flath. In haar beleid zal Geukens vooral focussen op de verdere digitalisering en automatisering van de financiële processen en waken over de aandacht voor duurzaamheid in de investeringskeuzes van Siemens. Geukens neemt ook een plek op in de raad van bestuur van Siemens België, die hierdoor voornamelijk vrouwelijk wordt.
-
Aan alle klimaatvriendelijke contractvoorwaarden is voldaan: Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) bestelt 31 elektrische treinen van Siemens Mobility
-
De milieuvriendelijke Mireo Plus B-treinen rijden op alle lijnen van het spoornet Oost-Brandenburg
-
Met de lancering van de dienst in december 2024 zullen voor het eerst batterij-elektrische treinen worden ingezet op het VBB-netwerk in Berlijn en Brandenburg.
De
metropoolregio Berlijn-Brandenburg krijgt eind 2024 de eerste elektrische,
emissievrije regionale treinen en een verbeterde en uitgebreide dienstregeling.
Om die dienst te leveren, bestelde Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), die begin
juni opnieuw het contract voor het netwerk binnenhaalde, 31 elektrische Mireo
Plus B-treinen met twee wagons bij Siemens Mobility. De deelstaten Berlijn en
Brandenburg zijn verantwoordelijk voor de planning en financiering van de
regionale passagiersdiensten per spoor in de VBB-regio.
Nederlands lasatelier kon dankzij intelligente installatie doorlooptijd halveren en laskwaliteit verhogen
De Beringse machinebouwer VINTIV ontwikkelde met
behulp van technologieën en expertise van Siemens een baanbrekende installatie
voor een Nederlands lasatelier. De installatie laat lassers toe om hun
CAD-ontwerpen (Computer Aided Design) rechtstreeks op te laden, waarna een robotarm de te lassen stukken
automatisch nauwkeurig positioneert. Dankzij de introductie van intelligentie,
beweging en veiligheid kon het atelier de doorlooptijd van zijn laswerk
halveren, terwijl de consistentie van de laskwaliteit steeg, ongeacht de
operator of lasser.
- Siemens Mobility moderniseert 305 Desiro-pendeltreinen van het Siemens-type, 64 M6-stuurcabines
en 21 I11-stuurcabines geleverd door Bombardier/Alstom
- De vloot van de Belgische Spoorwegen
beantwoordt nu aan de meest recente Europese basisnorm V3.6.0 voor de
veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen
Siemens Mobility haalde een
contract binnen van de NMBS, de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, om 390 treinen en stuurcabines uit te rusten met het Europese
treinbesturingssysteem (ETCS) Level 2. Dankzij de upgrade naar ETCS Level 2 kan
de vloot efficiënter worden bestuurd en voldoet die ook aan de meest recente
Europese normen voor de veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen.
Siemens Mobility zal de onboardunit leveren en staat ook in voor de
ondersteuning van de installatie in alle treinen van de vloot. De nieuwe
technologie zal trouwens niet alleen de bestaande nationale functies in België
en Luxemburg ondersteunen. Doordat een aantal van de gemoderniseerde treinen
opnieuw vergund zijn, kunnen de activiteiten mogelijks ook worden uitgebreid
naar Duitsland en Nederland. Siemens Mobility zal bovendien 10 jaar lang
instaan voor het onderhoud van het ETCS-systeem en voorziet een onlineoplossing
voor sleutelbeheer om de operationele dienstverlening verder te digitaliseren.
- De Marokkaanse Rijksdienst voor Water en Elektriciteit lanceert
een ambitieus transformatieproject met Atos en Siemens
Casablanca,
Marokko en Parijs, Frankrijk – 1 december 2021 –
Atos,
Siemens en
de Marokkaanse Rijksdienst voor Water en
Elektriciteit (ONEE)
maken bekend dat ze zullen samenwerken aan een groot project voor het intelligent beheer van het
lokale elektriciteitsnet (‘smart grid’). Atos en Siemens werken aan de
invoering van een intelligent
platform voor elektriciteitsmeting waarmee ONEE de controle kan overnemen van
de gegevens die verzameld worden door meer dan 100.000 slimme meters die in het
hele land geïnstalleerd zullen worden. Zo kunnen ze het energieverbruik en de
sturing van het nationale net optimaliseren en tegelijk inspelen op de
groeiende energiebehoeften van Marokko.
- De Expo-site in Dubai – met infrastructuur verbonden door de digitale technologie van Siemens – vormt wereldwijd een voorbeeld voor slimme steden.
- Siemens ontwikkelde een webgebaseerde ‘Smart City'-app waarmee sitebeheerders de efficiëntie kunnen optimaliseren, energie kunnen besparen, de uitstoot kunnen beperken en de veiligheid kunnen verbeteren.
- Bezoekers van Siemens op de Expo kunnen zich onderdompelen in een interactieve ervaring rond de digitalisering van infrastructuur, productie en transport.
De Expo 2020 in Dubai opent de deuren voor de wereld. Siemens leverde de technologie om ervoor te zorgen dat de gebouwen en andere infrastructuur van de site deel uitmaken van een blijvend erfgoed.
- S-Bahn Hamburg: Hanzestad speelt voortrekkersrol in digitale spooractiviteiten
- Passagiers profiteren van groter spooraanbod en stiptere treinen
Deutsche Bahn (DB) en Siemens Mobility hebbende eerste trein ter wereld ontwikkeld die autonoom in het treinverkeer actief is. Dr. Richard Lutz, CEO van DB, en dr. Roland Busch, CEO van Siemens AG, stelden de trein vandaag samen met dr. Peter Tschentscher, burgemeester van Hamburg, voor terwijl deze in het kader van het Digital S-Bahn Hamburg-project zijn eerste traject aflegde.
- Eerste afroep voor tien Vectron-locomotieven, met een optie voor 20 bijkomende stuks de komende jaren
- Contract inclusief onderhoud
- Grootste bestelling voor Siemens-multisysteemlocomotieven in Polen
Cargounit,
de grootste onafhankelijke leasingmaatschappij voor locomotieven in Polen,
heeft tot 30 Vectron MS-locomotieven besteld bij Siemens Mobility. De
raamovereenkomst omvat de levering van tien stuks tegen eind 2023 en een optie
voor 20 bijkomende locomotieven tegen 2024, alsook het onderhoud van de
voertuigen. De eerste twee locomotieven worden dit jaar nog geleverd. De
locomotieven zullen worden ingezet in Polen, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije, Slovenië, Kroatië en Servië, Nederland en optioneel ook
Roemenië en Bulgarije. De leasingmaatschappij bestelde eerder al zes
locomotieven bij Siemens Mobility in 2018 en 2019. De Vectron-vloot van
Cargounit zou tegen 2024 kunnen uitgroeien tot 36 locomotieven.